データセンターのエネルギーコスト削減方法
![](/content/dam/Trane/Commercial/ap/Japan/TJP/whitepaper/energy-cost-saving-methods-for-data-centers_535x339.png)
データセンターでIT以外のエネルギーコストを削減したいと考えたとき、決まった一つの解決策はありません。多くの戦略が思い浮かびますが、最適なものは、それぞれです。電力会社の料金体系、地域の気候や天然資源、そしてIT機器の種類やデータセンターのレイアウトによっても異なります。経験豊富なHVACシステム設計者は、まずエネルギー効率の高い基本機器を導入し、それから創造性を発揮します。エネルギーコストを削減するために利用できるソリューションの多くは新しいものではありませんが、データセンターのエネルギー集約度を下げるためにそれらを適用する新しい方法を見つけています。
ここでは、データセンターで効果を上げている4つのエネルギーコスト削減策をご紹介します。
1. 設定温度の調整
ASHRAE®技術委員会9.9は、"Thermal Guidelines for Data Processing Environments(データ処理環境の温度ガイドライン) "と題した書籍を発行しました。この書籍の中で、彼らは機器環境の熱ガイドラインの表を提供しています。この表には、IT空間の推奨温度と湿度の範囲が記載されています。しかし、IT機器メーカーは、この推奨範囲をはるかに超える環境に耐えうる製品を製造しています。そのため、最新の温度ガイドラインでは、機器環境がより高い温度で動作することを可能にする許容温度と湿度の範囲が拡大されています。データセンターの温度を上げれば、大幅な省エネにつながります。IT機器プロバイダーと協力し、データストレージ機器の具体的な要件に合わせてHVACシステムを設計・運用することが重要です。
2. フリークーリングの導入
世界の多くの地域では、1年の大半の期間、自然が「無料」で空調を提供しています。フリークーリングシステムは、エアサイド(二次側)またはウォーターサイド(一次側)のエコノマイザーを使用して冷たい外気または水を室内に取り込み、機械的な冷媒冷却の運転時間を低減または排除します。フリークーリングは極端な寒冷地でなくても可能であり、より高い温度で動作する最新のIT機器と組み合わせることで、より多くの場所で実現可能になりつつあります。
3. 蓄熱システムの導入
一般的なオフィスビルとは異なり、データセンターは24時間365日稼働しており、その負荷は比較的安定しています。しかし、フリークーリング方式を採用している場合は、夏のピーク時でも夜間の空調負荷をフリークーリングで処理し、気温が最も高い昼間に機械的な冷却を行うことが多いのではないでしょうか。このような場合には、蓄熱を利用して、フリークーリングでHVACの負荷を満たしている夜間にタンクを充電することができます。この方法では、日中のピーク時に蓄熱を利用することができ、機械設備とそれに関連する電気のデマンドを小さくすることができます。
4. 最後に、データセンターの効率的で信頼性の高い運用には、適切な制御が不可欠
多くの場合、HVAC機器は一般的なオートメーションシステムやカスタムプログラマブルロジックで制御されています。そして、それをデータセンターのインフラ管理システム(DCIM)に接続して監視しています。HVAC機器のメーカーは、最適なシステム効率と信頼性を提供するために、何十年もかけて機器の制御方法を改良してきました。当社の考えでは、機器を作っている人以上に機器の制御方法を知っている人はいません。そこで、HVACプロバイダーが機器の制御を行い、それをDCIMに接続して遠隔監視することを検討します。
適切な省エネ戦略があれば、データセンターは、世界中で急速に増加しているデータの保存と処理の需要に、収益性と持続性を持って応えることができます。