教育に力を与える: クリスチャン・カウンティ・スクールのエネルギー効率
学校の省エネ改修により年間約 375,000 ドル*(約5,885万円)のコスト削減達成
課題
クリスチャン・カウンティ・スクールの指導者たちは、教育・学習環境の最適化を図るために屋内環境の質(IEQ)を改善したいと考えていました。
ケンタッキー州ホプキンスビルにあるこの学区では、14棟の校舎で約9,700人の生徒が学んでいます。老朽化した建物内の信頼性の低い暖房、換気、空調 (HVAC) システムは、生徒や教師の快適さとパフォーマンスに悪影響及ぼし、その結果、室温が場所によって異なるというような状況になっていました。指導者はまた、建物の制御を一元化し、エネルギーコストを削減し、システムの稼働を維持するために必要な過剰なメンテナンス時間を短縮したいと考えていました。
4 年間の施設改善基本計画の一環として、地区の指導者は、現在および将来のニーズに対応するための長期に頼れるエネルギー ソリューション パートナーを探していました。また、学区では利用できる資金が限られていたため、満たされていない施設のニーズに資金を提供する方法も必要でした。
トレインと行った小規模プロジェクトの成功と、その後の同社の省エネシステムの標準化の決定に基づいて、地区の指導者はその仕事に建築技術とエネルギーソリューションの会社を選びました。
また、学区はトレインと省エネ性能契約を締結したため、トレインを選択することで学区の資金面の課題も解決されました。 このパフォーマンス契約により、クリスチャン郡立学校は将来のエネルギーと運営上の節約を改修資金として活用することができ、学区の資金不足を解消することができました。 予備評価完了後、トレインは必要な作業に優先順位を付け、それに応じて最重要ニーズに焦点を当てて作業を進めました。
地区の建物管理を集中管理し、継続的なモニタリングを確保
トレインは、中央地区のビルディング オートメーション システム (BAS) を追加しました。これにより、一点集中型のビル管理が可能になり、24時間365日のリモートアクセスで、すべての地区のビルのインフラシステムの調整ができるようになりました。動作不能になった空気圧システム制御装置を交換することで、BASが地区のインフラストラクチャシステムを完全に可視化できるようになりました。
プロジェクトチームは、トレインインテリジェントサービスをインストールして、エネルギー使用と建物のパフォーマンスをリアルタイムで監視し、エネルギー使用とコスト削減を最適化しました。 これにより、設備チームは問題発生時に積極的に対応できるようになり、建物が引き続き最適に機能するように支援できました。
新しい空調設備、照明、節水対策
重要なアップグレードには、地区内の5校に設置された新しいHVACシステムが含まれ、エネルギー効率とシステムの信頼性を高めると同時に、メンテナンス時間を短縮しました。
その他の改修には、6つの校舎を含む 9つの地区施設の新しい屋内外照明が含まれていました。 教室や体育館の照明が改修され、エネルギーコストを削減しながら学習および教育環境が改善・強化されました。
プロジェクトチームはまた、節水対策、建物外壁の改善、エネルギー効率を最適化するために天井や窓を新品に交換するなど、さまざまな改修を行いました。
導入効果
過去 8 年間でエネルギーコストを 100万ドル(約15,600万円* )近く削減し、今回行った改修プロジェクトにより建物の快適性が不安定であるという問題が解決されました。 同学区は教育と学習環境を改善し、エネルギー効率とシステムの信頼性を向上させました。
インフラの改善により、メンテナンス時間が大幅に短縮され、スタッフの生産性が向上しました。 トレインは引き続き地区のエネルギーコンサルタントとしての役割を果たしており、特にインテリジェント サービスへの貢献により、地区の運営コストがさらに 48,800 ドル(約76.6万円)削減されました。
教育長のクリス・ベンツェル氏は、「このようなプロジェクトは我々だけの力では難しく大変な作業となる可能性があるが、トレインのエネルギーコンサルタントは我々と真に協力してプロセスを簡素化してくれた」と語りました。「今回行った改修プロジェクトにより教育環境が改善され、生徒たちは教室の暑さや寒さを気にせずに学習に集中できるようになりました。」
「私たちはクリスチャン郡立学校との長期的なパートナーシップを大切にしています」とトレインのアカウントマネージャー、デール・トムズ氏は語りました。「今回、改修を行ってから、地区の施設ディレクターであるトレバー・ハーンドンとそのメンテナンススタッフは、日々の運用、機器の全体的なパフォーマンス、エネルギー管理システムの最高レベルの稼働を維持することに非常に成功しています。」