ターボ冷凍機とは?構造と作動原理をわかりやすく解説

トレインはターボ冷凍機の開発において、先進的な技術革命を行ってきた老舗メーカーです。
1938年に世界初の密閉ターボ冷凍機の特許を取得し、大型空調システムに対する業界の捉え方を根本から変えました。

chillers.png

この技術革新の継続が、現在、ノンフロン次世代冷媒「R-1233zd」
「R-514A」などをいち早く採用した高効率ターボ冷凍機に結実しています。

ここでは、ターボ冷凍機の構造や仕組みについて解説します。

空調方式

空調方式には一般的に「個別空調」「セントラル空調」の2種類があります。

個別空調
各部屋やエリア毎に家庭用エアコン、パッケージエアコンを設置し、そのエリアの空調を行う方法です。一般の家庭や、中・小型のテナントビルなどでは、ほとんどがこの方式と言えます。
セントラル
空調
工場や大型のビルの機械室に熱源装置(ターボ冷凍機や吸収式冷凍機、ボイラ等)を設置し、この熱源から作られる冷水・温水を各エリアに送風するファンコイル、エアハンドリングユニットに内蔵されているコイルに送水し、そのコイルにファンで送風し、熱交換することにより空調する方法です。メリットとしてはクリーンルーム等の温度・湿度が厳しい空調や、広いエリアを一括して空調管理が可能となります。

セントラル空調

ターボ冷凍機は「セントラル空調」で使われる熱源装置です。
各熱源装置によって特徴が異なります。

 

central_turbo.png

ターボ冷凍機 Centrifugal Chiller

冷媒(フロンガス等)を用いて、冷水を作る装置。
冷媒ガスの圧縮方式が遠心式のタ ーボコンプレッサを採用していることから、ターボ冷凍機と呼ばれている。冷媒の凝縮については、冷却水で行う。容量的には大型(2000USRt以上)~中型(200USRt)まで。

 

central_screw.png

スクリュー冷凍機 Helical Rotary Chiller

ターボ冷凍機と同様にフロン冷媒やアンモニアを用いて、冷水を作る装置。
冷媒ガスの圧縮方式が2つのスクリューによる圧縮を採用していることから、スクリュー冷凍機と呼ばれている。冷媒の凝縮については、冷却水で行う水冷方式と、外気による空冷方式がある。容量的には中型(500USRt以上)~小型(30USRt)まで。

 

central_scroll.png

その他の圧縮機搭載の冷凍機 Scroll Chiller, Reciprocating Chiller

前述のターボ冷凍機、スクリュー冷凍機と同様にフロン冷媒を用いて、冷水を作る装置。圧縮機の方式としては、スクロールコンプレッサ搭載型、レシプロコンプレッサ搭載型。容量的には小型(100USRt以下)まで。一般的にはチラー、チリングユニットと呼ばれる。

central_absorption.png

吸収式冷凍機 Absorption Chiller

水を冷媒として用い、冷媒とは別に臭化リチウムと呼ばれる吸収液が存在する。冷水、温水の取り出しをすることができ、簡単に言えば、この一台で冷房・暖房することが可能。熱を加える方法はガス・油などの燃料を用いた燃焼方式か、高温高圧の蒸気による方法がある。上記のターボ冷凍機、スクリュー冷凍機と異なるのは電気を動力とした圧縮機が存在しないこと。容量的には大型(2000USRt以上)~小型(50USRt)まで。

さらに詳しく >>> 吸収式冷凍機とは~構造原理と仕組み~

ターボ冷凍機の仕事

ターボ冷凍機の主な仕事は「冷たい水」を作ること。大型のビルや工場などの空調を目的とした熱源機の一つであり、冷媒の冷凍サイクルを利用して冷水を作り、設備のポンプによって空調機等に送水され、製造業などの空調設備やプロセス冷却に活用されています。

ターボ冷凍機の種類

ターボ冷凍機には用途に応じていくつかの種類があります。主なものは下記の通りです。

冷房専用ターボ冷凍機 
工場空調やビル空調を目的とし、販売している9割近くのがこの目的で使用されています。
特殊用途用ブラインターボ冷凍機
氷蓄熱用もしくは化学・食品・飲料プラントで使用されます。冷水回路に水の代わりに不凍液(ブライン)というものを使用します。
熱回収型(ダブルバンドル)ターボ冷凍機
温水の補助加熱を目的とし使用されます。本来、冷却水が冷却塔に放熱する熱を再利用します。

ターボ冷凍機の構成

下記の4つの構成となります。

  1. 圧縮行程 : 圧縮機(コンプレッサ)
  2. 凝縮行程 : 凝縮器(コンデンサ)
  3. 膨張行程 : エコノマイザとオリフィス(トレイン製ターボでは膨張弁、エコノマイザを使用)  
  4. 蒸発行程 : 蒸発器(エバポレータ)
whatsturbo-1.png
図:トレイン製ターボ冷凍機の外観及び一部断面

ターボ冷凍機の冷媒循環

エバポレータ(蒸発器)内部で冷水から熱を奪い蒸発した冷媒ガスは、コンプレッサ(圧縮機)の回転により強制的に吸込まれます。吸込み量はインレットガイドベーンの開閉度によって調整されます。吸込まれた冷媒ガスはインペラー(羽根車)の回転による遠心力により圧縮され、コンデンサ(凝縮器)に吐出されます。高温で圧力の高い冷媒ガスがコンデンサチューブに通水される冷却水に放熱し凝縮します。凝縮された液冷媒はオリフィス板、エコノマイザを経てエバポレータ(蒸発器)に流れます。

では、凝縮された液冷媒は何故にエバポレータにながれるのか?それは運転中の圧力差が関係しています。トレインのターボ冷凍機のエバポレータ(蒸発圧力)とコンデンサ(凝縮圧力)の器内圧力差は約100~40kPaの圧力差があります。

流体は圧力の低い方に流れやすいという原理を利用して液冷媒をコンデンサ(凝縮器)からエバポレータ(蒸発器)に戻しています。

圧力差を作るために、オリフィス板(複数の小さな穴が空いた板)を2枚、もしくは3枚設置して圧力差を保っています。オリフィスの枚数は圧縮機(コンプレッサ)の段数と同じ枚数になります。他社の場合、オリフィスではなく、電動式の膨張弁を制御することで圧力差を作っています。

トレイン製の場合、膨張弁にしないのは膨張弁が稼動部品になるためであり、稼動部品の箇所がリーク(空気侵入)の原因になりやすいということと、冷媒循環量が少ない低負荷時でも安定した圧力差を保ちながら、冷水温度を安定させるためです。

whatsturbo-2.png
図:ターボ冷凍機の主要構成と冷媒の流れ(CVHF型)


【脱炭素】ノンフロン冷媒のターボ冷凍機とは?R-514A/R1233zd採用モデルを解説

世界で初めて、ノンフロン冷媒R-514A、R-1233zdを採用した世界最高効率・トップシェアのターボ冷凍機です。トレイン製のターボ冷凍機はオーダーメイド。お客様のご要望(効率重視・初期コスト重視など)に応じて、コンプレッサ・エバポレータ・コンデンサ等を組み合わせ、お客様に最適な機種をご選択いただけます。 


冷凍機

効率的で持続可能、かつ信頼性の高い冷却および暖房を提供

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点