パッケージエアコンとは

パッケージエアコン(PAC)とは、店舗、オフィス、大型施設などで広く使用される「業務用エアコン」の総称です。
主に家庭で使用される「ルームエアコン」に比べ、高い冷暖房能力と耐久性を備えています。ここでは、パッケージエアコンの主な種類や特徴、そして大規模施設に適した進化系システムについて分かりやすく解説します。

 

パッケージエアコン(業務用エアコン)の種類

パッケージエアコンと言っても、冷暖房能力や、用途、施設の条件によって様々な選択肢があります。


パッケージエアコンの種類

パッケージエアコンの種類

● 店舗・オフィス用パッケージエアコン 室外機1:室内機1~4

家庭用ルームエアコンの様に、室外機と室内機が対になったパッケージエアコンです。
室内機は1~4台で、用途に合わせて、天井カセット形、天吊形、ダクト形、ビルトイン形、壁掛け形、床置き形などから選択できます。一般的に4 kW(1.5馬力)~30 kW(12馬力)程度の冷暖房能力の製品をラインアップしています。
 

● ビル用マルチエアコン 室外機1:室内機 複数

室外機1台に対して、能力内で複数の室内機を設置できるエアコンです。室外機と室内機がセットになったものではなく、能力内で自由に室内機を選ぶことができ、一般的にはパッケージエアコンのカテゴリには含まれません。室内機は天井カセット形、天吊形、ダクト形、ビルトイン形、壁掛け形、床置き形などから選択できます。一般的に45 kW(16馬力)~150 kW(54馬力)程度の冷暖房能力の製品をラインアップしています。略して「ビルマル」とも呼ばれます。
 

● 設備用パッケージエアコン 室外機1:室内機1

空冷式と水冷式があり、空冷式は家庭用ルームエアコンの様に、室外機と室内機が対になった工場やホールといった大空間向けのパッケージエアコンです。一般的に14 kW(5馬力)~150 kW(54馬力)程度の冷暖房能力の製品をラインアップしています。
 

● ルーフトップ型パッケージエアコン室内外機一体型

室内機・室外機が一体型で、主にダクトで給排気を行うパッケージエアコンです。天井が高く、広い空間の施設・設備に向いています。一般的に10 kW(4馬力)~85 kW(30馬力)程度の冷暖房能力の製品をラインアップしています。100%外気を取入れし外調機としての利用が可能な機種もあります。


パッケージエアコンとビル用マルチエアコンの違い

大きな違いは給電です。パッケージエアコンの場合、室外機を電源につなぎ室内機に給電します。
一方、ビル用マルチエアコンは室外機、室内機の電源が異なるため、室内機運転の自由度が高まります。ビル用マルチエアコンも場合によってはパッケージエアコンの範疇ですが、一般的には主に3000m2以上の中大規模建物を対象とした「個別空調システム」に分類されます。

 

パッケージエアコンの仕組み

基本的には家庭用ルームエアコンの仕組みと同じで、冷媒の冷凍サイクルという圧力と物質(冷媒)の状態を利用し、冷媒を器内に循環させています。
この冷凍サイクルには4つの圧力・状態変化行程があります。

1. 凝縮行程 : 高温・高圧になった冷媒ガスから熱を奪い、外気(暖房時は室内空気)に熱を与えることで冷媒が凝縮する

2. 膨張行程 : 高圧の液冷媒の圧力を下げる

3. 蒸発行程 :液冷媒が蒸発することで、 室内空気(暖房時は外気)から熱を奪う

4. 圧縮行程 : 蒸発した冷媒ガスを圧縮させ、高温・高圧の冷媒ガスにする
 

パッケージエアコンの仕組み

パッケージエアコンの仕組み


ルーフトップ型エアコンとは?

室内機と室外機が一つにまとまった「一体型」のパッケージエアコンです。すべての冷凍サイクル(圧縮・凝縮・膨張・蒸発)が1つの筐体(ユニット)内で行われるのが特徴です。

ユニット内で生成された冷暖風は、内蔵ファンとダクトを通じて建物内へ効率よく供給・分配されます。また、100%外気を取り入れる「外調機」として利用できる機種もあり、大空間の換気と空調を同時に実現できます。

パッケージエアコンの中でも、この屋上一体型で大空間の空調・換気を最も得意とするのが、トレインの「ルーフトップ型エアコン」です。

 

ルーフトップ型エアコン

あらゆる建物、あらゆる規模に対応するパフォーマンス、快適性、即効性

施工性と拡張性の革新

施設の快適性を圧倒的向上

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点