温度だけじゃない、室内の快適さの要因

エアハンで実現する快適環境

Trane Indoor Air Quality Testing.jpeg

人は快適であればあるほど、生産性が向上することが複数の研究で明らかになっています。医療機関、小売店、食料品店、学校などの設備の一部では、建物内の人々(または食品)が快適に過ごせるように、快適性に関するいくつかのパラメータに基づいた基準があります。

室内の快適性といえば、室温を思い浮かべる人が多いでしょう。しかし、快適性に影響を与える室内環境は他にもあることをご存知でしょうか?

 

温度、湿度、風速、そしてそのときの衣類や代謝率などによっても、各人の快適さの認識に影響を与えます。快適性に関するパラメータは以下の通りです。

● 乾球温度(かんきゅうおんど):通常の温度計から読み取った温度で、乾球が外気に触れている状態。いわゆる、空気の温度のこと。気温は、居住者の快適性を判断するための最も一般的で簡単な指標です。

● 平均放射温度:周囲の壁、床、天井の温度に基づいて算出される変数。輻射温度は、表面と居住者の間で伝達される輻射熱の量に影響します。

● 湿度:空間の空気中に保持されている水の量のこと。湿度は、露点温度、湿度比、相対湿度など、さまざまな言葉で表現されます。湿度が低いと、肌、鼻、喉、目、皮膚などが乾燥し、居住者に不快感を与えます。同様に、湿度が高いと、肌の水分が過剰になり、汗をかき、濡れた肌と衣服の摩擦が大きくなります。

● 空気の速度:居住空間内の空気の動きは、調整された空気と空間が確実に混ざり合い、再循環するために必要です。多くの場合、空間内の空気の速度は低いが、居住者と空間の空気の間の熱交換を促進するには十分です。ある種の衣服を着ている場合、居住者は一般的に、空気速度を上げると空間の温度が高くなることを受け入れます。

● 衣類の保温:人は季節や状況に応じて服装を変えています。例えば、冬場は夏場に比べて保温性の高い服を着ることが多い。衣類の断熱性が高まると、空間の快適性を維持しながら、空間の設定温度を少し下げることができます。

● 代謝率:食べ物をエネルギーに変換する体内の化学反応。人の代謝率は、さまざまな活動や条件によって変化し、個人差があります。活動が激しくなると、代謝率が上昇し、体から放出される熱の量が増加します。衣服と同じように、人の活動がより激しいときには、空間の快適性を維持しながら、空間の設定温度をわずかに下げることができます。
 

最初の4つのパラメータは、適切に設計されたHVACシステムで制御できます。衣服の保温や代謝率は、居住者自身とその活動によって決まります。業界としては、ASHRAE規格55「Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy(人間が居住するための熱環境条件)」のような基準によって、居住者が快適に過ごせる空間を設計しています。

複数の研究によると、人は快適であればあるほど、生産性が向上することがわかっています*。医療機関、小売店、食料品店、学校などでは、建物内の人や食品が快適に過ごせるように、快適性に関するいくつかのパラメータに基づいた基準があります。

以上のことから、熱的な快適さを考えるときには、温度だけではなく、他の要素も併せて考えることが重要です。HVACによって影響を受けるすべてのパラメータを考慮し、設計者と協力してシステムを最適化することで、あなたが望む、または必要とする快適性を満たすことができます。

*「オフィスの室内気候と生産性」 Vol. 6. REHVAガイドブック6. ベルギー、ブリュッセル:REHVA 2006. および、「中等度の熱ストレスが精神的パフォーマンスに及ぼす影響」, 環境科学の研究, エルゼビア 5 (4), pp.251-267, 1981.

 

英文の同記事を読む Read this article in English