データセンターにおける快適性 vs 精密冷却
![](/content/dam/Trane/Commercial/ap/Japan/TJP/whitepaper/comfort-vs-precision-cooling_535x339.png)
急速に増加するデータ処理の需要に対応するため、データセンターやコンピュータールームがいたるところで建設されています。しかし、人間の快適性を追求したシステムがデータセンターに適用されていることが多く、それは単に本来の目的に対応していない可能性があります。精密な冷却が必要なところに快適性を追求したシステムを使用すると、想定外のダウンタイムが発生したり、エネルギーコストが過度に高くなったり、機器の寿命が短くなってROIが低下したりすることが避けられません。
データセンターは極めて重要で、エネルギーを大量に消費します。快適な冷却と精密な冷却が根本的に異なることを認識することから始めて、環境の制御を正しく行うことが大切です。
快適冷房システムは、人間が快適に過ごせるように温度と湿度を管理することを目的としています。快適冷房システムは、比較的、低密度の熱負荷(人、照明、オフィス機器から発生する熱)を想定して設計されています。人がいないときには、システムの負荷を下げて、エネルギー使用量とコストを削減することができます。
データセンターでは、IT機器から発生する大容量の熱負荷に対応するために、24時間365日の精密な冷却が必要です。コンピュータールームのエアコンやその他のソリューションは、サーバーやスイッチギアの入口温度と湿度を維持するように特別に設計されています。これらの製品は、IT機器の負荷に合わせて冷却能力を変えることができ、同時に除湿器や加湿器を使って湿度を維持することができます。
快適な冷房システムは、季節ごとの稼働時間に合わせて設計されています。ANSI/AHRI 2 10/240 - 2008で定義されているように、これは通常、1日8時間、1年125日、年間合計1,000時間の運転と定義されていますが、実際は、より長い時間運転していることが多いと考えられています。これに対して、精密冷却システムは、24時間365日の稼働を前提に設計されています。1年のうち8700時間、信頼性の高い冷却を継続するだけの堅牢性が求められます。
ASHRAE 90.1-2010は、この規格の最初のものであり、米国におけるコンピュータールームの冷却装置に特有のエネルギー効率指標であるSCOP(Sensible Co-efficient of Performance:感覚的な性能係数)を定義したもので、ASHRAE 127-2007(Method of Testing for Rating Computer and Data Processing Room Unitary Air Conditioners:コンピュータおよびデータ処理室のユニット型エアコンの評価試験方法)で定義されています。SCOPの評価を受けていない機器は、コンピュータールームやデータセンターでの使用を前提としたものではありません。
データセンターやコンピュータールームは膨大なエネルギーを消費するため、精密冷却システムの設計者は、この用途で最もエネルギー効率の高い機器を作るために研究開発に多大な投資を行ってきました。
結論として、データセンターやコンピュータールームの精密な冷却要件を満たすように特別に設計されたシステムだけが、エネルギー使用量とコストを最適化しながら、長期にわたって信頼性の高いITシステムのパフォーマンスを実現するための最適な条件を提供することができます。