トレインの冷媒のエキスパート、Keri Taylor が、今後予定されている、または現在進行中の、商業ビル用の冷媒使用における変更点について、お客様がその対応に向けて準備できることや、トレインがどのようにお手伝いできるかについてお話します。
Keri Taylor、ビルサービス・セールス・リーダー
Keri さん、商業ビルの空調における冷媒に何が起きているのか教えてください。
空調に使用される最も一般的な冷媒は、フッ化物を含有するハイドロフルオロカーボン(HFCs)ですが、地球温暖化係数(GWP)が高いため、EPAはこれを段階的に廃止しています。次世代冷媒は、超低GWPで大気寿命が非常に短く、オゾン層を破壊しないものであり、2036年までに、段階的に次世代冷媒の導入を完了する必要があります。
冷媒の移行はなぜそんなに難しいのですか?
冷却効率でHFCに勝るものはありません。多くのオーナーにとって、HFCを置き換えることは、正しいことと、利害関係者が期待すること、つまり運営費や他の事業の優先順位に基づいて実現可能なことのバランスをとることを意味します。
どのような解決策がありますか?
メーカーは、地球を温暖化させない新しいHFO冷媒(ハイドロフルオロオレフィンとハイドロクロロフルオロオレフィン)を開発しています。 各OEMは、入手のしやすさやコストなどを含め、さまざまな要因に基づいて交換を推奨することになるでしょう。
ビルのオーナーにはどのような選択肢がありますか?
一般的には、3つの選択肢があります:
1.従来の冷媒の使用を継続する。規制では、ビル所有者は設置済みのHFCエアコンを使い続けることが許容されています。
2.冷媒を入れ替える。ユニットによっては、HFO冷媒を使用できるように改造できるものもありますが、この判断は難しいので、必ずトレインのような専門家にお尋ねください。
3.技術をアップグレードする。新しい冷媒や、代替冷媒を使用する新しい機器を購入し、設置する。また、より新しい制御装置やビル管理システムに更新することで、規制への準拠が容易になります。
ビルオーナーにできることは?
トレインにご相談ください。お客様が選択肢を理解し、評価し、次のステップを決定するお手伝いを致します。
英文の同記事を読む Read this article in English