![](/content/dam/Trane/Commercial/ap/Japan/TJP/whitepaper/surging_535x339.png)
12月 14, 2020 09:00 午前
サージング(Surge:急上昇、圧力の急激な変化)とは、遠心式圧縮機の吐出ガス圧が吐出側の圧力に負けて、ガスが吐出できなくなったり、ガスの逆流が発生する現象です。遠心式圧縮機においサージングが起きると、振動が激しくなり、運転が不安定になります。これは圧縮機の圧力ヘッドが足りないことを意味します。
もっと読むTraneの世界中のサイト
12月 3, 2020 09:00 午前
主にご家庭で使用する「ルームエアコン」に対して、店舗や大型施設で利用される業務用エアコンは、一般的に「パッケージエアコン(PAC:パック)」と呼ばれます。ここでは、パッケージエアコンの種類や特徴について解説します。
もっと読む11月 11, 2020 02:00 午後
前代未聞のデマンドが押し寄せる2020年、職場や家庭での寒い日に向けた建物の準備はおすみですか。 まだ時間はあります。ここでは、冬季にエネルギーを節約し、光熱費を削減するために役立つ、トレインの建築専門家によるヒントと推奨事項をいくつかご紹介します。
もっと読むアメリカ暖房冷凍空調学会(ASHRAE)の推奨する室内空気質(IAQ)向上対策
8月 4, 2020 05:30 午後
空調システムに焦点をあてた室内空気質(IAQ)の改善対策として、米国暖房冷凍空調学会(ASHRAE)により公表されているガイドラインをご紹介します。当ガイドラインでは、空調システムで行うことのできる感染対策として、「DILUTE(希釈換気)」、「EXHAUST(排気)」、「CONTAIN(空気調和)」、および「CLEAN(清浄化)」の4つの項目にグループ化し、簡潔に解説しています。
もっと読むIAQの改善に様々な施設で使用されている光触媒ソリューション
7月 15, 2020 03:45 午後
室内空気質(IAQ)は、人々の健康、快適性、生産性、満足度に大きく影響を与えることは既に知られています。建物の設計者、オーナー、管理者、およびHVAC機器メーカーにとって、IAQの維持と改善は益々重要な課題になっています。IAQは、空気の温度、湿度、換気、及び空気清浄により改善することができます。屋内空気には、屋内外からの汚染物質が含まれており、米国環境保護庁(EPA)によって公衆衛生に対する環境リスクの上位5にランクされています。
もっと読む室内環境の向上で健康リスクを軽減~トレイン・エアクリーニングシステム(TACS)~
6月 16, 2020 02:45 午後
建物の管理において、室内環境の向上はテナントの維持、働く人々や来訪者の安全・衛生を確保するための非常に重要な要素となりました。多くの建物オーナー、管理者の方々は、できるだけ大規模なHVACシステムの改造をすることなく、IAQ(室内空気質)を最適な状態に改善することができる高性能な空気清浄機を導入することをご検討されているのではないでしょうか?この課題へのソリューションは、トレイン・エアクリーニングシステム(TACS)にあります。
もっと読む平成30年度(2018)フロン類算定漏えい量の集計結果が公表
3月 31, 2020 01:30 午前
2015年4月に施行されたフロン排出抑制法には、フロン類算定漏えい量報告・公表制度が定められています。このたび、同法施行以来4度目となる平成30(2018)年度フロン類算定漏えい量の集計結果が3月19日に公表されました。 詳細は環境省、経産省の報告書を参照していただくべきものですが、今回の集計結果の主な項目について、4年間の数値比較を行います。
もっと読む国連気候行動サミット2019で「1.5度目標」を見据えた計画を各加盟国が表明
2月 10, 2020 04:00 午後
昨年9月、ニューヨークの国連本部で開催された国連気候行動サミット2019では、グテレス国連事務総長のもと、各国が温暖化ガス削減目標の引き上げや追加の資金拠出などの具体的計画を表明しました。今回はこの国連気候行動サミット2019の概要をご紹介します。
もっと読む環境危機時計~地球環境悪化の危機感は2018年より1分戻り「9時46分」に
9月 24, 2019 02:30 午後
地球環境の悪化に関する危機感を時計の時刻で表す「環境危機時計」が、2019年は昨年と比べ1分戻り「9時46分」となったことが発表されました。 今回は、先日発表された2019年の環境危機時計の結果と共に、これまでの経緯や現在の地球環境危機の焦点を探ります。
もっと読む平成30年度(2018)フロン排出抑制法に基づくフロン類の再生量等及び破壊量等の集計結果
8月 22, 2019 02:00 午後
2015年4月に施行されたフロン排出抑制法に基づき、毎年度、第一種フロン類充塡回収業者は、前年度にフロン類を充塡、回収、再生した量、第一種フロン類再生業者やフロン類破壊業者に引き渡した量等を報告することが義務付けられています。 2019年7月18日に経済産業省から発表された、それらの報告の集計結果について概略をまとめます。
もっと読む