よくあるご質問(FAQ)

データセンターの冷却・電力・運用の基礎と実務のヒント

A. HVAC は、サーバーの過熱を防ぎ、適切な温度・湿度を維持するために欠かせません。
空気質の保持や効率的な冷却により、機器の信頼性向上と電力・運用コストの削減につながります。ホット/コールドアイル管理や液冷などの技術と組み合わせることで、より高効率な運用が可能です。

 

A. データセンターのサーバーはデータ処理時に大量の熱を発生させます。この熱(熱密度)は適切に除去しないと、チップの動作温度が上昇し、IT 機器の信頼性に影響を及ぼします。主な冷却方式には次のようなものがあります。

● 空冷方式(CRAC / CRAH):
空調機を使って冷気を供給し、ホットアイル/コールドアイルを分離することで効率を高める一般的な方式です。

● 直接液冷(Direct Liquid Cooling:DLC):
サーバー内のチップに取り付けられたコールドプレートに冷却液を流し、発熱を直接除去します。

● 液浸冷却(Immersion Cooling):
電子機器を誘電性の冷却液に浸して冷却する方式で、より高い熱密度を処理できます。

これらの冷却方式を支える熱管理システム(Thermal Management System)は、サーバーやチップで発生した熱を施設レベルに運び、チラー・蒸発冷却・フリークーリングなどの設備で排熱します。また、高度な監視システムにより温度や流量を最適に制御し、データセンター全体の効率を高めています。

 

A. データセンターの冷却方式には「空冷」と「液冷」があり、それぞれ特徴があります。

● 空冷(Air Cooling):
CRAC/CRAH などの空調機で冷気を循環させ、ホットアイル/コールドアイルの分離などを用いて効率を高める方式です。導入や運用が比較的容易ですが、高密度ラックでは冷却効率が低く、電力消費が大きくなりがちです。

● 液冷(Liquid Cooling):
水や特殊クーラントを直接流し、チップやサーバーから熱を吸収する方式です。
代表例はダイレクト・トゥ・チップ冷却や液浸冷却です。空気より熱伝導率が高いため、高効率で高密度ラックに対応でき、エネルギー削減に効果的ですが、設計・保守がより複雑になります。


選択のポイント:

- データセンター規模
- ラック密度
- 省エネ目標
- 予算・運用方針

一般に、空冷は扱いやすい方式、液冷は高密度環境で最も効率的な方式といえます。

 

A. データセンターで使用される液冷方式と液浸冷却方式は、いずれもIT機器の発熱を効率よく処理するための先進的な冷却方法です。

  • 液冷方式(リキッドクーリング):CPU や GPU などの部品に取り付けた「コールドプレート」の中に冷却液を循環させて熱を移す仕組みです。高密度なサーバー環境でも高い冷却効率を発揮し、既存のサーバー設計にも比較的容易に組み込めます。

  • 液浸冷却方式(イマージョンクーリング):サーバー全体を絶縁性のある特殊な液体(誘電性流体)の中に沈めて、直接熱を吸収させる方法です。
    種類は2つあります。
    • シングルフェーズ(1相:液体のまま)
    • ツーフェーズ(2相:液体が蒸発し、再び液体に戻ることで熱を運ぶ)

どちらも空冷方式より高性能ですが、液冷方式のほうが既存設備に組み込みやすく、特定部品の冷却に適しています。

 

A. データセンターの冷却必要量を計算するには、IT機器が発生する熱を正しく見積もることが重要です。主な手順は次のとおりです。

1.  IT機器の総消費電力(kW)を把握する
サーバー、ストレージ、ネットワーク機器など、すべての消費電力を合算します。この消費電力が総熱負荷になります。

2.  必要な冷却容量を算出する
総熱負荷(kW)を 3.51685 で割ると、必要な冷却能力(冷凍トン数)が求められます。

3.  設計条件を考慮する

  • デザインセンターのレイアウト
  • 気流管理(ホット/コールドアイルの分離など)
  • 冷却システムの効率(COP/IPLV 等)

4.  先進冷却方式も影響する
液冷やフリークーリングなど、空冷以外の冷却方式を使う場合は、必要容量が変わることがあります。

5.  冗長性(N+1 など)と将来の拡張を見込む
ピーク負荷に耐えられる設計と、バックアップ用冷却設備の確保が必要です。

6.  運用データに基づいて継続的に確認する
冷却性能を定期的に監視し、必要に応じて改善します。

これらのステップに沿って計画することで、データセンターの熱負荷に適した冷却設備を適切に見積もり、安定した運用を維持することができます。

 

A. データセンターの将来需要に対応できる冷却容量を見積もるには、以下のポイントを押さえることが重要です。

  • 現在の熱負荷を把握する
    サーバーやネットワーク機器の消費電力(kW)が必要な冷却負荷kWになります。
  • 将来のIT負荷を予測する
    サーバー密度の増加や高性能機器の導入に伴う追加熱負荷を見積もり、将来の拡張を見越した設計を行います。
  • ピーク負荷に耐えられる冷却能力を確保する
    実際の運用では負荷が変動するため、最大値を想定した容量確保が重要です。
  • モジュラー型冷却を採用する
    需要に応じて冷却能力を追加できる柔軟な設計にすると、拡張が容易になります。
  • 液冷やフリークーリングなどの先進冷却を検討する
    高効率な冷却方式を組み合わせれば、将来的な電力効率の改善にも役立ちます。
  • 冗長性の確保(N+1など)
    予備設備を用意し、機器故障時でも冷却を維持できるよう対策します。
  • DCIM(データセンターインフラ管理)を活用
    温度・負荷・気流をリアルタイムで監視し、効率的な冷却運用を維持します。
  • 定期的な見直しと設計専門家との連携
    IT動向や設備更新を踏まえ、冷却戦略を継続的にアップデートします。
  • データ主権やクラウド利用の方針も考慮
    運用場所によって適用される法規制やデータ管理の自由度も設計検討に含めます。

 

A. データセンターのエネルギー消費量は、規模・設計・運用効率によって大きく異なり、100kW程度のマイクロデータセンターから数百MWの大規模なもの、最近では1GWを超えるデータセンターの計画もあります。

エネルギー効率の向上は非常に重要で、高効率冷却、最新のITハードウェア、再生可能エネルギーの活用などが進められています。

運用効率を測る指標:

  • PUE(電力使用効率)
  • WUE(水使用効率)
  • TUE(総合使用効率)

などが利用され、データセンターの省エネ・持続可能性向上に活用されています。

 

A. データセンターの効率性とは、エネルギーや設備を無駄なく使い、最大のパフォーマンスを発揮しながら環境負荷を最小限に抑えることを指します。

主なポイントは次のとおりです:

  • 電力効率の向上:代表的な指標である PUE(Power Usage Effectiveness) は、「データセンター全体の電力 ÷ IT機器が実際に使う電力」で表され、数値が低いほど効率が高いことを意味します。
  • 冷却の最適化:高効率空調、液冷、フリークーリングなどにより冷却エネルギーを削減します。
  • 省電力ハードウェアの活用:エネルギー効率の高いサーバーやストレージを導入します。
  • 仮想化・統合によるサーバー台数の削減:サーバー利用率を高め、不要な物理サーバーを減らします。
  • 再生可能エネルギーの利用とサステナビリティ:CO₂排出削減に向けて、太陽光や再エネ電力を採用するデータセンターが増えています。

データセンター効率を高めることは、コスト削減・性能向上・環境負荷低減につながる重要な取り組みです。

 

A. データセンターの省エネや効率向上には、以下のような対策が効果的です。

  • 冷却システムの最適化:液冷や液浸冷却などの先進技術の導入、定期メンテナンスにより冷却効率を高めます。
  • サーバー利用率の向上:仮想化、ワークロード統合、動的電力管理を活用し、サーバー台数や消費電力を削減します。
  • フリークーリングの活用:外気条件が適している場合に、外気冷却を利用することで冷却負荷を低減できます。
  • 省エネ型ハードウェアへの更新:高効率サーバー、SSD、Energy Star 認証製品などへ切り替えることでエネルギー削減が可能です。
  • エネルギー管理ソフトウェアの導入:使用状況の監視・分析を行い、無駄な消費を抑制します。
  • 高効率な電源インフラの採用:効率的な PDU や UPS の採用で電力ロスを減らします。
  • 再生可能エネルギーの活用:再エネの調達、グリーン電力の利用、REC(再生可能エネルギークレジット)の購入などで環境負荷を軽減できます。
  • 定期的なエネルギー監査:施設のエネルギー使用状況を定期的に見直し、改善ポイントを継続的に特定します。

 

A.ヒートリカバリー(廃熱回収) とは、サーバーや IT 機器が発生させた“捨てていた熱”を回収し、再利用する仕組みです。データセンターの大部分の電力は最終的に熱となるため、この熱を有効活用することで大きな省エネ効果が得られます。

  • データセンターでのメリット:冷却負荷の削減:回収した熱を外部へ有効利用することで、HVAC の冷却要求を大幅に低減できます。
  • エネルギー消費の削減:空調電力が減り、運用コストを抑制できます。
  • 外部施設への熱供給:近隣のビル、工場、地域暖房などに暖房用熱源として供給できる場合もあります。
  • CO₂削減・サステナビリティ強化:排熱の再利用により、外部エネルギーへの依存を減らし、脱炭素目標に貢献します。
  • 規制対応・インセンティブの活用:省エネ施策や補助金対象となる場合があり、長期的な投資効果を高めます。
  • データセンター全体の効率・レジリエンス向上:エネルギーの無駄が減り、冷却システムの安定性が向上します。

 

A. フリークーリング(Free Cooling) とは、外気や外部の冷たい水など、自然の冷熱を利用してデータセンターを冷却する方法です。データセンターの省エネ・コスト削減・環境性能向上に大きく貢献する冷却手法です。気温が低い季節や地域では、従来の冷凍機(チラー)を使わずに、自然の冷気・冷水だけで熱を逃がすことができます。
 

データセンターへのメリット:

  • エネルギー消費の大幅削減
    冷凍機の稼働を最小化することで電力消費が大きく低減します。
  • 運用コストの削減
    電力使用量が下がるため、ランニングコストも削減できます。
  • 設備寿命の延長
    チラーなどの機械冷却設備の運転時間が減り、摩耗が少なくなります。
  • 環境負荷の低減
    CO₂排出量が減り、サステナビリティや環境規制への対応が強化されます。
  • スケーラビリティが高い
    データセンターの拡張にも対応しやすく、設備更新計画にも組み込みやすい。

方式の例:

  • 空気式フリークーリング(Air-side):外気を直接取り込み冷却
  • 水式フリークーリング(Water-side):冷却塔などの外気冷熱を利用して冷水を供給

 

A. 直接液冷(DLC)は、サーバー内部の CPU や GPU などの発熱源に冷却液を直接流し、空気より高い熱伝導率で効率的に熱を除去する冷却方式です。これにより、空調機やチラーなどのエネルギー消費が大きい空冷設備への依存を大幅に減らすことができます。

主なメリット:

  • 高効率な熱除去:液体は空気の数千倍の熱伝導率を持ち、発熱源から効率よく熱を奪います。
  • 空調負荷の低減:空冷では扱いにくい高熱密度でも、DLC により空調設備の消費電力を大幅に削減できます。
  • 性能と信頼性の向上:機器温度が安定することで、サーバーの性能低下(サーマルスロットリング)や故障リスクを抑制します。
  • 高密度ラックへの対応:より多くのサーバーを設置でき、省スペース化や設備の最適利用につながります。
  • 廃熱の再利用:DLC が回収した熱は、暖房や温水供給などに活用でき、さらに効率を向上させます。
  • 空気流管理の簡素化:複雑な気流設計が不要となり、データセンター全体の運用効率が向上します。

DLC は冷却効率・省エネ・機器寿命・持続可能性を同時に向上させる、次世代のデータセンター冷却方式です。

 

A. PUE(Power Usage Effectiveness) とは、電力使用効率のことでデータセンターのエネルギー効率を示す指標です。

計算式:
PUE = データセンター全体の使用電力量 ÷ IT機器(サーバー・ストレージ・ネットワーク機器)の電力量

  • 1.0 に近いほど高効率
  • 電力の無駄が少ないデータセンターほど PUE が低くなります

PUE を活用すると、どこでエネルギーが使われているかを把握でき、改善ポイントの特定に役立ちます。また、PUE を改善することで、エネルギー消費の削減、運用コストの低減、環境負荷の削減につながります。

PUE 改善の主な方法:

  • 高効率な冷却技術の導入(例:液冷、フリークーリング)
  • 省エネ型 IT 機器への更新
  • 電力分配の最適化
  • DCIM などによるエネルギーの常時監視・最適化
  • 業界標準値との定期的な比較・ベンチマーク

 

A. PUE(Power Usage Effectiveness:電力使用効率)は、データセンター全体の使用電力量と、IT 機器だけが使用する電力量を比較する指標です。計算手順は次のとおりです。

1.  施設全体の消費電力を測定する(kWh)
冷却、照明、PDU、UPS損失など、IT 以外のすべてを含めた電力を計測します。

2.  IT 機器の消費電力を測定する(kWh)
サーバー、ストレージ、ネットワーク機器など、IT 機器のみの電力を同じ期間で測定します。

3.  PUE を計算する
PUE = 施設全体の電力 / IT 機器の電力
→ 数値が 1.0 に近いほど高効率です。

PUE を継続的に監視することで、非効率部分を把握し、冷却最適化、ハードウェア更新、電源分配の改善などの対策が可能になります。PUE の改善は、運用コスト削減、環境負荷低減、サステナビリティ強化にもつながります。

 

A.データセンターの PUE(Power Usage Effectiveness:電力使用効率)を改善するには、電力の無駄を減らし、IT 機器へ効率的に電力と冷却を届けることが重要です。代表的な改善策は次のとおりです。

1.   冷却システムの最適化

  • ホット/コールドアイルの分離
  • 液冷(DLC)、浸漬冷却などの高効率方式
  • 外気冷却(フリークーリング)の活用
  • 定期メンテナンスで冷却性能を維持
     

2.   IT 機器の省エネ化と統合

  • Energy Star 認証の高効率サーバーへの更新
  • 仮想化やワークロード統合でサーバー利用率を向上
  • 不要な機器の処分やリソース最適化
     

3.   電源インフラの高効率化

  • 高効率 UPS/PDU の採用
  • 動的電力管理(Dynamic Power Scaling)
  • 力率改善(Power Factor Correction)
     

4.   モニタリングと分析

  • DCIMツールで電力と冷却の使用状況を可視化
  • エネルギー監査やベンチマークで改善ポイントを特定
     

5. サステナビリティ施策

  • 再生可能エネルギーの活用
  • グリーン電力の調達
  • 電子廃棄物の適切なリサイクル

冷却、IT 機器、電源、運用のすべてを最適化することで、PUE を下げ、データセンターの省エネ性能・運用コスト・環境性能を同時に改善できます。

 

A.サステナブル(グリーン)データセンターとは、環境負荷を最小限に抑え、エネルギー効率を最大化する運用を行うデータセンターを指します。温室効果ガス排出は、スコープ1・2(2030年)、スコープ3(2050年)を目標に削減することが一般的な基準です。

主な特徴:

  • 高効率ハードウェアの採用
    エネルギー使用量を抑えたサーバー・ストレージ機器を使用。
  • 先進的な冷却技術
    液冷、フリークーリング、高効率空調などで冷却負荷を削減。
  • 最適な電力管理
    PUE(電力使用効率)などの指標を用いて効率性を継続的に改善。
  • 再生可能エネルギーの活用
    太陽光、風力、水力など、再生可能エネルギーの利用や REC(再エネクレジット)の購入。
  • 水資源と廃棄物の削減
    省水型冷却、電子廃棄物のリサイクルなどの環境配慮型運用。
  • 環境認証の取得
    LEED、ENERGY STAR などのグリーンビルディング認証を目指すケースが多い。
  • DCIM による継続的な最適化
    データセンターインフラ管理ツールで運用を監視し、エネルギー効率を改善。

 

A.グリーンデータセンターの設計では、環境負荷を最小限に抑えつつ、エネルギー効率を最大化することが重要です。主な検討事項は次のとおりです。

立地と再生可能エネルギーの活用

  • 太陽光・風力などの再エネを利用しやすい場所を選定
  • 自然冷却(外気冷却や低温環境)を活かせる地域を検討
     

冷却効率の最適化

  • 気流制御(ホット/コールドアイル、コンテインメント)
  • フリークーリングや液冷など高効率冷却技術の導入
  • 省水型・高効率冷却システムの採用
     

建物・設備の省エネ化

  • 省エネ照明・高効率建材の活用
  • Energy Star など高効率ハードウェアの導入
  • 仮想化やサーバー統合による設備削減
     

電源インフラの最適化

  • 高効率 PDU/UPS の採用
  • 先進的な電力管理(動的電力制御など)
     

運用の可視化と最適化

  • DCIM(データセンターインフラ管理)ツールでのエネルギー監視
  • 定期的なエネルギー監査と改善活動
     

サステナブルな運用

  • 電子廃棄物のリサイクル
  • 環境配慮型資材の使用
  • LEED や ENERGY STAR などの認証取得
  • 社員へのサステナビリティ教育

グリーンデータセンター設計は、再エネ活用・効率的な冷却・省エネ設備・最適運用・環境配慮の5つを統合的に実施することが鍵です。

 

A.サステナビリティや ESG 目標を達成するには、複数の施策を組み合わせてエネルギー使用の最適化を進めることが重要です。

主な取り組み:

冷却効率の向上

  • 液冷、フリークーリング、ホット/コールドアイル分離などの高効率冷却方式を導入
  • 定期メンテナンスで冷却性能を維持
     

IT資産の省エネ化

  • Energy Star 認証の高効率サーバーへ更新
  • 仮想化やワークロード統合で機器台数を削減
     

再生可能エネルギーの活用

  • 太陽光、風力、水力などの再エネ導入
  • 再エネクレジット(REC)の活用や外部の再エネ調達
     

運用の可視化と最適化

  • DCIM やエネルギー管理ソフトで電力使用をリアルタイム監視
  • 定期的なエネルギー監査と業界基準とのベンチマーク
     

持続可能な運用習慣

  • 電子廃棄物のリサイクル
  • 環境配慮型資材の採用
  • 省水型冷却システムの活用
     

パートナーとの協働と社内教育

  • 技術パートナーや業界イニシアチブと連携
  • 社員やステークホルダーへのサステナビリティ教育
     

冷却・IT機器・電源・再エネ・運用・人材のすべてを最適化することで、データセンターはエネルギー需要の拡大と ESG/サステナビリティ目標の達成を両立できます。

 

A.サーマルエナジーストレージ(TES)は、データセンターの運用を次の2つの面で大きく支援します。

 ① ピークシェービング(ピーク負荷の削減)
需要が低い時間帯に冷却エネルギーを蓄え、電力需要が高い時間帯に放出することで、以下のことが可能になります。

  • 電力網への負荷軽減
  • 電力料金の削減


 ② ライドスルー(冷却の継続性確保)
チラープラントの停電や再起動時など、冷却能力が一時的に低下する状況でも、蓄えた冷熱を使って IT機器への冷却を途切れさせないようにします。

TES を導入するメリット:

  • 電力ピークの平準化
  • 需要応答(DR)プログラムへの参加が容易
  • 再生可能エネルギーとの連携向上
  • チラーダウン時の冷却維持による運用安定性の強化
  • 送電制約がある地域でも DC の拡張がしやすくなる

TES は“省エネ”と“冗長性”の両方を強化し、データセンターの安定稼働と持続可能性を支える重要な技術です。

 

A.新規データセンターで安定した電力を確保するには、早期の計画と電力会社との連携が重要です。
主なポイントは次のとおりです。

  •  電力需要の正確な算定
    サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、冷却設備、将来の拡張計画まで含めて、必要電力(IT負荷+設備負荷)を総合的に評価します。
  • 電力会社との早期連携
    必要容量や供給開始時期、系統制約の有無などを早期に相談し、確実に電力を確保します。
  • 信頼できるパートナーとの協働
    エネルギー戦略に詳しいパートナー(例:Trane のエネルギーサービスなど)と協働して、省エネ・最適化の選択肢を検討します。
  • 再生可能エネルギーの活用
    太陽光、風力、水力などの再エネを組み合わせて、電力網への依存を減らしカーボンフットプリントを削減します。
  • 省エネ技術の導入
    高効率ハードウェア、先進冷却(液冷・フリークーリング)、電力管理、蓄熱(TES)などを活用して電力需要を最適化します。
  • バックアップ電源の整備
    UPS、発電機を適切に容量設定し、定期点検・試験を行って信頼性を確保します。
  • 設計・エンジニアリング企業との協働
    適切な電力・冷却インフラを一体で設計するため、専門の設計事務所やエンジニアリング企業と連携します。

電力需要の正確な把握、電力会社との早期協議、省エネ技術の活用、バックアップ電源の整備を総合的に行うことで、新しいデータセンターの電力供給と安定稼働を確実にできます。

 

A.データセンターが計算処理能力を高め、より多くの“トークン生成”(高負荷計算タスクの実行)を行うには、電力・冷却・ITインフラの効率化が重要です。主な取り組みは次のとおりです。

エネルギー使用の最適化

  • エネルギーマネジメントシステムを活用し、電力配分をリアルタイム監視
  • 重要な計算タスクへ優先的に電力を供給
  • 不要な消費を抑え、計算処理に利用できる電力割合を増やす
     

高効率な冷却技術の導入

  • 液冷(DLC)やフリークーリングで冷却電力を削減
  • 省エネ化によって生まれた余剰電力を計算処理に回せる
  • 温度安定によりハードウェア性能が最大限発揮される
     

エネルギー効率の高いハードウェアの採用

  • 省電力かつ高性能なプロセッサ・GPU
  • 電力効率の高い電源装置(高効率PDU・UPS)
     

再生可能エネルギーや蓄電システムの活用

  • 太陽光・風力などを利用して電力供給を安定化
  • 蓄電(ESS/TES)によりピーク負荷の平準化が可能
  • 長期的な電源信頼性を確保し、計算効率の向上につながる

 

A.データセンターにおいて、音響(騒音)対策は欠かせない要素の一つです。その重要性が叫ばれる背景には、主に以下の理由があります。

  • 作業環境の改善: サーバーや冷却ファンから発生する強烈な騒音は、現場で働くスタッフの聴覚や精神的な健康に影響を及ぼす恐れがあります。
  • 精密機器への影響: 意外かもしれませんが、大きな音(振動)がハードディスクなどの精密機器に物理的なダメージを与え、エラーの原因になることがあります。
  • 近隣環境への配慮: 施設外への音漏れを防ぐことは、地域社会と良好な関係を築く上で極めて重要です。

適切な音響設計には、遮音ルーバー、防音壁、エンクロージャーなどを使い、冷却効率を維持しながら騒音を最小限に抑える工夫が求められます。

 

A.水の使用量は冷却方式によって大きく変わりますが、高効率冷却や水再利用を取り入れることで、水とエネルギーの両方を賢く節約できます。

  • 冷却塔やチラー(水冷方式):大規模施設では大量の水を使用することがあり、年間で数千〜数百万リットルに達する場合もあります。
  • クローズドループや液冷などの高効率システム:水を循環利用するため、使用量を大幅に削減できます。
  • 空冷方式・フリークーリング:外気を利用するため、水使用量は非常に少なくなります。
     

さらに、次のような水効率対策により消費量を抑えることができます:

  • 冷却塔運用の最適化
  • アディアバティック(気化冷却)の効率運用
  • 再生水・中水の活用
  • 定期的な監視とメンテナンス

 

A.データセンターのアップタイムを最大化するには、以下の対策が効果的です。

  • 冗長化の確保:
    電源・冷却・ネットワークに N+1、N+2、2N などの冗長構成を導入する。
  • 電源設備の強化:
    高品質な UPS や非常用発電機を導入し、定期的に点検・試験を実施する。
  • 監視と予防保全:
    DCIM ソフトウェアを活用してリアルタイム監視を行い、問題を早期に発見・対応する。
  • 物理・サイバーセキュリティの強化:
    多層防御と継続的な監視でセキュリティリスクを低減する。
  • 災害対策と事業継続計画(BCP):
    データバックアップや復旧手順を含む計画を整備し定期的に更新する。
  • スタッフ教育:
    担当者の訓練や定期的な演習を実施し、対応力を向上させる。
  • 冷却の最適化:
    ホット/コールドアイルの分離や液冷技術を活用して冷却効率を高める。
  • 最新情報の把握:
    業界のベストプラクティスや新技術を継続的に学び、運用に反映する。

これらの取り組みにより、データセンターの信頼性とアップタイムを高い水準で維持できます。

 

A.データセンターの冷却コストを下げるには、設備投資(CapEx)と運用コスト(OpEx)の両面から取り組むことが効果的です。

設備投資(CapEx)での対策:

  • 液冷、先進的なHVAC、フリークーリングなどの高効率冷却方式を導入する
  • ホット/コールドアイルの分離、モジュラー型データセンター、床下配線などで冷却効率を高める
  • 建物自体の省エネ設計を採用する

運用コスト(OpEx)での対策:

  • 定期的なメンテナンスで機器の効率低下を防ぐ
  • 適切な温度設定や空気循環を最適化する
  • エネルギー管理システムや監視ツールで運転状況を見える化し、無駄を削減する
  • サーバー仮想化などで IT 機器の効率を向上させる
  • 再生可能エネルギーの導入で電力コストを補完する

これらを組み合わせることで、性能と信頼性を維持しながら冷却コストを大幅に削減できます。

 

A.データセンターを完全に「将来対応」へ固定することはできませんが、将来の変化に適応できるよう準備することは可能です。
主なポイントは次のとおりです。

  • スケーラブルな設計:モジュール式の構成を採用し、将来の拡張やアップグレードを容易にする。
  • 高効率なインフラ投資:省エネで高性能なIT機器や、液冷・フリークーリングなどの先進的冷却技術を導入する。
  • 仮想化・クラウド活用:リソース利用効率とスケーラビリティを向上させる。
  • SDDC(ソフトウェア定義データセンター)の考え方を導入:自動化と柔軟なリソース管理を実現する。
  • 強固なサイバーセキュリティ:多層防御と継続的な監視を実施する。
  • 災害対策と事業継続計画(BCP):バックアップや復旧手順を明確にする。
  • 定期的なアップデート:インフラ更新と業界トレンドの把握を継続する。
  • パートナー企業との連携:専門技術を持つパートナーと協働し、対応力を高める。
  • サステナビリティ対応:再生可能エネルギーなどの持続可能な取り組みを導入する。

これらの取り組みにより、データセンターは将来の変化に適応しやすく、効率的かつ安全な状態を維持できます。

 

A.トレインはデータセンター向けに最適化されたソリューションを提供し、高いパフォーマンス、エネルギー効率、信頼性を実現します。

主な提供内容:

  • 高度な冷却技術:精密空調、液冷、フリークーリングなどを組み合わせ、エネルギー消費を削減します。
  • モジュラー型冷却ソリューション:将来の拡張に対応できるスケーラブルな冷却設計が可能です。
  • 高効率 HVAC と気流最適化:ホット/コールドアイルコンテインメントなどにより、気流と排熱を最適化します。
  • 先進制御とリアルタイム調整:高性能HVACユニットには、運転状態をリアルタイムで最適化する制御機能を搭載しています。
  • エネルギー管理と DCIM サービス:温度、気流、電力使用量をリアルタイムで可視化し、効率化や運用改善を支援します。
  • 再生可能エネルギーや省エネ機器の統合:サステナビリティ目標に沿った機器選定や再エネ導入をサポートします。
  • 設計から運用支援までの包括サポート:トレインの専門家が、設計・導入・運用・保守まで、一貫してデータセンターの安定稼働を支えます。

 

A.ヒートリカバリーとは、サーバーやIT機器が発生させる廃熱を回収して再利用する仕組みのことです。

これにより、データセンターでは次のような効果が期待できます。

  • 冷却負荷の削減:回収した熱を利用することで、HVACシステム(空調設備)の冷却負荷が大幅に減り、エネルギー消費を削減できます。
  • 近隣施設への熱供給:オフィスや近隣の建物へ暖房用の熱を供給し、コスト削減につながります。
  • CO₂排出量の削減:外部エネルギーへの依存を減らし、サステナビリティ目標の達成を支援します。
  • 運用効率とレジリエンスの向上:廃熱利用によりシステム全体の効率が高まり、耐障害性の向上にも寄与します。
  • 規制対応・インセンティブ獲得:環境基準への適合や、省エネ関連の補助金・優遇制度を受けられる可能性があります。

ヒートリカバリーは、エネルギー効率を高めつつ、環境負荷・運用コストを同時に削減できる、データセンターにとって有効な手法です。

 

A. WUE(Water Usage Effectiveness:水使用効率)とは、データセンターにおける水の使用効率を示す指標で、通常 L/kWh(1kWhあたりの使用水量)で表されます。

計算式:
WUE = 年間の使用水量(リットル) ÷ IT機器の消費電力量(kWh)

値が低いほど水使用効率が高く、冷却方式、気候条件、水使用削減技術などの影響を受けます。
WUE を最適化することで、水使用量の削減、運用コストの低減、環境負荷の軽減に寄与します。

 

A. サーマルエナジーストレージ(TES)は、データセンターの運用を次のように支援します。

  • ピークシェービング:冷却に必要なエネルギー使用を電力需要の少ない時間帯に移し、電力網の負荷を軽減し、電力コストを低減します。
  • 安定した冷却の確保:需要が高い時間帯や電力網が逼迫している際にも、蓄えた冷熱を利用して安定した冷却を維持できます。
  • デマンドレスポンスへの参加:電力需要調整プログラムに参加し、電力使用量を最適化できます。
  • 再生可能エネルギーの活用促進:再エネとの組み合わせがしやすく、CO₂削減やサステナビリティ向上に貢献します。
  • 電力制約のある地域での拡張を支援:地域の電力容量に制約があっても、TES により冷却負荷を平準化でき、データセンターの拡張や新設が進めやすくなります。
  • TES は、運用の安定性、省エネ、電力コスト削減、サステナビリティのすべてに寄与する有効な冷却戦略です。

 

A. データセンターは、さまざまな先進冷却技術や運用手法を組み合わせることで、外気温が大きく変動する環境でも安定した冷却性能を維持できます。主な対応策は次のとおりです。

  • マイクロクライメート制御:局所的な冷却ゾーンを形成し、必要なエリアだけを効率的に冷却する。
  • 断熱(アディアバティック)冷却:外気を蒸発冷却で事前に冷やし、冷却効率を向上させる。
  • フリークーリング:外気温が低い際に自然の冷熱(外気・水)を利用して、チラーの負荷を軽減する。
  • 液冷(ダイレクト・チップ/浸漬冷却):高発熱のIT機器を直接冷却し、外気条件の影響を受けにくい冷却を実現する。
  • 高度な監視・制御システム:温度や負荷に応じて冷却をリアルタイムに調整し、最適な運転状態を保つ。
  • 冗長性とバックアップ設備の確保:予備設備を備え、不安定な外気条件下でも継続的に冷却できる体制を整える。

これらを組み合わせることで、データセンターは幅広い外気条件に柔軟に対応し、安定した冷却と高い可用性を維持できます。

 

A. データセンターが計算処理能力を高めるには、エネルギー資源の使い方を最適化し、より多くの電力を計算タスクに振り向けることが重要です。主な方法は次のとおりです。

  • エネルギー管理の最適化:高度なエネルギーマネジメントシステムを導入し、電力配分をリアルタイムで調整して、重要な処理タスクに優先的に電力を供給する。
  • 高効率ハードウェアの採用:省エネ型 CPU/GPU や最新サーバーを活用して、同じ電力でより多くの処理量を確保する。
  • 高効率冷却の活用:液冷やフリークーリングなどを導入し、冷却に必要なエネルギーを削減して、その分の電力を計算処理に回す。
  • 再生可能エネルギーの併用:太陽光や風力などの再生可能エネルギーを取り入れることで、安定的かつ持続可能な電力供給を確保する。
  • エネルギー貯蔵(蓄電・蓄熱)の活用:エネルギー使用のピークを平準化し、必要な時に計算処理へ利用できる電力量を増やす。

こうした取り組みにより、データセンターはより多くの計算処理を安定的かつ効率よく実行できるようになります。

 

A.データセンターの設計・運用において、音響対策はファシリティ管理の重要課題です。主な理由は以下の4点に集約されます。

  • コンプライアンスの遵守:騒音規制法等の基準を超過した場合、是正勧告や罰則の対象となるリスクがあります。
  • ハードウェアの保護:HDD等の精密機器は音響振動に弱く、過度な騒音は書き込みエラーや物理的故障の要因となります。
  • 労働環境の最適化:高レベルの騒音は作業者の疲労やストレスを増幅させるため、安全衛生の観点から対策が必須です。
  • 近隣環境への配慮:施設外への漏音を防ぐことは、住民トラブルを回避し、持続可能な運営を行うための基盤となります。

実際の設計では、防音ルーバーや遮音壁の導入により、冷却性能を維持しつつ騒音を抑える「防音と排熱の最適化」が成功の鍵を握ります。

 

A.スウィングチラー(スウィングプラント)とは、データセンターを含む HVAC システムで使用される補助冷却設備のことです。

通常は待機状態にあり、ピーク時に主系統の冷却能力だけでは足りない場合に自動で稼働し、必要な冷却容量を補います。

主なメリット:

  • ピーク対応の効率化:主チラーを過大設計する必要がなくなり、省エネ性が向上する。
  • 冗長性・信頼性の向上:主設備のメンテナンス時や故障時でも冷却を継続できる。
  • 拡張性の確保:成長するデータセンターの負荷増にも柔軟に対応できる。
  • コスト削減:過剰設備の導入を避けられるため、初期投資・運用コスト双方の削減につながる。

スウィングチラーは、冷却の安定確保・省エネ・将来拡張性を同時に実現できるため、データセンターで広く採用されている手法です。