熱波耐性を中核としたデータセンターの設計方法

世界中で気温が上昇し、熱波がますます頻繁に発生するようになる中、異常気象にも耐えられるデータセンターの設計がこれまで以上に重要になっています。しかし、将来の気候変動に耐えられるデータセンターを今日設計し構築するには、具体的にどのようなアプローチを取ればよいのでしょうか。
著者:ダニエル・ロッシー

tc-DCR-heatwave-blogthumbnail2.jpg

地域の気候を理解し、最悪の事態に備えましょう

気候耐性を中核に据えたデータ センターを設計する最初のステップは、データ センターが設置されている環境を理解することです。年間を通じて気候のあらゆる側面を考慮する必要があります。高度、湿度、水の可用性など、すべてが業務に最適な暖房および冷房設備に影響を与えます。

時間をかけて、地域の気候が時間とともにどのように変化するかを予測し、最悪のシナリオに備えましょう。気温はこれまで予想されていたよりもはるかに速いペースで上昇しており、すでに 5 年前の最悪のシナリオに一致し、場合によってはそれを上回っています。

多数のチラーを備えた大規模な設備では、膨大な量の熱が放出され、温度がさらに高くなる微気候が生じる可能性があります。

 

業務に最適な機器を決定します

建物内の最適な温度を維持するための技術は急速に進歩しており、運用に最適なソリューションを検討するために構成できるオプションが多数あります。専任のエンジニアがお客様と協力して、お客様の運用目標を徹底的に評価し、施設全体に合わせてカスタマイズされた熱管理ソリューションを開発します。

干ばつに見舞われ、利用できる水が少ない気候の地域にいますか? 空冷チラーは冷却に水を使用しないため、市場で最も持続可能なオプションの 1 つです。一方、水冷式のクローズドループシステムは同じ水を繰り返しリサイクルするため、動作に大量の水を必要としません。

効率をさらに高めたいですか? 日常的な運用にはドライクーラーを設置し、最も暑い日に使用できるトリム チラーを補足して、全体的なコストを削減しながら、時折発生する熱波に備えます。フリークーリングを高温での使用に最適化して、機械冷却なしでシステムが稼働する時間を増やします。

HVAC 機器用のスペースが限られていますか? 1 相浸漬式ドライ クーラーは水平に構築されるため、設置面積が最大 60% 小さくなります。

 

制御を追加して、管理を改善し、効率性を高めます

特定の気候と運用に適した機器を入手することは素晴らしいスタートですが、真に回復力のあるデータ センターを作成するには、効率を最大化し、運用コストを削減しながら、機器が常に最適に動作するようにセットアップするための高度な制御が必要です。

必要なときに必要な場所で正確に実行するようにシステムを構成すると、インフラストラクチャの維持に必要なエネルギーのみが使用されます。リモートで変更を加えることができるため、予期しない異常気象が発生した場合でも、不意を突かれることはありません。また、制御設定に緊急時対応計画を組み込むこともできます。これにより、システムは最適な運用条件を維持するために、あらかじめ設定されたしきい値に自動的に調整されます。このような最悪のシナリオに対する追加のセキュリティ層を持つことで、気候の変動に耐えられるように運用が構築されているという安心感を得ることができます。

 

機器の設置が完了したら、システムが回復力を持つように構成されていることを確認するために重要な項目が2つあります:

● 継続的なメンテナンス:すべてが正常に稼働するように保つこと。機械システムは清掃、保守、サービスが必要です。機器のメンテナンスは、設置されたシステムが毎日適切なレベルで機能することを保証し、予期しない部品の故障を防ぐことができます。

● レンタルサービス:所有者が忘れがちなパラシュート(緊急時の安全策)。高温環境下での緊急事態に備えてレンタルユニットを利用できるようにしておくことで、もう一つの冗長性のレベルが追加されます。

 

トレインの世界クラスのエンジニア、技術者、経験豊富なエネルギー専門家チームは、世界中のデータセンターが持続可能性、効率性、回復力を考慮して運用を設計できるよう支援してきました。私たちトレインは、世界の重要なインフラを保護しながら、地球の持続可能性を高めるという仕事に真剣に取り組んでいます。データセンターが直面する微妙な問題を理解し、特に高温の環境下で世界最大のハイパースケール企業やコロケーション企業向けにソリューションを構築する方法を熟知しています。

 

英文の同記事を読む Read this article in English


Danielle Rossi Headshot
著者について

ダニエル・ロッシー:データセンター戦略セールスリーダー、Trane Commercial

ダニエルは、ハイパースケール、コロケーション、エンタープライズ、エッジ、政府環境向けのデータ センター ソリューションの設計とエンジニアリングで 16 年以上の経験があります。現在の職務では、ダニエルはグローバルなミッション クリティカルな冷却製品とプロセスを管理し、国内外でプロジェクトを実行する顧客に標準化された成果物を提供しています。
このアプローチは、データセンターが都市環境の近くにある場合に最も効果的に活用されます。浸漬冷却技術の進歩により、さらに多くのデータセンターが都市近くに建設され、熱の再利用を活用することができるようになっています。具体的な例としては、水利用熱ポンプを使用して水温を商業用、産業用、または住宅用のお湯のレベルまで上げることがあります。これにより、データセンターが生み出す熱を利用することができ、より少ないエネルギーで再生することができます。これによって、データセンターは熱の再利用を促進し、より持続可能なエネルギー効率を実現することが可能となります。

 



お気軽にお問合せください