空冷?水冷?データセンターに最適なのはどっちのチラー?

空冷?水冷?

データセンターに最適な冷却装置は、空冷チラー、水冷チラー、どちらでしょうか?
答えはひとつではありません。

空調システムの設計者は、最適なタイプのチラーを提案する前に、多くの質問をする必要があります。利用可能な面積、バックアップ電源、電力や水の使用を制限する地域の規制、オーナーの持続可能性の優先順位など、プロジェクト特有の要因によって、ほぼ決定と考えられていた機器の選定が覆されることもあります。

データセンターは設計の前段階で空調会社と相談し、短期的および長期的な目標を満たすソリューションを確認することが理想です。もしあなたがデータセンターのために決断を下すのであれば、各タイプのチラーに特有の長所と短所を理解しておくことが役立ちます。

容量:冷やすパワーの大きさと「機械の数」

一般的に、空冷チラーが対応できる冷却容量は「7.5~500トン(25~1,580 kW)」程度であるのに対し、水冷チラーは「10~4,000トン(35~14,000 kW)」という圧倒的な大容量までカバーしています。

この数値の違いは、実際の現場において「設置スペースとコストの削減」という大きな差になって現れます。

  • 空冷式:1台あたりのパワーに限界があるため、大規模な工場やデータセンターを冷やそうとすると、チラー本体を何台も並べて設置しなければならず、広大なスペースが必要になります。

  • 水冷式:1台で極めて大きな冷却能力を発揮できるため、「より少ないユニット(台数)」、かつ「より小さな設置面積」で、現場が求める大容量の冷却を効率よくこなしてしまいます。敷地に限りがある大規模施設にとって、これは水冷式を選ぶ決定的なメリットになります。

メンテナンス:導入後のお手入れ

  • 空冷式: 最大の強みは「手軽さ」です。熱を逃がすための外部設備(冷却塔)が不要なため、導入後のお手入れの手間や維持費を非常に少なく、シンプルに抑えることができます。

  • 水冷式: 定期的な「お守り」が必要です。チラー本体だけでなく、屋外にある冷却塔(クーリングタワー)の清掃、水の中に藻やバクテリア(レジオネラ菌など)が湧くのを防ぐ水処理、冷凍機内のチューブ洗浄、冬場の凍結防止対策など、専門的で重要な保守点検が欠かせません。

場所:設置する地域と「冬場の寒さ対策」

安価な電力や低税率を求めて、ユーザーから遠く離れた過酷な環境(寒冷地など)に巨大なデータセンターを建設するケースが増えています。

  • 空冷式: 外に置くだけで寒さにも耐えられるため、冬場に気温が氷点下になるような地域でも、凍結トラブルを気にせず非常に運転・管理がしやすい特徴があります。

  • 水冷式: 寒冷地では運用が複雑になります。冬場に冷却塔の水がカチコチに凍ってしまうのを防ぐため、特別な制御を行ったり、ヒーターを取り付けたり、屋内に専用の水槽(汚水槽)を設けるなどの凍結対策設備が必要になります。

エネルギー効率:気になる「電気代」の差(乾球温度と湿球温度)

エネルギー効率(省エネ性)の面では、一般的に水冷チラーの方が空冷チラーよりも圧倒的に高くなります。その理由は、熱を捨てる際の「温度の基準」が異なるからです。

  • 空冷式: 冷媒を冷やす温度が、その日の「乾球温度(いわゆる普通の気温)」に左右されます。真夏の猛暑日は気温が非常に高くなるため、凝縮圧力(機械にかかる負担)が上がり、電気代が高くなりやすい弱点があります。

  • 水冷式: 冷却塔の水蒸発を利用するため、気温よりもかなり低い「湿球温度(湿度の影響を含めた温度)」を基準に冷やせます。これにより、冷媒を低い圧力で効率よく凝縮できるため、圧縮機の仕事量が少なく済み、劇的な電気代の削減(省エネ)に繋がります。

    ※ただし、太陽が沈んで気温(乾球温度)が急激に下がる夜間などは、この効率の差が縮まることもあります。

納入と設置:現場に届いてから動くまでのスピード

  • 空冷式: 凝縮器、圧縮機、蒸発器が最初から一つの箱に工場でパッケージングされた「一体型システム」として届きます。そのため設計から納品までの期間が短く、現場に届いたら電源とホースを繋ぐだけで、すぐに稼働できる手軽さがあります。

  • 水冷式: チラー本体の他に、屋外の冷却塔、水を送るためのポンプ、複雑な水配管、それらをコントロールする制御装置など、現場で組み合わせる要素が多いため、設計や施工には一定の期間と技術が必要です。

機器寿命

インフラを支えるデータセンターや工場にとって、設備の寿命は重要な投資判断基準です。一般的に、空冷チラーの寿命は15〜20年、水冷チラーは20〜30年と言われています。

  • 空冷式: 常に屋外の雨風や紫外線にさらされ、真夏は高い凝縮圧力で運転するため、どうしても部品の摩耗が早くなります。

  • 水冷式: チラー本体をきれいな機械室(室内)の中に保護でき、機械に無理のない低い凝縮圧力で運転し続けられるため、圧倒的な長寿命を誇ります。

節水

  • 空冷式: 水を一切消費(蒸発)させないため、水不足に悩む地域や、水が非常に高価な場所、またはランニングコストとしての水道代を1円もかけたくない現場に最適です。

  • 水冷式: 冷却塔の中で水を常に蒸発させてその気化熱で冷やすため、大量の「補給水」と水道代が必要になります。
     

【重要】データセンターが消費する「水」の真実

データセンターの冷却用水よりも発電時の消費量の方が多く、米国では2014年に6,260億リットルが消費されました[1] 。
そのため効率低下による電力消費増大のリスクも考慮し、エネルギー効率が重視されます。


まとめ

  • 空冷チラー: 低メンテナンス、設置・施工が容易、寒冷地で運用しやすい。
  • 水冷チラー: 高いエネルギー効率、大容量対応、長寿命。

プロジェクトに最適な選択は、まったく別の判断基準によっても決まることがあります。データセンターやシステム設計者は、すべての要素を考慮し、最終的に指定されるチラーが長期的にすべての目的をバランスよく満たすようにすることが重要です。

[1] Sverdlik, Yevgeniy, Data Center Knowledge, July 2016
「米国の全データセンターが消費する水の量について」
 

英文の同記事を読む Read this article in English