データセンターにおけるカーボンニュートラルな冷却

Server hallway in the sky

デジタル時代における持続可能性の追求

データセンターの電力需要が増加するにつれ、炭素排出量の大幅な増加の可能性も高まります。冷却はデータセンター運用において最もエネルギーを消費する側面の一つです。慎重な設計戦略と最新技術を用いることで、データセンターの炭素排出量を削減し、既存の電力網との統合をより良くすることが可能です。

 

カーボンニュートラルデータセンターの課題

データセンターの炭素排出量は、その電力源のカーボンフットプリントに直接関連しています。水力発電や核分裂発電のみを使用する電力会社から電力を供給されるデータセンターは、比較的容易にカーボンニュートラルな冷却を実現することができます。しかし、ほとんどのデータセンターはそのような好条件の場所に位置していません。
カーボンニュートラルな冷却を達成するためには、高効率の冷却システム、先進的な制御技術、そして再生可能エネルギー源の統合を含む包括的なアプローチが必要です。これらのデータセンターは、エネルギー貯蔵や、利用可能な場合には余剰の再生可能電力を電力網に供給することで、ネットゼロ炭素排出を達成することができます。

現地再生可能エネルギーとデータセンターのエネルギー貯蔵

現地の再生可能エネルギー源、例えば太陽光パネルや風力タービンは、カーボンニュートラルな電力を供給することができます。しかし、これらのエネルギー源はデータセンターのニーズに完全に一致する安定した電力供給を提供することは稀です。この課題に対処するために、再生可能エネルギーによって生成された余剰電力は、電力網に供給するか、エネルギー貯蔵システムを充電するために使用することができます。

後で冷却に使用するためのエネルギーを貯蔵する最も効果的な方法は、熱エネルギー貯蔵(TES)です。冷水タンクや、よりエネルギー密度の高い氷貯蔵タンクは、カーボンフリーの電力が利用可能なときに充電され、再生可能エネルギーの生産が低いときに冷却を提供することができます。

熱エネルギー貯蔵は、制御やポンプに必要な電力を提供することはできませんが、エネルギー生産からの冷却エネルギー使用量を相殺することができ、再生可能エネルギー源がエネルギーを生成していないときでもそれを利用することが可能になります。

非常に効果的ではありますが、熱エネルギー貯蔵は、例えば夜間のように太陽光が利用できない長期間にわたって冷却を提供するために、かなりの物理的スペースを必要とします。

高効率冷却システムと先進的な制御

エネルギー使用量を最小限に抑えることは、データセンターの炭素排出量を削減するために極めて重要です。高効率の冷却システム、例えば高効率チラーや液体冷却技術は、冷却に必要なエネルギーを大幅に削減することができます。システムの効率をさらに向上させるためには、より優れた制御システムが必要です。
 

冷却システムのAI制御

人工知能(AI)は、データセンターの冷却システムの最適化において重要な役割を果たすことができます。AIアルゴリズムは、過去のデータやリアルタイムの監視に基づいて冷却ニーズを予測し、より精密な制御を可能にします。しかし、多くのデータセンターは予測が難しい動的な負荷を抱えています。これにより、計算負荷をリアルタイムで冷却プラントと同期させることの重要性が浮き彫りになります。
 

計算負荷と冷却の同期

冷却設備はデータセンターの計算負荷と同期させるべきです。冷却作業を高い計算活動の期間に合わせることで、エネルギー使用量を最適化することができます。計算要求が低い期間には、後で使用するために熱エネルギー貯蔵を充電することができます。この同期には、計算負荷を積極的に監視し、リアルタイムデータに基づいて機器の運転を動的に調整する制御システムとの継続的な通信が必要です。
 

慎重な冷却システムの調整と段階的運用

冷却設備の効果的な調整は不可欠です。運転効率を最大化するために設備を段階的に運用し、負荷を調整することで、エネルギーの大幅な節約が可能になります。例えば、フリー冷却と機械冷却を組み合わせることで、冷却エネルギーの強度を減少させることができます。AI制御と計算負荷の同期により、事前の段階的運用が可能になります。
 

カーボンオフセットの購入

現地の再生可能エネルギーや高効率システムだけではカーボンニュートラルな冷却を達成できない場合、カーボンオフセットの購入が有効な解決策となります。他の場所で炭素排出を削減または捕捉するプロジェクトに投資することで、自身の炭素フットプリントを相殺することができます。
カーボンオフセットは、十分な現地再生可能エネルギーを提供できないデータセンターにおいて、カーボンニュートラルな冷却を達成するのに役立ちます。
 

カーボンニュートラルデータセンター冷却の未来

カーボンニュートラルなデータセンター冷却への道のりは容易ではありませんが、可能です。これを達成するためには、高効率の冷却プラント、先進的な制御システム、熱エネルギー貯蔵、現地の再生可能エネルギー源、そしてカーボンオフセットの組み合わせが必要です。困難ではありますが、より持続可能な未来への重要な一歩です。技術が進化し続ける中で、冷却効率や再生可能エネルギーの統合においてさらなる進展が期待されます。近い将来、各データセンターが専用のヘリウム3融合炉によってギガワット級のゼロ排出電力を供給されるかもしれません。それまでの間、利用可能な最良の技術と戦略を活用して、データセンター冷却の炭素フットプリントを最小限に抑える必要があります。包括的なアプローチを採用することで、データセンターの持続可能性を大幅に向上させることができます。これにより、デジタル時代の環境への影響を軽減し、高計算密度のデータセンターに対する増大するニーズを支えることができます。
 

英文の同記事を読む Read this article in English

 


著者

ボブ・コールマンは、ケンタッキー大学で電気工学の学士号を取得した後、2000年にトレインに入社しました。その後、建物の自動化とエネルギーサービスの分野を探求するために2年間の休職を経て、2021年にトレインに復職しました。彼の経験には、製品エンジニアリング、技術サポート、および空調システムの応用が含まれます。

ボブ・コールマン


リモートメカニカルサービス

オンサイト保守からリモート保守へ「つながる保守」が変える未来



お気軽にお問合せください