空調基礎

今さら聞けない空調の基礎

Blog

サージングとは

ターボ冷凍機に用いられる遠心式圧縮機では、圧力バランスが崩れるとサージングが発生し、振動増加や運転不安定を引き起こします。この記事では、サージングの仕組み、主な発生原因、圧縮機マップに基づくサージング限界の理解、さらにインバータ制御による限界線の変化など、安定運転に欠かせない基礎知識をわかりやすく解説します。

Blog

一 次エネルギー換算とは

吸収式冷凍機とターボ冷凍機の効率比較では、エネルギー種の違いを揃えるため一次エネルギー換算が必要です。本記事では一次・二次エネルギーの違い、発電・送電ロス、換算値の考え方をわかりやすく解説します。

Blog

温度だけじゃない、室内の快適さの要因

室内の快適さといえば、温度を思い浮かべる人が多いでしょう。しかし、快適さに影響を与える室内環境は他にもあることをご存知でしょうか?ここでは、快適さに影響を与える要因を解説します。

Blog

TCACSによるIAQ改善:光触媒とUVGIの空気清浄効果とは

室内空気質(IAQ)の重要性が高まる中、TCACSはフィルター、UVGI、光触媒の組み合わせにより、多様な空気中汚染物質を除去・無害化するソリューションです。空港・医療・教育施設などで実績を持つTCACSの効果と活用事例を紹介します。

Blog

冷凍サイクルとp-h線図

エアコンやターボ冷凍機などの空調機器は、冷凍サイクルと呼ばれる4つの工程を繰り返すことで、冷たい水や空気を作り出しています。各行程時の冷媒の状態を1枚の線図で描くことにより、各部の状態や数値を知り、冷凍機の設計や運転状況の判断に応用することができるp-h線図について解説します。

Blog

室内環境を改善するTACS:UVGIと光触媒でウイルスを不活性化

室内環境の質向上を求める建物に向け、トレイン・エアクリーニングシステム(TACS)はUVGIと光触媒の組み合わせでウイルス・カビ・バクテリア・VOCを効果的に不活性化します。本記事ではTACSの仕組み、除菌効果、導入メリットを解説します。

Blog

吸収式冷凍機とは?ターボ冷凍機との比較も解説

吸収式冷凍機は「水」を冷媒として用い、吸収式冷凍サイクルを利用して冷水や温水を作る機器です。自然界にある「水」を利用しているため、ナチュラルチラーとも呼ばれています。 吸収式冷凍機の構造や仕組みについて、同じ用途で使用されることの多いターボ冷凍機と比較しながら解説します。

Blog

ターボ冷凍機の効率を高める冷却水温度とシステム最適制御

ターボ冷凍機の効率向上には、冷却水温度・流量・冷却塔・ポンプを含むシステム全体の最適制御が不可欠です。本記事では、冷却水下限温度の考え方、冷却塔やポンプの動作特性、負荷別の最適運転ポイント、そしてトレインが提供する冷却水最適化制御について解説します。

Blog

パッケージエアコンとは

主にご家庭で使用する「ルームエアコン」に対して、店舗や大型施設で利用される業務用エアコンは、一般的に「パッケージエアコン(PAC:パック)」と呼ばれます。ここでは、パッケージエアコンの種類や特徴について解説します。

Blog

冷凍サイクルとは

エアコンやターボ冷凍機などの空調機器は、冷媒と冷凍サイクルを利用することで、冷たい水や空気を作り出しています。ここでは、物質の状態変化と圧力の関係を含めた空調の冷凍サイクルについて解説します。

Blog

フリークーリングとは?工場・データセンターで広がる省エネ技術を解説

フリークーリングは、外気を利用して冷却水を冷やすことでエネルギーコストを大幅に削減できる技術です。チラーの負荷軽減、CO₂削減、機器寿命延長など多くのメリットがあり、工場からデータセンターまで幅広く活用されています。本記事ではその仕組み、効果、活用事例を紹介します。

Blog

外気導入と湿度制御を最適化する8つのポイント

商業ビルで快適な室内環境を実現するには、新鮮な外気導入と最適な湿度管理が不可欠です。本記事では、IAQ向上・省エネ・運用効率化に役立つ8つの実践ポイントを紹介し、健康的で持続可能な空間づくりのヒントを解説します。

Blog

ターボ冷凍機とは?構造と作動原理をわかりやすく解説

ターボ冷凍機の主な仕事は「冷たい水」を作ること。大型のビルや工場などの空調を目的とした熱源機の一つであり、冷媒の冷凍サイクルを利用して冷水を作り、設備のポンプによって空調機等に送水され、製造業などの空調設備やプロセス冷却に活用されています。ターボ冷凍機の構造や仕組みについて解説します。