見逃されてきた廃熱を価値に変える:AIデータセンター冷却の最新手法

Aalsmeer Energy Hub
AIデータセンターが稼働するたびに、毎秒大量の熱が発生します。この熱は、サーバーを効率的に稼働させ続けるために、常に除去しなければなりません。従来は、この廃熱は捨てられ、忘れ去られてきました。しかし、サーバー密度の増加や次世代チップによる消費電力の高まりにより、廃熱はもはや単なる管理すべき副産物ではなく、活用可能な未開拓のエネルギー資源となりつつあります。
 

データセンターの成長とエネルギー利用の再考に向けて

テクノロジーが社会に与える影響は、AIによるデータ分析から音楽制作まで、私たちの日常生活の様々な場面に現れています。
EUDCAの報告によると、欧州全体の電力需要は2030年まで平均15%で毎年増加し続ける見込みです。この成長により、より多くのデータセンターの設置場所と、それらを稼働させるための十分な電力・水資源が必要になります。現在、データセンターは電力と水という資源面で様々な制約に直面しており、戦略的な建設・設計・資源管理がこれまで以上に重要となっています。

これらの課題は、欧州においてより厳しい環境規制や持続可能な取り組みが求められる中、全てのデータセンター運営者に影響を及ぼします。EUの政策担当者たちは、最新のエネルギー効率指令(EED)の改訂でも示されているように、持続可能性の目標達成には、冷却技術の革新や廃熱の再利用が果たす重要な役割をすでに認識し始めています。

しかし、大きな進歩があるにもかかわらず、暖房および冷却システムは依然として個別のシステムと見なされることが多いのが現状です。データセンターでは冷却システムが常時稼働しており、運用には多くのエネルギーを必要とします。

もしデータセンターやその周辺のシステムが、エネルギーの使い方を別の観点から捉えたらどうなるでしょうか。データセンターの大きな消費電力だけに注目するのではなく、エンジニアや政策立案者は、データセンターをより大きなエネルギーネットワークの不可欠な一部と認識し始めています。廃熱の回収や再分配を通じて、データセンターはこのエネルギーネットワークに貢献できるのです。
重要な課題は、この廃エネルギーをいかに効果的に活用するかです。

 

データセンターの廃熱を活用する革新的な方法

大規模なAIデータセンターは、都市部から離れた場所に立地していることが多く、広範囲な配管システムの導入には多大なコストと課題が伴います。この可能性を引き出すためには、冷却や熱管理を個別のシステムとして捉えるのではなく、熱管理全体を相互に連携した仕組みとして考えることが重要です。チラー、ポンプ、冷却分配ユニットなど個々の機器に注目するのではなく、それらの相互作用を重視する視点への転換が必要です。

最高のパフォーマンスを誇る施設では、冷却および廃熱排出システムを統合し、先進的なチラープラント制御により熱管理を最適化しています。また、効率的な制御やサービスを活用して、運転状況の監視、異常の検知、リアルタイムの負荷や天候の変化への対応を行っています。

統合的なアプローチによって、余剰熱を再利用するための有益な方法を生み出すことができます。たとえば、熱交換器、水冷式機器、蓄熱設備、ヒートポンプなどの装置を活用することで、未利用熱を地域熱供給ネットワークや近隣の産業などのための価値ある資源へと変換できます。未利用熱は、他の施設と連携して活用することもでき、データセンターと共生的なシステムを構築することも可能です。都市や地域エネルギープラント、その他の産業との協調は、計画段階の早い段階から必要となりますが、持続可能な将来への可能性を考えれば十分に価値があります。

ヨーロッパは、この統合的な設計アプローチの最前線をリードしています。例えば、オランダのアールスメーア市では、NorthCデータセンターから発生する熱を回収・再利用することで、年間約400トンものCO₂排出を回避し、推定年間210MWhの電力を節約しています。さらに最近、スイス・ジュネーブのInfomaniakデータセンターでは、ほぼ100%の廃熱を回収し、市の地域熱供給ネットワークに供給しています。これは、冬季に約6,000世帯を暖房したり、夏季には2万回分の5分間のシャワーを供給したりするのに十分なエネルギー量です。

 

廃熱回収を支援するサービス

廃熱を回収するためには、単なる技術やハードウェアだけでなく、システム全体が円滑に稼働することが重要です。稼働時間(アップタイム)の確保は不可欠です。遠隔監視、予知保全、パフォーマンス分析などのスマートツールは、問題が拡大する前に検知するのに役立ちます。機械設備は最終的にはメンテナンスが必要となるため、訓練を受けた認定技術者によるサービスは損失防止や性能最適化において非常に貴重です。

 

データセンターの効率性の重要性

高いパフォーマンスは単なる設計上の目標ではなく、日々の運用において施設の運営に直接的なメリットをもたらします。効率的で、適切に保守・最適化されたシステムは、エネルギー消費量を減らし、総所有コストを削減し、持続可能性を向上させます。エネルギー価格の高騰や水資源の制約がある中で、最適化の重要性はますます高まっています。ドライクーラー、ハイブリッドシステム、負荷分散戦略などのソリューションにより、性能を保ちつつ負担を軽減することが可能です。

最適化された省エネルギー設計や廃熱回収は、単なるコスト削減策ではありません。電力網へのエネルギー需要を減らすことは、今後の社会にとっても非常に重要です。

 

廃熱利用:戦略的な強み

私たちのテクノロジーへの依存は減ることはなく、それに伴いデータセンターの需要は今後も拡大していきます。慎重な計画と地域のステークホルダーとの協力によって、データセンターの廃熱再利用は地域社会との有益なパートナーシップにつなげることができます。これらの関係は、データセンターの拡大やエネルギー価格の上昇に伴い、ますます重要となるでしょう。

今こそ、データセンターの廃熱をどのように周辺の建物に活用し、地域のエネルギー需要を削減できるかに会話の焦点を移すときです。熱はすでにそこにあるのです。

 

ミッションクリティカルな環境における熱管理の信頼できるイノベーター

トレインは、エネルギー回収および熱エネルギー貯蔵の専門家として、システム設計、機器、データ分析、予知保全を統合することで熱管理を最適化し、より高い効率を実現しています。革新的なソリューションにより、お客様のデータセンターが運用上のニーズを満たすだけでなく、より持続可能で省エネな未来にも貢献します。

これらの取り組みを統合することで、トレインはデータセンターがこれらの課題を乗り越え、持続可能性と効率性の最前線に立ち続けることを支援します。共に、熱エネルギーを皆様の戦略的な強みへと変えていきましょう!

 

英文の同記事を読む Read this article in English

 


リモートメカニカルサービス

オンサイト保守からリモート保守へ「つながる保守」が変える未来



お気軽にお問合せください