Blog
空調由来の温室効果ガス排出を劇的に削減する、チラー(冷凍機)を活用した4つの脱炭素アプローチ。省エネオプション、熱源電化、低GWP冷媒管理、氷蓄熱のメリットを専門家が解説。
Blog
ルーフトップを利用した熱回収:効率向上とコスト削減
エネルギー効率とコスト削減は重要です。企業は運営を最適化する革新的なソリューションを求めています。その一つが、HVACユニットへの熱回収システムの統合です。工場で取り付けられた高度な熱回収システムを備えたルーフトップは、設置面積や試運転時間にほとんど影響を与えず、エネルギー節約と運用コストの削減を実現します。
Blog
チラー選びで見逃してはいけないポイント
蒸気圧縮冷凍サイクルチラーは、コンプレッサー、コンデンサー、蒸発器、膨張弁の4つの主要部品で構成され、高品質と堅牢性が長期的な信頼性を支えます。しかし、効率的な運転と低コストを実現するために重要な「制御システム」がしばしば見落とされます。制御システムの構成とその重要性について詳しく見てみましょう。
Blog
2026年、革新の100年:トレイン、コイル発明100周年を祝う
トレインは、ルーベン・トレインが1926年に開発したコンベクターラジエーター=現代のコイル発明から100周年を迎えました。本記事では、その革新がどのように暖房・冷房、そしてHVAC業界全体を変革し、現代の空調システムの礎となったのかを振り返ります。
Blog
チラープラントの信頼性を向上させる標準作業とプリエンジニアリングシステム
セントラル方式の冷水プラントは、特に施設の運用において、最も重要なシステムのひとつとなることがよくあります。ということは、これらのプラントの設計や設置も重要視されるのは当然のことではないでしょうか?
ここでは、信頼性の高いチラープラント設計で重要な事柄を解説します。
Blog
迷信と事実:ヒートポンプの価値を理解しよう
脱炭素化に向けて、電気化を考えることは正しいステップなのでしょうか?
ヒートポンプにまつわる5つの迷信をト レインのエキスパートが解き明かします。
Blog
Trane® ゾーンド・ ルーフトップ・ システムとは : 使いやすさを考慮した設計
Trane®ゾーンド・ルーフトップ・システムは、小規模な建物にお求めやすい価格のオプションを提供し、快適性と効率を高めると同時に、設置、スタートアップ、メンテナンスを簡素化します。Symbio® 700制御を搭載したトレインの最新のPrecedent® (6~25トン)またはVoyager® 3 (27.5~50トン)ルーフトップユニットに対応しています。
Blog
エアサイドソリューションで実現する建物の脱炭素化
建物の脱炭素化に向けて、換気と空調システムの役割はますます重要になっています。本記事では、Trane TechnologiesとAL-KO Airtechが提供する先進的なエアサイドソリューションが、建物の省エネ・高効率化、環境負荷低減にどのように貢献しているかを紹介します。
Blog
低炭素経済への移行を加速するヒートポンプの役割
トレインのLouis Rompre氏が「ヨーロッパヒートポンプフォーラム2023」に登壇。思想的リーダーや政策立案者が集まる中、「低炭素経済への移行におけるヒートポンプの役割」について意見を交わし、現在の技術の実現可能性を強調しました。
Blog
ヒートポンプ技術で実現する大規模建物の持続可能な給湯システム
ヒートポンプ技術が大規模建物の持続可能な給湯ソリューションを進化させ、エネルギー効率向上、CO2排出削減、運用コスト低減を実現する方法を説明しています。
Blog
HVAC とエネルギー効率: ハイテク製造業における持続可能性への道
世界中の産業界が二酸化炭素排出量の削減を目指しており、持続可能でエネルギー効率の高いソリューションに重点が置かれています。本記事ではその目標を達成するための戦略について解説します。
Blog
さまざまなリスクを軽減:産業施設におけるプロセス冷却の重要な役割
組織はどのようにリスクを軽減できるでしょうか?計画外のダウンタイムの機会費用は壊滅的なものとなり得ます。冷却装置が1日停止するか1週間停止するかによって、失われる収益、製品や在庫の損傷、従業員の満足度の低下、市場投入の遅延など、巨大な影響が生じます。
Blog
Tracer® Ensemble®のクリティカルコントロール:21 CFR Part 11 に対応
トレインのTracer® Ensemble® にクリティカルコントロールを備え、ライフサイエンス分野企業向けに 21 CFR Part 11準拠を支援する管理システムです。
Blog
トレインのエアハンドリングユニットで実現する空気質、エネルギー効率、快適性向上
AHU(エアハンドリングユニット)は、施設の空気質、エネルギー効率、居住者の快適性に大きな影響を与えることができます。AHUを導入することで、空気中の汚染物質の割合を低減し、湿度を抑え、音の出力を低減することで、室内環境全体の改善が期待できます。このような空気質の管理は、特に医療施設など、特定の環境を維持することがパフォーマンスに重要な施設において非常に重要です。
データセンターの熱管理戦略:冷却設計の包括的ガイド
AI時代に不可欠なデータセンターの熱管理戦略。ラック・チップレベルの超高密度負荷に対応する「液冷」や「ハイブリッド冷却」の最新動向を解説。稼働率(アップタイム)と省エネを両立し、将来の拡張に柔軟に適応するモジュール式の冷却設計指針を専門家が提唱。
改修か交換か:設備の更新戦略を決定する4つのポイント
建物の老朽化に伴い、空調設備を交換するか改修するかの岐路に立たされるかもしれません。設備が老朽化したり、耐用年数が近づいたりすると、お客様は「改修するか、買い替えるか」という決断を迫られます。お客様の施設や建物のニーズに最も適した選択するための4つのポイントとは。
空冷?水冷?データセンターに最適なのはどっちのチラー?
データセンターに最適な冷却装置は、空冷チラー、水冷チラー、どちらでしょうか?答えはひとつではありません。ここでは、データセンターにおけるチラーの選択について解説します。
Blog
将来を見据えて:ハイテク産業向けの拡張性の高い HVAC システムの設計
HVAC 設計は、持続可能性、コスト効率、コンプライアンスの観点から施設の戦略目標と整合させる必要もあります。HVAC システムとサービスの大手企業であるトレインは、お客様がこれらの野心的な目標を達成できるようお手伝いします。
Blog
精密空調制御システムHVAC がハイテク製造施設に及ぼす 4つの影響
スマートビルディングの数は、2022年の4500万棟から2026年には1億1500万棟に達すると予想されています。建物の大きさ、用途、築年数に関係なく、どんな建物でもスマートビルディングにすることができます。しかし、なぜその変化を検討すべきなのでしょうか?ここでは、コネクティビティがビジネスにもたらすメリットをご紹介します。
Blog
専門家に聞く:空調制御(コントロールシステム)の刷新が脱炭素化の成否を分ける理由
脱炭素化の鍵は空調機器の「制御」にあり。法規制やコスト高騰に直面するビルオーナーに向け、排熱回収や蓄熱を最適化する高度な制御の重要性を解説。予算を抑えて既存設備を活かす、ビル管理システム(BAS)の現実的な段階的リニューアル手法を専門家が提唱。
冷却を維持 - HVAC関連の障害を回避して稼働時間を最大化
すべてのテクノロジーと同様に、HVAC 機器と制御は絶えず進化しています。最先端のシステムを使用していますか? 先進的で堅牢な HVAC システムは、建物全体の資産を制御・監視する単一のコンピュータネットワークユニットとして機能します。