データセンター冷却の未来:トレインが切り拓く持続可能性と革新的ソリューション

データセンター担当グローバルディレクター、ダニエル・ロッシが語るトレインの革新的な冷却技術と進化する顧客のニーズへの対応

ダニエル・ロッシー
データセンター戦略セールスリーダー

 

トレインの使命: データセンター冷却の持続可能性におけるパイオニア

急速に進化するデータセンターの世界では、高密度化とより強力な計算能力への需要が、設計および技術における著しい革新を促進しています。
データセンターが規模と複雑性を増す中で、効率的かつ持続可能な冷却ソリューションの必要性はこれまで以上に重要となっています。



データセンター需要の急増に対応する

データセンター需要の急増に対応する「最近の業界の変化は驚くべきものです」と、データセンター冷却ソリューションの専門家であるダニエル・ロッシは言います。「お客様と話すと、皆さん同じように業界の急速な変化について語ります。非常に多くのことが起きており、需要も非常に高まっています。」

例えば北米では、容量の制約が大きな課題です。データセンター業界は、AI用の高密度チップや強力な計算能力に対する需要の高まりで急成長しています。この急増は、データセンターの設計と技術の革新を推進しています。「多くの人がテナントスペースを販売していますが、実際に利用可能なスペースは約3%しかありません。そしてその割合も減少するでしょう。データセンターの建設は遅れています。」とダニエルは付け加えます。


冷却ソリューションの拡大

チラーは25年以上にわたりデータセンター冷却の要となってきました。しかし、近年では運用規模が劇的に拡大しています。かつては数台のチラーで十分だったものが、今では数百台のチラーが必要となるインフラ全体が求められています。

「私たちは小さな部品を作っているわけではありません」とダニエルは続けます。「私たちは何百、何千もの部品を持つトレーラーサイズの装置を作っています。以前とは全く異なる話になっています。」

この大規模インフラへのシフトは、卓越した性能、効率、持続可能性を実現するためのオーダーメイドのソリューションの必要性を強調しています。進化するニーズに対応するためには、協力的な設計がますます重要になっています。


持続可能性への取り組み

持続可能性は、現代のデータセンター運用の中心であるべきです。トレイン・テクノロジーズの「ギガトンチャレンジ」のような取り組みは、2030年までに顧客が1ギガトンの排出量を削減することを目指しています。

「私たちは自社の持続可能性を高めるだけでなく、顧客もそれを実現できるよう支援しています」とダニエルは説明します。「多くの革新がこの取り組みに含まれています。持続可能性に焦点を当てた多くのプロジェクトがあります。」

持続可能性への取り組みは、個々の製品だけでなく、冷却システム全体にまで及びます。ここでは、性能向上と制御が重要な役割を果たします。この包括的なアプローチにより、データセンターは高い効率を維持しながら、環境への影響を最小限に抑えることができます。


性能向上とダウンタイムの削減

データセンター運用の最も重要な部分の一つは、施設が高いレベルで稼働し、ダウンタイムを最小限に抑えることです。その鍵となるのがHVAC制御システムであり、これにより各コンポーネントの可視性が向上し、効率の改善が図れます。

データセンターが拡大する中で、複数のチラーを備えた施設が増えており、特に極端な気象条件下でホットスポットの発生を防ぐために、システム全体を調整できる制御が重要となります。

「例えば、ロンドンでは2年前の夏に気温が40°Cに達しましたが、その時点でほとんどのデータセンターは最大35°Cまでの設計でした。これが大きな問題を引き起こしました。ユニットが過熱しただけでなく、マルチチラーシステムの中央にあるユニットが非常に高温になりました。これをどう制御するのか?負荷をどう分散するのか、グループ間の切り替えをどう行うのか?日常の運用効率を向上させることは重要ですが、特に極端な暑さの期間中にダウンタイムを防ぐためには、運用の改善が非常に重要です」とダニエルは述べています。


予知保全の重要性

予知保全は、HVACシステムの寿命と信頼性を向上させるために非常に重要です。これには、定期的な運用中にパフォーマンスモニタリングや設備状態モニタリングを行い、問題が大きな故障に発展する前に対処することが含まれます。これにより、性能の低下や高額なダウンタイムを防ぐことができます。

「車のオイルを交換しないと、いずれエンジンが動かなくなります」とダニエルは付け加えます。「確かに、何千マイルかは問題なく動くでしょうが、やがて性能が低下し始め、最終的には完全に故障します。今では、メンテナンスの重要性がより認識されています。」

この例えは、データセンターの冷却設備のメンテナンスの重要性を強調しています。


データセンター運用の革新に向けた協力体制

性能の最適化を目指すビジネスにおいて、革新的なパートナーとの協力は鍵となります。その中でも注目すべきパートナーは、次世代の液浸冷却プロバイダーであるLiquidStackです。このような戦略的な投資は、冷却効率と性能を向上させ、増加する熱と高密度ラックの課題に対応するのに役立ちます。

「昨年、LiquidStackにシリーズBの投資を行い、過去数年間でその市場について少しずつ学び、さまざまな技術や使用されているものについて議論しました」とダニエルは言います。

ミッションクリティカルな冷却市場のクライアントと密接に連携することで、業界は変化を予測し、それに応じて技術やソリューションを進化させることができます。「この業界は大きくはありません」とダニエルは説明します。「規模は大きいですが、顧客の数はそれほど多くありません。私たちは顧客との最良の関係を維持したいと考えていますが、それ以上に重要なのは、顧客が問題を解決し、必要なものを手に入れることを確実にすることです。」


データセンター冷却の明るい未来

今後を見据えると、現行の戦略を維持しつつ、新たなトレンドや技術に対応することが重要です。「私たちは引き続き、顧客と協力して最先端の設計を目指し、特に顧客のニーズに応えるために必要なことを行っていきます」とダニエルは締めくくります。「多くのことが進行中です。そのため、チームも成長しています。

今後18ヶ月から2年の間に、市場には確実に変化が訪れるでしょう。私たちは製品だけでなく、制御、サービス、エネルギーサービスにおいても、顧客のために可能な限り改善を図ります。」高品質なソリューションを提供しながら、革新を受け入れ、進化する市場の需要に応えることに終わりはありません。

「非常に興味深いさまざまな技術が存在し、それぞれに特定の用途があります。それを求める人々はそれを愛しています。新しい技術と既存技術の最適化の間で、私たちはデータセンター冷却のリーディングソリューションプロバイダーであり続けることを確実にします。」


リモートメカニカルサービス

オンサイト保守からリモート保守へ「つながる保守」が変える未来



お気軽にお問合せください