冷媒

冷媒とは?

商業用・産業用の空調(HVAC)システムにおいて熱を移動させるために使用される流体(物質)であり、冷房および暖房の効率的な運転に欠かせない要素です。冷凍サイクル(熱交換サイクル)の各段階で熱を吸収・放出する重要な役割を果たし、工場やデータセンターなどの大規模空間を効率よく冷却または加熱することを可能にします。

近年、空調設備の運用において冷媒の特性や規制を正しく理解することは、法令遵守(コンプライアンス)やシステム性能の維持、そして脱炭素化の推進にとって不可欠となっています。

HVACシステム内を循環する冷媒は、コンプレッサー(圧縮機)、コンデンサー(凝縮器)、膨張弁、エバポレーター(蒸発器)などの主要コンポーネントを通過します。その過程で冷媒は液体から気体、気体から液体へと相変化(状態変化)を繰り返し、この相変化によって熱を効率的に吸収・放出し、空間の温度を制御します。

HVAC 冷媒の種類

冷媒は、その化学組成や環境への影響度合いにより、主に次の4つのカテゴリーに分類されます。

HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン) / CFC(クロロフルオロカーボン)

オゾン層を破壊する性質があり、地球温暖化係数(GWP)も非常に高い物質です。代表的な冷媒であるR-22(HCFC)などは、モントリオール議定書に基づき、日本国内でもすでに生産・輸出入が全廃されています。

HFC(ハイドロフルオロカーボン)HCFC/CFCの代替冷媒(代替フロン)としてR-410AやR-407Cなどが広く普及しました。オゾン層破壊係数(ODP)は0ですが、GWPは依然として高い水準にあります。日本では現在、国際的な「キガリ改正」および国内の「フロン排出抑制法」に基づき、段階的な生産・出荷量の削減が進められています。
HFO(ハイドロフルオロオレフィン)

最新世代の環境配慮型冷媒です。ODPが0であるだけでなく、GWPが極めて低い(または1未満)ことが特長です。環境負荷を劇的に低減できるため、次世代のビル用マルチエアコンやチラーへの採用が急速に進んでいます。

非フッ素系(自然冷媒)

フッ素系冷媒の代替として注目される、アンモニア、CO2、水、空気などの自然界に存在する物質です。特定の産業プロセスや超低温用途などで活用されています。

日本では、既存のHFC冷媒に対する規制が年々厳格化しており、工場やデータセンターの設備更新時には、よりGWPの低い次世代冷媒への切り替えや、環境対応型機器へのリプレイスが強く求められています。機器の計画・選定にあたっては、建物の構造や用途に合致した適切な冷媒・機器システムを把握することが重要です。

 

Mechanic air conditioner technician using manifold gauge checking refrigerant for filling home air conditioning and air duct cleaning and maintenance outdoor compressor unit.

トレインは冷媒を適切に取り扱います

工場やデータセンターなどの商業・産業施設においては、空調機器の経年劣化による冷媒漏えい時や、機器の廃棄・更新時に冷媒排出(地球温暖化)のリスクが高まります。これに対応するため、トレインジャパンは適切な冷媒管理を推進し、フロン排出抑制法に準拠した確実な冷媒の回収・充塡・管理体制を敷いています。

トレインは、超低GWP冷媒(R-1233zd(E)やR-514Aなど)を採用した高効率ターボ冷凍機などの最先端ソリューションを提供するだけでなく、既存機器の冷媒入れ替え(レトロフィット)やライフサイクル全体にわたる冷媒管理サポートを通じて、お客様の施設の環境負荷最小化とサステナブルな事業運営を支援します。

冷媒関連

お役立ち情報

  • tc-a2l-refrigerants-qa-blog-thumbnail.jpg
    • Blog

    A2L 冷媒とは?次世代冷媒研究所ディレクターに聞く

    トレインは、お客様の次世代の低 GWP 冷媒への移行を支援し、各アプリケーションに適したソリューションを提供することに尽力しています。トレインの次世代冷媒研究ディレクターである スティーブ・クジャックの洞察を基に、脱炭素化における冷媒の役割と A2L 冷媒の利点について探ります。

  • A engineer under checking the industry cooling tower air conditioner is water cooling tower air chiller HVAC of large industrial building to control air system.
    • Blog

    冷媒の移行についてHVAC技術者が知っておくべきこと

    チラー用のR-410AやR-134Aなどの従来の冷媒は、新しい機器では段階的に廃止され、低GWPの次世代冷媒が標準となります。トレインは、これらの新冷媒への対応をサポートします。具体的には、事実に基づいた情報提供、変化点の認識、新しい取り扱いプロセスや漏れ検出、現場改修、安全な保管と輸送の実践を支援します。

  • HVAC_Refrigerant_Regulations.png

    HVAC冷媒規制: すべてのビルオーナーが知っておくべき3つの成功戦略

    冷媒規制には良いニュースと悪いニュースがあり、あなたとあなたのビルにとって何が正しいのかわからず混乱することがあるかもしれません。HVAC冷媒に関する3つの成功戦略と、関連規制をナビゲートするためにトレインのエキスパートがお手伝いできることをご紹介します。


トレインの低GWP冷媒転換サービス

トレインの技術者にご相談ください

お客様の空調機器、及びシステム機器の性能を常にベストな状態に保つためにあらゆる面でお客様をサポートします。