HVAC冷媒規制: すべてのビルオーナーが知っておくべき3つの成功戦略

HVAC_Refrigerant_Regulations.png

冷媒規制には良いニュースと悪いニュースがあり、あなたとあなたのビルにとって何が正しいのかわからず混乱することがあるかもしれません。HVAC冷媒に関する3つの成功戦略と、関連規制をナビゲートするためにトレインのエキスパートがお手伝いできることをご紹介します。


悪いニュース:

現在エアコンで最も一般的に使用されているHFC冷媒は、二酸化炭素の1,000倍から9,000倍もの地球温暖化を促進する能力があります1。 

良いニュース:

HFC冷媒を地球温暖化係数(GWP)の低い代替品に置き換えることで、2020年から2050年までに二酸化炭素換算で42.73~48.75ギガトンの排出量を削減できます2。

 

ここでは、冷媒規制を遵守し、オゾン層破壊を低減するための3つの戦略をご紹介します。

1. 冷媒の移行

一部の機器は、GWPのより低い冷媒が使用できるように安全に改修することができます。

※注意:冷媒排出の90%は、冷媒を抜く際に発生するため、適切な取り扱いとリサイクルが必要です。
 

2. 冷媒管理

「フロン排出抑制法」3の要件(専門的な冷媒の取り扱いや検査、および文書化に関する規定等)に準拠する安全で適格なサービス事業者を選択してください。
 

3. 冷媒のモニタリング

接続可能な監視機器の使用により、主要な設備の情報を監視し、冷媒の漏れを早期に検出することで、オゾン層破壊を最小限に抑えることができます。

PROJECT DRAWDOWN

 

※ 一部日本向けに情報を変更しております。

1. Project Drawdown, “Refrigerant Management,”
2. Project Drawdown, “Alternative Refrigerants,”
3. フロン排出抑制法の概要

 

ご参考

Greenhouse Gas Equivalencies Calculator

 

英文の同記事を読む Read this article in English