IEQ(室内環境品質)

室内環境の質(IEQ)の定義や、それを構成する重要な要素、そして建物全体の環境を最適化することで得られるビジネス上のメリットについて、トレインのエキスパートがわかりやすく解説します。


室内環境品質(IEQ)とは?

室内環境品質(IEQ:Indoor Environmental Quality)とは、建物の中で過ごす人々の快適性や体験に大きな影響を与える、室内のあらゆる条件や環境のことを指します。

これには、空気のきれいさ(空気質)や室温、音響、照明といった物理的な要素だけでなく、窓からの景色や自然光の取り込みといった視覚的・デザイン的な要素も含まれます。IEQは利用者の身体的な健康や精神的なウェルビーイング(幸福感・快適性)に直結するため、現代の商業ビルやオフィスを設計・運用する上で非常に重要な指標となっています。


tc-glass-staircase-building.jpg

室内環境品質(IEQ)を構成する4つの重要要素

建物の新築やリニューアル(改修)を行う際、すべての組織が意識すべきIEQの主要な要素は以下の4つです。

  1. 室内空気質(IAQ:Indoor Air Quality)
    適切な換気を行い、空気中の汚染物質をコントロールすることに焦点を当てます。主な汚染物質には、カビ、アレルゲン(花粉など)、ハウスダスト、細菌・ウイルス、二酸化炭素(CO₂)、揮発性有機化合物(VOCs)などがあります。
  2. 温熱快適性(Thermal Comfort)
    室内で過ごす人々が「暑い」「寒い」を感じず、心地よいと思える状態のことです。室温、気流(風の通り)、湿度の3つが深く関係しており、これらを最適にコントロールするために高効率な空調(HVAC)システムが不可欠となります。
  3. 音響環境(Acoustics)
    室内のバックグラウンドノイズ(不快な雑音)を抑え、遮音性を高めることで、会話をクリアに聞き取れる環境を作ります。静音性に優れた空調機器の採用や、壁の吸音処理、集中力を高めるためのマスキング音(ホワイトノイズなど)の活用といった対策があります。
  4. 照明・視覚環境(Lighting)
    視認性や生産性を高めるために、適切な明るさ、色温度、光の広がりを確保します。また、人間の体内時計(サーカディアンリズム)や心の健康を維持するため、自然光の取り込みや窓からの良好な視界(景色)を確保することも重視されます。

 


室内環境品質(IEQ)の基準を設定している組織

IEQに関する世界的な基準やガイドラインは、主に以下の国際的な専門機関や公的機関によって策定されており、日本の建築・空調業界でも広く参照されています。

  • ASHRAE(アメリカ暖冷房空調学会)
    世界の空調基準をリードする学会です。同機関が定める「ASHRAE規格62.1」は、室内空気質(IAQ)に関する世界的に認められた基準であり、室内の汚染物質による健康リスクを最小限に抑えることを目的としています。また、米国環境保護庁(EPA)も参照している「室内空気質ガイド」を無償で公開しています。
  • EPA(米国環境保護庁)
    米国の環境全般を管轄する政府機関です。商業ビルや学校(教育施設)などに向けたIEQの教育リソース、助成金、および一般的なガイドラインを提供し、健康的な空間づくりを支援しています。
  • OSHA(米国労働安全衛生局)
    労働者の安全と健康を守る政府機関です。OSHAの「一般義務条項」では、雇い主に対して、劣悪な空気質を含む「認識された危険」のない職場環境を提供することを義務付けています。また、「商業ビルおよび公的施設における室内空気質」に関するガイドも発行しています。

 

日本国内における関連基準について:
日本国内においては、厚生労働省の「建築物衛生法(ビル管理法)」や環境省の各種ガイドライン、および建築基準法によって、室内の温度・湿度・CO₂濃度などの管理基準が厳格に定められています。


優れたIEQが商業ビルや施設にもたらす5つのメリット

建物の室内環境品質(IEQ)を最適化することは、単に「心地よい空間」を作るだけでなく、組織やビジネスに以下のような多くのプラスの効果をもたらします。

  • 健康とウェルビーイングの向上:汚染物質や余分な湿気を取り除くことで、シックハウス症候群などの症状を抑え、利用者の健康を守ります。
  • 生産性とパフォーマンスの向上:きれいな空気、快適な温度、適切な照明と音響が揃うことで、働く人々の集中力や認知能力が高まります。
  • 欠勤率・離職率の低下:快適性の向上と徹底した衛生管理により、体調不良による欠勤や、環境への不満による離職を減らす効果が期待できます。
  • テナント満足度の向上と資産価値の維持:快適なビルはテナントに選ばれやすく、長期的な入居につながるため、商業ビルとしての資産価値が高まります。
  • ビジネス成果(エンゲージメント)の拡大:オフィス、商業施設、学校などにおいてIEQを改善することは、従業員や顧客の満足度、ひいては業績や組織全体のパフォーマンス向上に繋がることが実証されています。

 

お役立ち情報

関連情報

  • Mall_Interior_535x339.jpg

    店舗・映画館

    適切なHVACと室内環境品質(IEQ)のソリューションで、店舗、映画館、遊技場など、大勢のお客様が行き交う施設の省エネ・空調の問題解決策をご提案いたします。

  • Staff In Busy Lobby Area Of Modern Hospital

    エネルギー効率改善により室内環境の質(IEQ)向上と運用コスト削減を実現

    ノートンヘルスケアは、24時間体制で受賞歴のある患者ケアを提供し、市内で2番目に大きな雇用主です。しかし、エネルギー消費の増加、メンテナンスコストの上昇、老朽化した設備に直面しています。リーダーたちは、施設のアップグレードが不可欠と認識し、室内環境の質(IEQ)と患者の快適性を向上させ、エネルギーコストを削減する計画を求めました。

  • Trane Indoor Air Quality Testing.jpg

    エネルギー効率の犠牲なしで室内環境の質を最適化する 5つの方法

    室内環境品質 (IEQ) の最適化について考える時、エネルギー効率を犠牲にすることが頭をよぎるかもしれません。しかし、エネルギー目標を犠牲にすることなく、建物の空気品質、照明、温度、音響を向上させる方法はたくさんあり、目標に向かって努力を続けることは可能です。

  • tc-santikos-exterior-building.JPG

    映画館の室内環境品質(IEQ)改善と年間30%の省エネ実現

    テキサス州サンアントニオの家族経営の老舗映画館ブランドは、快適さとエネルギー効率に重点を置き、映画鑑賞体験を向上させています。設備と建物の制御をアップグレードすることで、温度の快適さ、音響、照明、空気の質を改善し、節約した資金を地域社会に還元しています。


エアサイド

室内環境品質(IEQ)、室内空気品質(IAQ)、パフォーマンス、効率の目標達成を支援します

トレインの技術者にご相談ください

お客様の空調機器、及びシステム機器の性能を常にベストな状態に保つためにあらゆる面でお客様をサポートします。