映画館の室内環境品質(IEQ)改善と年間30%の省エネ実現

tc-santikos-exterior-building.JPG
テキサス州サンアントニオにある家族経営の映画館ブランドは、快適性とエネルギー効率の向上に取り組みながら、映画鑑賞体験をさらに良いものにしています。設備や建物の制御システムをアップグレードすることで、館内の温度、音響、照明、空気の質を改善し、そこで生まれた節約分を地域社会へ還元しています。

地域社会を重視した100年の革新

サンティコス・エンターテインメントは、テキサス州サンアントニオで100年以上続く映画館ブランドです。1911年にルイス・サンティコスが設立し、その後、息子のジョン・L・サンティコスがテキサス州有数の家族経営ブランドへと成長させました。技術と快適さを融合させ、常に最高の映画体験を追求してきたことが特徴です。

ジョンは亡くなる際、サンティコス・エンターテインメントをサンアントニオ地域財団に寄付しました。同社は現在も営利企業として運営されていますが、利益は地域の非営利団体に寄付され、困窮者支援、教育、文化、医療研究などに役立てられています。

こうした伝統は今も続き、同社は室内環境(IEQ)の質にも特に力を入れています。最高マーケティング責任者アンドリュー・ブルックス氏は、「素晴らしい映画体験には、音、映像、ポップコーン、そして空気の質まで、すべてが重要です」と語っています。


課題

サンアントニオの気候は亜熱帯で、冬は温暖で夏は高温多湿です。都市はテキサス州南部に位置し、メキシコ湾から約125マイルの距離にあります。6月から9月にかけては、高温多湿で非常に不快です。最も暑い日には気温が37℃を超えることもあります。劇場の利用状況が時間帯や日によって大きく異なるため、その変動に対応することが課題でした。

tc-santikos-mezzanine.JPG

二つ目の目標は、エネルギーを節約し、運用費用を削減する持続可能なソリューションの導入でした。これにより、コミュニティへの寄付、スポンサーシップ、助成金、プログラムの安定した流れを維持することができます。

 

 

 

解決策

サンティコス・エンターテインメントは、信頼できるパートナーであるトレインに、館内全体で使え、将来にも対応できる室内環境(IEQ)ソリューションを依頼しました。
ブルックス氏は「トレインと協力すれば、革新的な技術と迅速なサービスによって、お客様に最高の体験を提供できると確信しています」と話しています。

また、トレインの商業システム担当アカウントマネージャーであるジャレッド・ランバート氏は、劇場は負荷が急に変わりやすく、そのため室内環境の管理が大きな課題になると説明しています。

 

tc-santikos-imax-theater.jpg

「サンティコスにとって湿度は各劇場の快適さに関わる重要な問題です」とランバート氏は述べています。
「劇場設計の大きな課題は、一日の中で観客数が大きく変動することで、一定の温度と相対湿度を維持するのが難しくなることです。」トレインの可変容量技術は、これらの変動する負荷条件にリアルタイムで対応し、サンティコスの観客に「最高の」室内環境を提供します。

 

 

 

 

トレインのeFlexシリーズユニットは、ビル管理システム(BMS)に接続されています。ユニットをカスタムプログラムすることで、一日の使用状況や占有率の変動に対応します。ウェブベースのBMSは、複数のサイトにわたる複数のシステムの管理の複雑さを解消します。カスタム設定とリアルタイムでのリモート調整機能により、エネルギー効率を最適化するだけでなく、特別なイベントに合わせた調整も可能です。

 

tc-santikos-interior-lobby.JPG

「トレインシステムは、温度と湿度を安定的に維持するだけでなく、追加の利点も提供します。
例えば、トレインの可変速技術は、設定値を維持するために機器がオンオフを繰り返す際に発生する騒音を排除します」とランバート氏は述べています。
「これは、視覚と音響が物理的な快適さと融合する映画館において、最も満足のいくゲスト体験を提供するために特に重要です。」

 

 

 

 


結果

サンティコスの6つの劇場で行われたアップグレードにより、館内環境は一年中安定して保たれるようになりました。気温が100度を超え、湿度が非常に高い夏のピーク時でも、その効果ははっきりと感じられます。

ブルックス氏は「温度の精密な制御、換気の良い空気による高い室内空気質(IAQ)、最適な照明のおかげで、ゲストは快適に過ごせています。さらにコスト削減にもつながっています」と話します。

IEQへの投資により、2018年(パンデミック前)と、観客が戻った2022年の電気料金を比較すると、年間で約30%のエネルギーが節約されました。これは年間380万kWhに相当し、EPAの試算では約340世帯の年間エネルギー使用量に相当します。

「人々が再び劇場に戻り、快適に映画を楽しめるのが嬉しい」とブルックス氏は言います。「トレインとの協力で劇場体験をより良くすることができました。エネルギーを節約し、その分を地域に還元できることはとても重要です。」

トレインは、サンティコスが空気質、温熱環境、照明、音響などIAQの主要要素をしっかり実施したことを評価し、室内環境品質賞を授与しました。

ランバート氏は「地域をより良くするためにサンティコスと協力できることを光栄に思います。彼らの地域への献身は、ゲストの快適さへのこだわりと同じくらい強いものです。エネルギーを抑えながら、より良い室内環境をつくるソリューションを提供できて誇りに思っています」と述べています。これらの取り組みは、今後も地域に長く貢献していくと考えられています。

またサンティコス・エンターテインメントは拠点を10か所から27か所へ拡大し、現在は北米で8番目に大きい劇場チェーンへと成長しました。
ブルックス氏は「トレインの室内環境品質賞は、顧客体験の重要性と、トレインチームの協力姿勢、優れたソリューション、迅速な対応を象徴しています。劇場やエンターテインメント施設を成長・改善し続けるうえで、トレインは常に頼れるパートナーです」と語っています。

 

英文の同記事を読む Read this article in English

 


トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点