エネルギー効率改善により室内環境の質(IEQ)向上と運用コスト削減を実現


wave condominium

課題

ケンタッキー州ルイビルにあるノートンヘルスケアは、24時間体制で受賞歴のある患者ケアを提供しており、市内で2番目に大きな雇用主として知られています。この医療システムは、急性期病院、専門のがんセンター、医療オフィス、緊急医療センターを含む広範な施設ネットワーク全体で、エネルギー消費の増加、メンテナンスコストの上昇、老朽化した設備に直面していました。

複数の施設で老朽化した設備、増加するエネルギー消費、そしてメンテナンスコストの上昇に直面し、リーダーたちは、病院が認められている患者ケアを提供するためには施設のアップグレードが不可欠であると認識していました。

「私たちは24時間365日稼働しており、常に照明が点いていて、エネルギーが常に使用されており、設備は加速的に老朽化しています」と、ノートンヘルスケアシステムの設計・建設および施設プランナーであるデビッド・ブーム氏は述べています。「患者に適切な環境を維持することが私たちの目標であり、それをできるだけ効率的に、持続可能に、そしてコスト効果的に行いたいと考えました。私たちは行動する必要がありました。」

リーダーたちは、室内環境の質(IEQ)と患者の快適性を向上させ、老朽化したインフラを更新し、エネルギーコストを削減し、炭素排出量を減らすための革新的で包括的な計画を求めていました。

 

解決策

「ノートンヘルスケアには協力者が必要で、トレインは完璧なパートナーでした」と、ヘルスケア・バーティカル市場戦略リーダーのクリスティ・フェッチ氏は述べています。
「彼らは、トレインが『ワンストップショップ』として複雑なプロジェクトを簡素化し、包括的なソリューションを提供できる点を気に入っていました。また、以前に私たちがおこなった仕事にも満足していました。」

複数年にわたる多段階のエネルギーイニシアチブは、詳細なエネルギー評価、包括的な検査、およびユーティリティデータの詳細な分析から始まりました。
これらの洞察を基に、トレインは各建物の独自の要件に合わせたカスタマイズされたソリューションを開発しました。主要なプロジェクトの要素には、チラープラントの統合、HVAC機器の近代化、照明の交換、建物の外皮の改善、および建物管理システム(BMS)の大幅なアップグレードが含まれます。

主要な計画の要素には以下が含まれます:

  • ノートンオーデュボン病院では、トレインは4,500トン時の冷却を蓄えることができるモジュール式タンクを備えた熱エネルギー貯蔵システムを統合しました。
    夜間のオフピーク電力時間に氷を生成し、昼間の冷却に使用することで、医療エネルギーの使用量とコストを大幅に削減します。

  • ノートン病院では、業界トップクラスの効率と最小の運用ノイズで知られる空冷チラーにアップグレードしました。
    これらのチラーは、集中治療室や手術室など特に配慮が必要なエリアに最適です。

  • ノートン女性・子供病院でも、夜間の氷生成を利用して昼間のピークエネルギー需要をさらに削減し、冗長性を提供するために、熱エネルギー貯蔵タンクを導入しました。

 

システム性能の最適化

ヘルスケアのエネルギー効率とシステム性能をさらに向上させるために、ノートンは新しいキャンパス全体のBMS(ビル管理システム)を導入しました。
これにより、HVACシステム、照明、およびユーティリティデータのリアルタイムのリモート監視と制御が可能になりました。オペレーターはBMSを使用して運用を最適化し、問題に迅速に対処し、快適性と安全性の基準が常に維持されるようにしています。

 

継続的な協力が持続的な改善を推進

トレイン インテリジェント サービス®もノートンヘルスケアのシステムに追加されました。インテリジェント サービスはリアルタイムのエネルギー使用データを収集し、システム性能の分析を提供します。トレインとノートンヘルスケアのチームは、定期的にインテリジェント サービスの建物データを一緒にレビューします。トレインの専門家はデータに基づいた提言を提供し、ノートンヘルスケアが建物の性能をさらに向上させ、施設のケア環境を改善するのを支援します。

「現在の性能を監視していないと、エネルギー節約の機会を見逃すことがあります」とフェッチ氏は述べています。「私たちは協力して、より高い効率を見つけ、性能を最適化する方法を特定し、ノートンヘルスケアが炭素削減の取り組みを続けるのを支援します。」

 

結果

ノートンヘルスケアとトレインの協力により、患者の快適性が向上しました。さらにエネルギーおよび運用コスト削減、室内環境の質(IEQ)の改善、快適な治療環境が確保されました。

「このプロジェクトには多くの複雑な要素がありましたが、協力的な作業と包括的なアプローチにより、患者、スタッフ、およびゲストのために施設を最適化し、持続可能性へのコミットメントを反映することができました」と、ノートンヘルスケアの持続可能性システムディレクターであるアンソニー・マティス氏は述べています。

「さらに良いことに、私たちは定期的に性能を最適化し、日々、週々、月々にわたって施設をさらに改善し続けています。」

過去6年間で、ノートンヘルスケアはCO2e排出量を削減し、ユーティリティ費用を830万ドル(約12億円)削減し、総エネルギー消費量を846Mキロブリティッシュサーマルユニット(kBTU)削減しました。エネルギー節約だけでも、年間800回以上の救急車の運行資金に相当します。これらの取り組みにより、ノートンヘルスケアはアメリカ医療技術者協会(ASHE)のEnergy to Care Awardsを通じて全国的な認知を受けました。ノートンオーデュボン病院は、5年連続で認定を受けたケンタッキー州の3つの病院のうちの1つとして、権威あるENERGY STAR®認証も取得しました。

 


トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点