ヒートポンプとは?
ヒートポンプ(電動ヒートポンプ)とは、電気を使用して冷房と暖房の両方を行う空調(HVAC)システムです。
従来のガスボイラーや吸収式冷温水機などの燃焼式熱源と冷房機器を組み合わせたシステムを、単一のヒートポンプシステムに置き換えることが可能です。熱源を電化(エレクトリフィケーション)することで、化石燃料の使用量を削減し、脱炭素(カーボンニュートラル)目標の達成に寄与します。
Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
ヒートポンプ(電動ヒートポンプ)とは、電気を使用して冷房と暖房の両方を行う空調(HVAC)システムです。
従来のガスボイラーや吸収式冷温水機などの燃焼式熱源と冷房機器を組み合わせたシステムを、単一のヒートポンプシステムに置き換えることが可能です。熱源を電化(エレクトリフィケーション)することで、化石燃料の使用量を削減し、脱炭素(カーボンニュートラル)目標の達成に寄与します。
空気熱源ヒートポンプは、外気が低温の状態であっても空気中から熱を汲み上げ、必要な場所へ移動させます。
燃料を燃焼させて熱を生み出すシステムとは異なり、ヒートポンプは「熱交換プロセス」によって熱を移動させます。高効率なヒートポンプはCOP(成績係数)が最大3.0以上に達し、消費した電力エネルギーの3倍(300%)以上の熱エネルギーを供給できます。これにより、省エネルギー基準の達成や運用コストの削減を目指す業務用施設において、高いエネルギー効率を実現します。
外気温が極めて低い寒冷地(北海道や東北地方など)においては、冬期の暖房能力を十分に確保するため、高効率な「寒冷地仕様ヒートポンプ」の選定や、既存のボイラー熱源をバックアップとして組み合わせるシステム設計が効果的です。
また日本市場においては、電気ヒートポンプ(EHP)とガスエンジンヒートポンプ(GHP)を組み合わせた「電気・ガスハイブリッド空調システム」も注目されています。これは外気温による切り替えだけでなく、夏期や冬期の電力需要ピーク時にガスの稼働比率を高めることで、建物の基本電力を抑制(デマンドカット)し、ランニングコスト削減とBCP(事業継続計画)対策を両立する日本独自の省エネソリューションとして活用されています。
トレインは、教育施設、高層ビル、データセンターなど、幅広い業務用施設において熱源の電化技術を提供しています。システム設計、性能評価、導入に関する技術情報やリソースを通じて、建築・設備の専門家の業務を支援します。
業務用ビルや産業施設では、ヒートポンプの仕組みを利用して冷水と温水の両方を作る『ヒートポンプチラー』などの大型熱源機が広く活用されています。
HVAC電化の専門家とパートナーシップを新規の空調システム設計から既存施設の改修まで、トレインは商用施設へのヒートポンプ導入の可能性評価をお手伝いします。トレインの専門チームは、エネルギー消費の削減、CO₂排出量低減、運用コスト適正化に寄与する、持続可能なHVAC戦略に特化しています。