低炭素経済への移行を加速するヒートポンプの役割

トレイン・テクノロジーズのLouis Rompre(トレイン商業用HVAC EMEA-ANZ担当)は、2023年9月に開催された欧州ヒートポンプフォーラムのパネルディスカッションに参加しました。
 

欧州ヒートポンプフォーラムは、毎年開催されるイベントで、思想的リーダー、政策立案者、業界のインフルエンサーが集まり、専門知識や革新を共有し、解決策を模索します。このフォーラムは、ヒートポンプ技術の社会的役割を拡大するために業界を結びつける重要な集まりです。

Louis Rompre氏(ポートフォリオリーダー ユニタリー EMEA-ANZ)は、「低炭素経済への移行におけるヒートポンプの役割」という円卓会議に参加し、冷媒、効率、技術、エネルギー管理などの革新の重要性について意見を共有しました。会場は満員で、議論は非常に充実していました。

「業界として、私たちは現在できることをもっとアピールする必要があります。未来の技術と考えられているものの多くは、すでに実現しています。」とLouisは述べました。

Blog_EHPA_forum_2023_panelists.jpg

REPowerEUを推進する「HeatBeat」:ヒートポンプアクセラレーター

トレイン・テクノロジーズは、冷却と加熱から回収したエネルギーを再生可能電力として利用し、建物や都市の脱炭素化を図るための熱管理システムの利点について議論をリードしています。

「脱炭素化において、暖房の電化は次の大きなフロンティアです。
化石燃料ベースの暖房システムを効率的な全電化技術に置き換えることで、建物のエネルギー使用量を大幅に削減できます。ヒートポンプは今日、大きな違いをもたらすことができます。業界として、ヒートポンプへの移行を加速するためには、市場からの支持と政府の支援が必要です。」

Louis Rompreトレイン商業用HVAC EMEA-ANZ担当

これがまさに欧州委員会のREPowerEU計画の目的です。この計画は、毎年新たに設置されるヒートポンプの数を倍増させるという野心的な目標を掲げています。EHPA(欧州ヒートポンプ協会)は、2026年までに2,000万台、2030年までに6,000万台のヒートポンプを追加設置することを見込んでおり、現在の1,700万台を大きく上回る数です。この目標を達成するために、欧州委員会は2023年末までにヒートポンプアクションプランを策定する予定です。

エネルギー担当委員のカドリ・シムソンによると、ヒートポンプは、よりクリーンでグリーンな将来に対応したエネルギーシステムを展開するための持続的な計画の一部です。「ヒートポンプに関するアクションプランは、『建物のエネルギー効率に関する指令の採択後』にのみ発表されます。なぜなら、この枠組みの中でヒートポンプの普及を加速させ、ヒートポンプが徐々に新しいボイラーとなるための基盤を築きたいからです。」

Blog_EHPA_forum_2023_louis_rompre_1170x708.jpg

ヒートポンプの重要性*

科学者、エンジニア、政策立案者、業界の専門家は、ヒートポンプを気候危機とエネルギー危機の重要な解決策と見なしています。

ヒートポンプの迅速な普及により、欧州は外国からのエネルギー輸入への依存を減らすことができます。具体的には、2022年と比較して2030年までに建物のガス需要を40%削減し、同期間にEUのエネルギー輸入費用を600億ユーロ削減することができます。

ヒートポンプは温室効果ガスの大幅な削減にも貢献します。現在ヨーロッパに設置されている2,000万台のヒートポンプは、5,400万トンの温室効果ガスを削減しており、これはギリシャの年間排出量に相当します。化石燃料やバイオマスを燃焼して暖房を行うと、二酸化炭素だけでなく、人々の健康に害を及ぼす他の大気汚染物質も排出されます。一方、ヒートポンプは運転時に大気汚染物質を排出しません。ヒートポンプの普及が進むことで、EU全体の二酸化窒素排出量は2022年と比較して2030年までに約40%削減されるでしょう。

ヒートポンプは消費者にとってコスト競争力のある選択肢であり、EUではガスボイラーよりも生涯運転コストが平均で30%安くなります。

先駆者として

先駆者としてトレインは引き続き先導しています。フランスのアヌシー湖プロジェクトを含む4つの効率的でスマートな持続可能なヒートポンププロジェクトをヒートポンプアワードに提出しました。

フランスのアヌシー湖は、水ループを利用してトレズム地区の570戸の住宅に暖房と給湯を供給し、PVGグループの4つ星ホテル「ル・ペリカン」を冷却しています。この湖の資源は、65%の再生可能エネルギーと回収エネルギーを使用してガスを置き換えています。システムの中心にある3台のトレインRTWFヒートポンプは、現地の自然美を損なわないよう完全に地下に設置されています。
 

トレインは、電力エネルギーへの移行をサポートするためのソリューションを提供しています。

私たちは、各用途に最適な機器とコンポーネントを選び、電気HVACシステムを設計します。ヒートポンプは脱炭素化の重要な推進力です。熱を生成するのではなく、ヒートポンプシステムは熱を一箇所から別の場所へ移動させます。建物の負荷やプロセス冷却負荷、外気、廃水や水処理源の熱を調査し、最適な熱源を特定します。そこから、年間を通じて暖房と冷房を提供するために、温度、流量、冗長性の要件を満たすシステムを構成します。これにより、さまざまな気候環境に対応できます。

 

英文の同記事を読む Read this article in English

「私たちは変革を進めており、成功事例が増え続けています。
業界で強い影響力を持ち、脱炭素化の取り組みを進める中で、他の企業もトレイン・テクノロジーズに参加するよう奨励していることを誇りに思います。」

Louis Rompreトレイン商業用HVAC EMEA-ANZ担当

*『ヒートポンプアクセラレーター』からの抜粋。この出版物は、イニシアチブのコーディネーターである欧州ヒートポンプ協会と欧州気候財団によって、6月6日にEUエネルギー委員カドリ・シムソンに手渡されました。

ギガトン・チャレンジ

世界的な温暖化対策のイノベーターとして、2030 年までにお客様の設備から1ギガトン(10億メートルトン)のCO2換算排出量を削減するという目標を設定しています。