トレイン、エネルギーイノベーションおよびソフトウェア&クラウドソリューション分野で「Environment + Energy Leader Awards 2026」を受賞

April 22, 2026

エネルギー革新とデジタルトランスフォーメーション(DX)におけるリーダーシップを実証

AdobeStock_353432369.jpg

トレインは「Environment + Energy Leader Awards」を受賞し、エネルギー革新とデジタルトランスフォーメーション(DX)におけるリーダーシップを実証しました。 

「組織がますます変動的で不確実な事業環境に直面する中、効率向上、排出削減、そして測定可能な成果の実現は、これまで以上に重要になっています」と、Environment+Energy Leader の共同社長兼発行人であるSarah Roberts氏は述べています。
「今年の受賞者は、明確な方向性と確かなインパクトをもって前進するために必要なイノベーションとリーダーシップを示しています。」

 

受賞の詳細は以下の通りです。

Energy Innovation 部門(エネルギー革新)

優れたエネルギー取り組みを行った3つのプロジェクトが選出されました。

  • 55 Water Street:同部門での受賞に加え、最優秀賞にあたる「Judge’s Choice Award」を同時受賞
  • TG Kentucky:エネルギー効率化プロジェクトとして選出
  • Northern Illinois University:先進的な省エネの取り組みとして選出
     

Software & Cloud 部門(ソフトウェア&クラウド)

よりスマートで高効率なビル性能を実現する、最先端プラットフォーム2種が評価されました。

  • AI Control:同部門での受賞に加え、最優秀賞にあたる「Judge’s Choice Award」を同時受賞
  • ARIA:ビルの最適化を支える先進的システムとして選出

 


ee-leader-2026-energy-innovation-judges-choice-award-s.jpg

Energy Innovation部門 受賞案件

55 Water Street — Judge’s Choice Winner

延床面積360万平方フィートを誇る55 Water Streetは、マンハッタン最大のオフィスビルです。トレインの支援により、同ビルはわずか12カ月で Local Law 97 への適合を達成し、罰則を回避しました。さらに、全米初の Storage Source Heat Pump システムを導入することで、従来の蒸気システムへの依存を大幅に低減しました。この統合ソリューションは、熱回収、電化された冷暖房、蓄熱を組み合わせたものです。

成果:

  • HVACシステムの90%を電化
  • 蒸気使用量を70%削減
  • 年間42,000 MMBTU超のエネルギー削減
  • 年間約150万ドルの光熱費削減に加え、各種インセンティブを獲得

 

Northern Illinois University — キャンパス全体のエネルギー変革

Northern Illinois Universityは、持続可能性および気候行動計画を推進しながら、50棟を超える建物の近代化に向けてトレインと連携しています。この取り組みにより、キャンパス全体のインフラ改善、建物性能の向上、そして学生の実践的な学習機会の拡大が進められています。

想定される効果:

  • キャンパス全体のエネルギー使用量を26%削減
  • CO₂e排出量を11%削減
  • 年間500万ドルのコスト削減、20年間で総額1億ドル超

 

TG Kentucky — 産業用プロセス冷却の変革

Toyoda GoseiグループのTG Kentuckyは、エネルギー集約型の冷却プラントを再設計し、天然ガス使用量を削減するためにトレインと協働しています。この再現性の高いシステム設計は、同社のグローバル拠点への展開も可能です。

成果:

  • 年間58,000サームの天然ガスを削減
  • 年間9カ月超にわたり、天然ガスを使わない塗装工程を実現
  • Scope 1およびScope 2排出量を大幅に削減

これらのプロジェクトは、業界の新たな基準を打ち立てるとともに、非常に複雑な環境下においても、先進的な組織が持続可能性、効率性、そして地域社会への意義ある貢献を実現できることを示しています。

 

Software & Cloud部門 受賞ソリューション

トレイン Technologies AI LabであるBrainBox AIは、より高度で効率的かつ持続可能なビル運用を支援する2つの先進的AI製品により評価されました。
 

AI 制御 — Judge’s Choice Winner

AI 制御は、高度なディープラーニングを活用してHVAC性能を自律的に最適化するソリューションです。天候、在室状況、電力系統の条件、設備の挙動に応じて継続的に調整を行い、快適性、コスト、炭素削減の最適なバランスを実現します。

主な機能:

  • システムを直接制御し、エネルギー使用量と排出量を削減
  • BMSと統合し、ゾーンレベルの調整を自動化
  • 運用効率、予知保全、コンプライアンス対応を支援

導入成果:

  • AI 制御は、業界を代表するあるバイオメディカル企業の建物脱炭素化を支援し、1,132 mtCO2eを削減、エネルギーコストを32.9万ドル超削減
  • Dollar Treeは初年度に100万ドル超のコスト削減を実現し、5,600 tCO₂e超の排出を回避
  • Amazon Groceryのフルフィルメントセンターでは、エネルギー使用量を約15%削減し、その成果を受けて数十拠点へ展開を拡大

 

ARIA — AI Building Agent

ARIAは、ビルデータ、生成AI、リアルタイム分析を統合し、施設管理チーム、運用担当者、サステナビリティ責任者が運用状況を360度で把握できるよう支援します。12以上の言語で、予測インサイト、自動診断、そして分かりやすい対話型ガイダンスを提供します。AI Controlと組み合わせることで、ARIAはエネルギーコストを最大25%削減し、排出量を最大40%削減する可能性があります。

主な機能:

  • ビルデータを解析・解釈
  • 対話型のテキストまたは音声で課題を説明し、意思決定を支援
  • ビル管理の簡素化と、より迅速で高度な意思決定を実現

ARIAとAI 制御は、AIによる洞察と自律制御によって、脱炭素化をスピーディかつ大規模に加速できることを示しています。

 

 

実社会にインパクトをもたらすイノベーション

高い成果を上げる顧客プロジェクトから画期的なソフトウェアソリューションまで、私たちは組織がサステナビリティ目標を達成し、運用を合理化し、測定可能な成果を生み出せるよう支援しています。今回の受賞は、当社の人材、推進力、そしてお客様と環境の双方に持続的な価値をもたらすスケーラブルなソリューション提供力を改めて示すものです。

 

Environment + Energy Leader Awardsについて

14年目を迎える Environment+Energy Leader Awards は、環境プログラム、サステナビリティ、エネルギー管理の分野で意義ある進歩をもたらす製品、プロジェクト、スタートアップ、組織的取り組みにおける卓越性を表彰するプログラムです。応募案件は、イノベーション、拡張性、測定可能なインパクトに重点を置き、独立した業界専門家パネルによって評価されます。受賞者は、ベストプラクティスの推進と、世界のエネルギー・環境分野における新たな基準づくりを担うリーダーとして認められています。



お気軽にお問合せください