トレイン・テクノロジーズ、BrainBox AIの買収完了を発表

January 03, 2025

アイルランド、ソーズ--(BUSINESS WIRE)--グローバルな気候イノベーターであるトレイン・テクノロジーズ(NYSE: TT)は、先進的な自律HVAC制御および生成的人工知能(AI)建築技術のパイオニアであるBrainBox AIの買収を完了したことを発表しました。この買収は、2024年12月18日のプレスリリースで事前に発表されていました。

BrainBox AIは、先進的なディープラーニングアルゴリズムを使用して建物のエネルギー需要を予測し、HVACシステムを自動化することで、エネルギー消費を最大25%削減し、温室効果ガス(GHG)排出量を最大40%削減します。この買収により、両社の既存の協業関係が強化され、BrainBox AIの先進的な人工知能技術とトレイン・テクノロジーズの高度な建物管理およびデジタル能力が結びつき、持続可能で自律的な建物ソリューションに対する急速に高まる需要に応えます。

「BrainBox AIの仲間を正式に迎え入れ、両社の補完的な能力、技術、および提供物をさらに拡大できることを嬉しく思います」と、トレイン・テクノロジーズの上級副社長兼最高デジタル責任者であるリアズ・ライハンは述べています。
「AIとスマートビルディング技術の力を通じて、顧客がビジネスおよび持続可能性の目標を達成するのを支援するために、私たちのチームと技術をさらに緊密に結びつけることを楽しみにしています。」

 

トレイン・テクノロジーズについて
トレイン・テクノロジーズは、グローバルな気候イノベーターです。戦略的ブランドであるトレイン®とサーモキング®、および環境に配慮した製品とサービスのポートフォリオを通じて、効率的で持続可能な気候ソリューションを建物、家庭、輸送に提供しています。

詳細については、 www.tranetechnologies.com (英語)をご覧ください。

 

BrainBox AIについて
BrainBox AIは、2017年に設立され、建築環境のエネルギー消費と気候変動への影響に対処するために創設されました。BrainBox AIは、グローバルなエネルギー転換のイノベーターとして、AIを活用して建物をよりスマートで、環境に優しく、効率的にする革新的なHVAC技術を提供しています。信頼できるグローバルパートナーと協力し、オフィスビル、ホテル、商業小売店、食料品店、空港など、さまざまな分野の不動産クライアントをサポートしています。カナダのモントリオールに本社を置き、150人以上の従業員が、地球を癒すための共通の目的を持って、各分野からの才能を結集しています。

詳細については、www.brainboxai.comをご覧ください。

 

将来の見通しに関する記述について
このニュースリリースには、証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これらは歴史的事実ではなく、当社の人工知能製品およびサービスの革新、持続可能性の取り組み、これらの革新および取り組みの予想される影響に関する記述を含みます。これらの将来予想に関する記述は、当社の現在の予想に基づいており、実際の結果が現在の予想と大きく異なる原因となるリスクや不確実性の影響を受ける可能性があります。そのような違いを引き起こす要因は、2024年12月31日に終了した年度のForm 10-Kおよびその後のForm 10-Qやその他のSEC提出書類に記載されています。新たなリスクや不確実性は時折発生し、それらの出来事やそれが当社にどのように影響するかを予測することは不可能です。当社は、これらの将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。

 

Trane Technologies News Release(英文)

 

Media Contact:

Travis Bullard
+1-919-802-2593
Media@tranetechnologies.com

Investors Contact:
Zachary Nagle
+1-704-990-3913
InvestorRelations@tranetechnologies.com