トレイン・テクノロジーズ、BrainBox AIを買収へ

December 18, 2024

  • BrainBox AIの先進的な人工知能技術とトレイン・テクノロジーズの高度な建物管理およびデジタル能力を結びつけ、持続可能で自律的な建物ソリューションに対する急速に高まる需要に応える
  • 需要側のエネルギー消費と温室効果ガス(GHG)排出を削減するスマートビルディング技術の加速と拡大

 

アイルランド、ソーズ--(BUSINESS WIRE)--グローバルな気候イノベーターであるトレイン・テクノロジーズ(NYSE: TT)は、自律HVAC制御および生成的人工知能(AI)建築技術のパイオニアであるBrainBox AIの買収に関する最終契約を締結したことを発表しました。

BrainBox AIは、カナダのモントリオールに本社を置き、グローバルなAIハブとして知られています。同社は業界をリードする自律建物プラットフォームを開発しました。世界の温室効果ガス(GHG)排出量の約15%は建物の暖房と冷房に直接関連しています。BrainBox AIは、先進的なディープラーニングアルゴリズムを使用して建物のエネルギー需要を予測し、HVACシステムを自動化することで、エネルギー消費を最大25%削減し、GHG排出量を最大40%削減します。BrainBox AIの実績ある技術は、空港、複合施設、オフィスビル、ホテル、商業施設など、世界中の14,000以上の商業建物で展開されています。

「先進的なAI技術は、建築環境からのエネルギーと排出量を削減する可能性を飛躍的に高めています」とトレイン・テクノロジーズの最高デジタル責任者であるリアズ・ライハンは述べています。

「BrainBox AIとトレイン・テクノロジーズは、世界の緊急な気候課題に対応するために、革新的で顧客中心のAIソリューションとスマートビルディング技術を加速し、拡大することに情熱を持っています。BrainBox AIの優れたチームを迎えることを楽しみにしています。」

この買収は、トレイン・テクノロジーズの高度な建物管理およびデジタル能力をさらに強化し、両社の既存の協力関係の自然な延長を示しています。両社は過去2年間にわたり協力し、顧客が炭素排出量を削減し、ビジネス目標を達成するのを支援してきました。トレイン®自律制御は、トレインのクラウドベースの建物自動化システムとBrainBox AI技術を組み合わせ、複数のソースからのライブデータを分析し、ゾーン温度とエネルギー負荷を正確に予測し、24時間体制でシステム改善を行い、エネルギー使用を最適化します。

BrainBox AIの最高経営責任者(CEO)であるサム・ラマドリ氏と共同創設者兼最高技術責任者(CTO)であるジャン=シモン・ヴェンヌ氏は、カナダと米国を中心に活動する190人以上の従業員からなるBrainBox AIの事業とチームを引き続き率います。すべてのBrainBox AI従業員は、買収完了後にトレイン・テクノロジーズに加わります。トレイン・テクノロジーズは、モントリオールにおけるBrainBox AIの既存の運営を維持し、地域の豊かなAIエコシステムに貢献し、グローバルなAIイノベーションを加速させます。

「BrainBox AIでは、気候変動に対処するためのAIの力を信じています」とBrainBox AIのCEOであるサム・ラマドリ氏は述べています。「BrainBox AIの先進技術とトレイン・テクノロジーズの優れたデジタルプラットフォームおよび世界最高の直接販売能力を組み合わせることで、スマートビルディングソリューションの展開を加速し、私たちの人々、顧客、そして世界に対してより大きな成果を達成します。トレイン・テクノロジーズの一員として、BrainBox AIの新しい章を楽しみにしています。」

BrainBox AIが最近発表したARIAプラットフォーム(Artificial Responsive Intelligent Agent)は、2024年のTIME誌のベスト発明の一つに選ばれました。ARIAは、世界初の仮想建物エンジニアであり、施設管理専門家に対して正確で精密なデータビジュアライゼーション、合理的な判断、および情報に基づいた行動を提供します。

この買収は、トレイン・テクノロジーズのコアビジネスを強化し、時間をかけて強力なリターンを提供するためにスケールする先進技術を追加するという実績あるモデルに従っています。

取引は2025年初頭に完了する予定です。この取引は会社にとって重要ではなく、追加の詳細は公開されませんでした。

 

トレイン・テクノロジーズについて
トレイン・テクノロジーズは、グローバルな気候イノベーターです。戦略的ブランドであるトレイン®とサーモキング®、および環境に配慮した製品とサービスのポートフォリオを通じて、効率的で持続可能な気候ソリューションを建物、家庭、輸送に提供しています。

詳細については、 www.tranetechnologies.com (英語)をご覧ください。

 

 

BrainBox AIについて
BrainBox AIは、2017年に設立され、建築環境のエネルギー消費と気候変動への影響に対処するために創設されました。BrainBox AIは、グローバルなエネルギー転換のイノベーターとして、自律AIを活用した画期的なHVAC技術を提供し、建物をよりスマート、グリーン、効率的にします。信頼できるグローバルパートナーと協力し、BrainBox AIはオフィスビル、ホテル、商業施設、食料品店、空港など、さまざまなセクターの不動産クライアントを支援しています。

カナダのモントリオールに本社を置くBrainBox AIは、グローバルなAIハブとして知られています。190人以上の従業員が、さまざまなセクターからの才能を結集し、地球を癒すためのビジネスに取り組んでいます。詳細は、brainboxai.comをご覧ください。

 

将来の見通しに関する記述について

このニュースリリースには、証券法の意味における「将来の見通しに関する記述」が含まれています。これらは歴史的事実ではなく、当社の人工知能製品およびサービスの革新、持続可能性の取り組み、これらの革新および取り組みの予想される影響に関する記述を含みます。これらの将来予想に関する記述は、当社の現在の予想に基づいており、実際の結果が現在の予想と大きく異なる原因となるリスクや不確実性の影響を受ける可能性があります。そのような違いを引き起こす要因は、2024年12月31日に終了した年度のForm 10-Kおよびその後のForm 10-Qやその他のSEC提出書類に記載されています。新たなリスクや不確実性は時折発生し、それらの出来事やそれが当社にどのように影響するかを予測することは不可能です。当社は、これらの将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。

 

 

Trane Technologies News Release(英文)

 

Media Contact:

Travis Bullard
+1-919-802-2593
Media@tranetechnologies.com

Investors Contact:
Zachary Nagle
+1-704-990-3913
InvestorRelations@tranetechnologies.com