変化する気候における室内環境品質の管理

トレインのカスタム・エンジニアリング・システムは、適切なサイズにて一時冷却ソリューションを実現し、お客様の時間、費用、二酸化炭素排出量を節約します。

 

冷却システムは熱力学の第 2 法則の影響を受けないわけではありません。 メンテナンスと最終的には交換が必要になります。 どちらのシナリオでも、優れた臨時設備と経験豊富なソリューションが必要です。トレインレンタルサービスでは両方をご利用いただけます。

これらの一時冷却システムを適切にサイジングして設置するには、慎重な計画と細部への注意が必要です。 さもなければリスクが高まります。 たとえば、適切なループ容量のサイズを誤ると、コンプレッサーのショートサイクルや温度制御が不安定になる可能性があります。 発電機が不適切に装填されていると、スタックが濡れてシャットダウンする可能性があります。 不十分な冷却や過剰な湿度など、他にも多くの影響があり、それらはすべて生産性や利益、安心感の喪失につながります。

そのため、一般的ではありますが不正確な経験則やトン・フォー・トンのサイジング手法に頼るのではなく、トレインレンタルサービスは、独自のソフトウェアを使用して冷却負荷 (BTU 負荷だけでなく) とエアフロー要件を正確に計算しています。 トレインのエンジニアリングソリューションは、お客様固有のニーズに合わせてカスタマイズされます。
仮設システムが適切なサイズに設定されることで、レンタル期間中の仮設冷房のニーズに対して最大限の効率と効果を発揮し、適切であることを保証するために、トレインが考慮するいくつかの要素を以下に示します。

 

1.冷却負荷の計算

HVAC システムのサイズを適切に設定するには、冷却負荷 (BTU またはトンで測定) を正確に計算する必要があります。これは、一定の温度を維持するために冷却システムが空間から除去しなければならない熱量です。考慮すべき要素には、空間の容積、空間を使用する人の数、空間内の熱を発生する設備や照明、建物の構造などが含まれます。 さらに、どのくらい新鮮な空気を空間に取り入れるべきなのか、望ましい室内温度と湿度レベル、および平均屋外温度を考慮する必要があります。

 

2.空気分配要件の計算

冷却された空気を空間全体に均一に分配するには、必要な空気流量 (CFM で測定) を決定することが重要です。 これは、空間のサイズや形状、冷却装置の位置、空気循環に影響を与える可能性のある障害物などの要因によって異なります。

 

3.適切なシステムの選択

冷却負荷と空気分配パラメータがわかれば、正確なニーズに合わせて最もエネルギー効率が高く効果的なシステムを選択できます。 トレインのレンタルエキスパートが製品や付属品 (フレックス ダクトなど) の選定についてご案内するため、時間、エネルギー、費用を節約できます。トレインは機器を製造 (OEM) しており、それがどのように動作するか、特定の用途に合わせてどのように変更できるかを熟知しています。

 

4.ユニットの適切な設置

ポータブル冷却ユニットを設置する場所と方法も重要です。ユニットは適切な電源にアクセスできること、それに加えて、空気の流れを最大限に確保し、空気の流れを妨げてユニットの効率を低下させる可能性のある障害物から離れた水平な場所 (理想的には日陰) に設置する必要があります。

 

5.定期的なシステム保守

市販の HVAC 製品は複雑です。 流量、PSI 測定値、冷媒レベル、温度設定値などは、継続的に監視する必要があります。 そのため、製品に関する透明性の高い洞察を提供する、簡単に分解できるデジタル ダッシュボードが含まれています。このようなアクティブなリモート監視ソリューションにより、トレインのエンジニアはシステムの警告や故障を積極的に検出して対処し、最適なパフォーマンスを維持し、コストのかかるメンテナンスを防ぐことができます。

 

冷却装置をレンタルする場合、適切なサイズと最適なパフォーマンスを提供するために次の質問に答えていただく必要があります。

  • レンタル予定期間
  • 屋外?
  • 内部スペースの寸法 (長さ x 幅 x 高さ)?
  • 屋外の周囲温度は?
  • 照明の種類と推定ワット数、または kW/SQFT?
  • 空間に拒否される追加の熱負荷 (kW、BTUH など) はありますか?
  • スペース内の居住者数は?
  • 建築建材、断熱材、厚さは?
  • 水温/気温を入力しますか?
  • 水温や気温は変わりませんか?
  • 流量は?
  • ループ時間?
  • 液体の濃度と種類は?
  • 動作圧力 > 150 psi?
  • 利用可能な電圧とアンペア数は?
  • 希望の温度設定値は?
  • 望ましい空間の相対湿度 (%)?
  • 100%外気、ミキシング、還気のみの調整?
  • EAT、CFM、および LAT (AHU およびパッケージ化された DX ユニットの場合)?

※日本では提供していないサービスがございます。詳しくはお問い合わせください。

英文の同記事を読む Read this article in English