メーカー直営の仮設暖房・ヒートポンプレンタル

CXAG

既設熱源システムの不具合や故障は、対応が難しいタイミングで発生することが少なくありません。
迅速な熱源確保が求められるこうした逼迫した状況において、即座に配備可能なヒートポンプのレンタルサービスが有効な選択肢として注目されています。

従来の仮設熱源にヒートポンプが勝る「5つの理由」

ヒートポンプは、ボイラーなどの従来型システムにはない「高い適応力」を備えています。
その設計と作動原理は、状況が目まぐるしく変わる仮設・レンタル用途に極めて適しています。

1. 迅速な立ち上げにより、熱源をスムーズに供給(即納性)

一時的なトラブルやプロジェクトにおいて長いリードタイムをとる余裕がない場合でも、トレインの大型空調レンタルなら迅速な搬入と稼働が可能です。この迅速な展開力により代替熱源を速やかに供給し、タイトな工事スケジュールを維持しながらビジネスやサービスの停止を最小限に抑えます。

  • 施設が予期せず主暖房システム(ボイラー等)を喪失したとき
  • 建設・改修プロジェクトで、作業員や建材を保護するために厳密な温度管理が必要なとき
  • 学校、病院、オフィス等で、既設機器の更新・入れ替え工事を行っているとき
  • 季節的な需要のピーク(突発的な極寒期)により、既存システムが限界に達したとき

この迅速な展開力により、タイトな工事スケジュールを死守し、ビジネスやサービスの停止(ダウンタイム)を最小限に抑えます。

2. 変動する環境下でも、ブレない暖房出力

ヒートポンプは、外気温の急激な変動に左右されず、安定した熱出力を維持します。
これは、以下のような環境変化の激しい仮設・工事現場において、極めて大きなメリットとなります。

  • 建物が部分的にしか囲われていない、または未完成のエリア
  • 屋内建設作業が並行して行われている現場
  • 壁や窓の隙間から熱が逃げやすい場所
  • 天候や気温が日々、あるいは時間単位で激しく変化する環境
  • 人の出入りや収容人数が常に変動するスペース

一貫して予測可能な熱源を提供できるため、現場管理者が頻繁に設定を調整する手間がなく、屋内スペースを常に快適かつ作業しやすい状態に保てます。

3. 長期プロジェクトを支えるタフな連続運転

空調のレンタルは、数週間から数ヶ月に及ぶ長期戦になることも珍しくありません。トレインのヒートポンプは、過酷な条件下での24時間連続運転を想定してエンジニアリングされています。

  • 数ヶ月に及ぶ大規模なリノベーション工事
  • 一時的な施設利用期間の延長
  • 24時間体制で厳密な温度安定性が求められる工場などの「産業プロセス」

これらの現場でも、性能を落とすことなく安定して稼働し続けます。

4. 燃焼なし、燃料不要。デリケートな環境にも安心な安全・クリーン暖房

化石燃料を使用しないヒートポンプは、排気ガスや火災リスク、燃焼騒音を伴わないクリーンな仮設熱源です。そのため、医療機関や教育施設、文化施設や精密研究室など、空気質や安全性への厳格な管理が求められる現場でも安全な運用が可能です。

  • 病院、クリニックなどの医療機関
  • 学校、大学などの教育施設
  • 屋内イベント会場や展示場
  • 博物館、図書館、公文書館などの文化施設
  • 精密な研究室、実験スペース

電気駆動式であるヒートポンプは、現場での燃焼工程を必要としないクリーンな仮設熱源です。有害な排気ガスの発生や火気リスク、特有の燃焼騒音がないため、環境変化に敏感な施設でも高い安全性を確保できます。

CXAG

5. 1台で何役もこなす、圧倒的な展開力

ヒートポンプをレンタルする最大のメリットの一つは、カバーできる用途の広さにあります。

  • 人が働く・居住する建物の一時的な暖房
  • ミッションクリティカルな試運転プロセスや補助暖房
  • テント、トレーラー、仮設イベント構造物の暖房
  • ボイラー停止・故障時のバックアップ
  • 工場の作業スペースや製造・物流エリアの暖房
  • 配管、機器、温水システムの凍結防止
  • コンクリート、接着剤、各種仕上げ材などの「養生(乾燥)」温度管理

何種類もの専門的な暖房器具をパッチワークのように組み合わせる必要はありません。信頼できるヒートポンプが1台あれば、あらゆるニーズに柔軟に対応可能です。

 

なぜ冷たくても暖まる?ヒートポンプが熱を作る仕組み

レンタル現場におけるヒートポンプの信頼性を支えているのは、その優れた作動原理です。燃料を燃やしてゼロから熱を作り出すシステムとは異なり、ヒートポンプは「空気中にある熱を効率よく集めて、別の場所へと移動(ポンプアップ)させる」技術です。このプロセスは、外気温が低い冬場でも極めて効果的に機能します。

  1. 熱の採取(ヒートキャプチャー): 外気が冷たく感じられる日でも、空気中には利用可能な熱エネルギーが存在します。ヒートポンプはこのわずかな熱を冷媒に効率よく吸収します。
  2. 熱の増幅(アンプリフィケーション): コンプレッサー(圧縮機)を使って冷媒をギュッと圧縮し、圧力を高めることで、冷媒の温度を暖房として利用できるレベルまで一気に引き上げます。
  3. 熱の供給(デリバリー): 温まった冷媒が、対象スペースに供給される空気、あるいは水(温水)へと熱をバトンタッチします。
  4. 安定したサイクル運転: この一連の流れを連続して繰り返すことで、クリーンで安定した暖房を室内に送り続けます。

燃料の補給計画(給油の手配)や、火気の常時監視、CO2の局所排出といった「燃焼系暖房特有の課題」から解放されるのは、この仕組みがあるからです。

仮設熱源にとどまらない:トレインのレンタル資産(フリート)としての強み

ビジネスの現場において、トレインのヒートポンプ・レンタルは単なる仮設熱源の代用品以上の経済的・運用的メリットをもたらします。

コンパクトなパッケージによる移動・配置の容易さや、標準化されたインターフェースによるシンプルな接続が特長です。
また、冷媒反転バルブの内蔵により1台で冷温熱源に対応し、安定した自動制御と遠隔監視機能によって管理工数を最小限に抑えます。
現場の要求が急変した場合でも、この多用途性と信頼性により柔軟かつ的確な対応が可能です。

安定した事業継続を支える、トレインの暖房レンタル

トレイン・ジャパンのレンタルソリューションは、短期の緊急対応から、季節限定のスポット利用、さらには計画的な設備更新まで、ビジネスのダウンタイム(停止時間)をなくすために最適化されています。

世界中で実績を持つ「チラー」や「Precedentパッケージ型ヒートポンプ」をはじめとする未来を見据えたラインナップで、企業の脱炭素化(電化)と事業継続性(BCP)を強力にバックアップします。

「今使っている暖房に不安がある」「近々リノベーションの予定がある」「万が一のバックアップ体制を整えたい」など、空調の課題がございましたら、当社のエンジニアリングチームとレンタルスペシャリストが最適な解決策をご提案いたします。まずはお気軽にトレイン・ジャパンへお問い合わせください。

レンタルサービス

空調機、足りてますか?急な故障やイベントに、トレインの空調機レンタルサービス


お気軽にお問合せください