エネルギー効率監査のプロセスとは何ですか?

エネルギー効率監査のプロセスとは何ですか?
建物がどのようにエネルギーを消費しているかを理解することは、効果的なエネルギー管理を行う上で重要なステップです。エネルギー効率監査のプロセスと、それが脱炭素化の取り組みにどのように役立つかについてご覧ください。

 

サイード・スハイル
地域インテリジェントサービスマネージャー

あらゆるエネルギー管理の重要な最初のステップは、エネルギー効率監査を実行することです。この種の評価は、現在のエネルギー使用状況を特定し、建物の機能や設備における課題を検出し、エネルギー効率を向上させるための基盤を築くために必要な重要な運用詳細を引き出します。
 

エネルギー効率監査とは、建物内のエネルギーの流れを調査し、報告するプロセスであり、エネルギーの節約を目的としています。この監査では、建物から収集したデータを分析し、運用の変更によってエネルギー効率を最大化するための機会を特定します。エネルギーソリューションの専門家は、必要な監査の種類を判断し、データを収集し、現在のエネルギー使用状況を深く理解するための情報を提供します。

 

トレインは、エネルギー管理の第一歩を踏み出すことが難しいと感じることがあると理解しています。特に、どこから始めればよいかわからない場合はなおさらです。監査プロセスのどこから始めるかを決定するために、当社の専門家チームがお客様と協力し、エネルギー目標達成に向けたお客様の動機、目標、課題について詳しくお聞きします。このコラボレーションにより、お客様の短期計画と長期エネルギー目標を評価し、お客様独自のエネルギーストーリーの構築を開始します。

 

基本的なエネルギー監査は、エネルギー使用状況の初歩的な評価です。トレインのチームは、建物全体の運用について高レベルのレビューを行います。彼らは徹底的なウォークスルーを実施し、会社のエンジニア、建物の管理者、および日常のプロセスに関する重要な情報を提供できる他の主要な関係者にインタビューを行います。この種の監査は、建物の現在のエネルギー使用状況を基礎的に理解するために重要です。

 

すでにエネルギー効率を向上させるための取り組みを始めている場合、より詳細なエネルギー調査が必要かもしれません。この調査では、建物の全システムと運用のより包括的なレビューが含まれます。この種の監査の目的は、設備の変更やアップグレードの投資収益率(ROI)を判断することです。監査が完了すると、推奨される変更をサポートするデータを含む詳細な報告書が提供されます。

 

最も詳細な監査は、現在の機器の機能に焦点を当て、すべてのエネルギー使用源と電気エネルギーへの転換の機会を検討する包括的なレビューと戦略が含まれます。これは、組織がネットゼロの脱炭素化を追求する場合に重要です。これは長期的な持続可能性の目標にとって非常に重要であり、他の監査がすでに実行され、エネルギー管理の取り組みが順調に進んでいる場合に行われます。


次に行うことは?

エネルギー監査が完了すると、トレインが脱炭素化の目標達成をお手伝いします。専任チームがお客様と協力して、お客様の目標、予算、スケジュールに合わせた戦略プランを作成します。すべてのエネルギープランは独自のものであり、お客様のニーズを満たすように設計されています。



トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点