データセンターの稼働時間(アップタイム)の維持、試運転(コミッショニング)のサポート、納期の遅延対策、そして建設から日々の運用にいたるまで。迅速かつ高度に設計された「一時的な冷却・負荷テストソリューション」によって、プロジェクトと施設運営をいかにスムーズに進行できるか、その具体的な手法をご紹介します。
データセンターの運用を支える、トレインレンタルサービスの「6つのアプローチ」
データセンターの冷却において、エラー(失敗)は決して許されません。
エッジ施設(現場近くに設置される小規模データセンター)の新規建設、エンタープライズサイトの拡張、あるいはハイパースケール拠点の試運転(コミッショニング)など、どのようなケースであっても、プロジェクトを予定通りに進めるためには「熱の安定性(温度管理)」を維持することが不可欠です。
実際、データセンターの重大な停電・稼働停止原因の約40%を電力および冷却のトラブルが占めており、運用の継続性において、信頼性の高い冷却インフラがいかに重要であるかを物語っています。
常設機器の納品が遅れたり、予期せぬ課題が発生したりした場合、一時的なチラー(冷却機)やロードバンク(負荷試験装置)のレンタルは極めて重要なサポートを提供します。これにより、現場チームは冷却能力を維持し、テストや試運転業務を継続でき、多大なコストを伴うスケジュールの遅延を回避することができます。
トレイン レンタルサービスは、あらゆる産業において30年以上にわたりHVAC(業務用空調)機器レンタルの信頼されるリーダーとして実績を積んできました*。今日、データセンターのオーナーや施工業者は、データセンター環境専用に設計された、高度にエンジニアリングされた一時的な電力・冷却ソリューションを求めて、ますますトレインに信頼を寄せるようになっています。
以下に、当社のデータセンター向けレンタルソリューションが、ハイパースケール施設やコロケーション施設の確実な建設および運用をサポートする「6つの方法」をご紹介します。
*米国における実績
1. プロジェクトの工期を守る「迅速な一括配備」
データセンターのプロジェクトは非常に速いスピードで進行し、要件が絶えず変化する中で、敷地造成から機器への通電まで2年未満で行われることも珍しくありません。
しかし、機械設備の納期が、この急速に進む建設スケジュールと常に一致するとは限りません。常設のチラーが到着するはるか前に、電気室やITラックが現場に搬入されてしまうケースもあります。
一時的な電力・冷却ソリューションは、まさにそのギャップを埋める架け橋となります。
レンタルチラー(空冷式または水冷式)、ポンプ、ホース、および配電設備を一つのコーディネートされたシステムとして迅速に納品・試運転することで、現場チームの以下の業務を支援します。
- ホワイトスペース(サーバー室)の構築サポート
- 早期のIT機器配備の実現
- 高密度(高発熱)ラックへのレトロフィット(改修)管理
- 建屋の完成を待つ間の、季節的な気温変動への対応
冷却の継続性を維持することは、コストの抑制、ボトルネックの解消、そしてマイルストーン(納期)の厳守に直結します。
業界の分析によると、60MW規模のデータセンタープロジェクトにおいて、わずか1ヶ月の工期遅延が発生しただけでも、デベロッパーにとっては最大1,400万ドル(約20億円以上)の減収リスクにつながるとされています。
2. 実際のIT負荷に合わせた「最適設計の冷却システム」
データセンターの冷却は、ただ機器を置いておけばよいというものではありません。システムが過小であれば機器を保護しきれずリスクが生じ、逆に過大であれば不安定さと非効率を招きます。
トレインレンタルサービスのエンジニアは、実際のIT負荷、要求される冗長性(バックアップ体制)、および建設のフェーズに基づいて、一時的なソリューションを個別に仕様策定します。当社では主に以下のシーンをサポートしています。
- 試運転(コミッショニング)および負荷テスト
- フェーズごとのポッド(モジュール)配備
- 計画的な機械設備のメンテナンス(停止期間)
予測される熱負荷と環境条件を綿密にモデリングすることにより、一時的な冷却システムは「単なる場当たり的なその場しのぎ」ではなく、常設プラントのシームレスな延長線として機能します。
3. Trane Ascend™ ヒートポンプチラーによる「より安全で迅速なレベル3試運転」
レベル3試運転(スタートアップおよびサイト受入テスト)では、水配管ループやプラントの制御シーケンスを検証するために「熱源(暖房能力)」が必要となります。従来、これには仮設ボイラーが導入されてきましたが、セットアップに時間がかかり、安全上の配慮が必要で、エネルギー消費も多くなるという課題がありました。
Traneの「Ascend™ ヒートポンプチラー」が、その代替案を提示します。
Trane Ascend™ ヒートポンプチラーのメリット:
- 蒸気や高温ボイラーのリスクなしに熱を供給可能
- 従来のボイラーシステムよりも迅速に設置可能
- エネルギー効率の向上
- 地球温暖化係数(GWP)の低いR-454B冷媒を採用
- 常設のチラーシステムと同様の操作性(技術者の学習コストを最小化)
当社のAscendチラーは、検証対象となる常設機器と全く同じように機能するため、試運転チームは精度と制御性を維持しながら、迅速に作業を進めることができます。
4. CDUおよびチラー試運転のための「信頼性の高いレンタルロードバンク」
CDU(冷却液分配ユニット)やチラーの試運転において、その性能を検証するためには、安定して予測可能な「熱負荷」が必要です。
コントロールされた擬似負荷(フォルスロード)がなければ、CDUやチラーの正確な応答を確認することが困難になり、引き渡しが遅れる原因となります。
水配管システム用の水冷式ロードバンクを含む、当社のレンタルロードバンクを活用することで、チームは以下の検証が可能になります。
- ハードウェアの実装前に、IT機器の熱負荷をシミュレート
- 部分負荷(低負荷)およびピーク負荷(最大負荷)時の性能を検証
- 動的な条件下における制御シーケンス(作動順序)の確認
トレインの専門家がお客様のチームと密接に連携することで、施設が初日から要求仕様を満たしていることを確実にし、リスクを低減して、予定通りかつ予算内でプロジェクトを完了させる可能性を高めます。優れた試運転プロセスを実践することは、将来的な運用コストの削減、効率の向上、そして稼働時間(アップタイム)の最大化に貢献します。
5. データセンターの緊急時計画(BCP):重要な局面における冗長性と回復力
優れた設計の施設であっても、運用の安全ガード(バックアップ)は不可欠です。
データセンターの一時的な冷却ソリューションは、主に以下のような状況における運用サポートとして頻繁に使用されます。
- 緊急の冷却設備故障(トラブル)
- 計画的な機器のアップグレード・更新
- 夏季の需要ピーク(猛暑による能力不足)
稼働時間の維持が至上命題であるとき、一時的なソリューションの「信頼性」は、配備の「スピード」と同等に重要です。
トレイン レンタルサービスは、実績ある機器、経験豊富な技術者、そして迅速なサービスサポート体制に裏付けられた、あらゆるデータセンター環境向けに設計されたシステムを提供します。
レンタルチラーと仮設発電機を組み合わせることで、常設系統から独立した「独自の冷却バックボーン(主軸)」を構築できます。これにより、稼働時間を保護し、サービス品質保証(SLA)を維持し、予期せぬ事態が発生した場合でも運用を中断することなく継続できるという確信を得ることができます。
6. 初期建設にとどまらない「ライフサイクル全体へのサポート」
一時的な冷却ソリューションの役割は、初期の立ち上げ時だけに留まりません。データセンターが拡張し、近代化され、サーバー室(ホワイトスペース)を再構成する際にも、レンタルソリューションは稼働時間を犠牲にすることなく高い柔軟性を提供します。
トレインは日常的に以下の業務をサポートしています。
- ポッド単位での段階的な拡張
- 機器および制御システムのアップグレード
- 新規テナント向けのカパシティ(能力)テスト
- インフラの近代化・リニューアル
データセンター向けの一時的な電力・冷却ソリューションは、常設システムが進化・拡張していく間もプロジェクトの進行を可能にし、施設の運用継続性とサステナビリティ(持続可能性)目標の達成をサポートしながら、お客様のハイパースケールまたはコロケーション施設を常に「将来への備えが整った状態(フューチャーレディ)」に保ちます。
データセンター冷却における信頼のパートナーシップ
熱管理(サーマルマネジメント)は、データセンターの稼働時間を維持するための生命線です。
建設や試運転から、アップグレード、緊急対応にいたるまで、高度に設計されたデータセンター向けレンタルソリューションは、稼働時間、性能、そしてプロジェクトスケジュールの整合性を強力に守り抜きます。
御社のプロジェクトで、一時的な冷却、電力、あるいは負荷テストのサポートが必要な場合は、お気軽にご相談ください。
トレインレンタルサービスが、自信を持ってプロジェクトを前進させるための確かな専門知識と最適な機器をお届けします。