トレインはノンフロン冷媒転換をサポートします

Technician Customer Laptop Indoors
次世代の地球温暖化係数 (GWP) の低い冷媒への転換は、建物の炭素影響を低減するために重要であり、トレインは常に一歩先を進んでいます。お客様の設備ニーズの評価から、新しい現場安全基準の実施と実践まで、業界の最新要件に対応するためのサポートをおこないます。

建物の炭素排出量を低減するには、次世代の地球温暖化係数 (GWP) の低い冷媒への転換が不可欠です。
トレインは、新しい低GWP冷媒への移行を進めることで一歩先を行き、気候を優先しながら、期待される性能を提供するために製品の変更を慎重におこなっています。

私たちは、各移行がそれぞれ異なることを認識しており、ある建物でうまくいく方法が他の建物では効果的でない場合があることを理解しています。だからこそ、私たちはお客様やお客様のチームと協力して、施設に最適なソリューションを特定します。そのために、1:1の直接交換から新しいシステムタイプの導入、既存設備の改修まで、複数のオプションを評価するお手伝いをします。以下に、トレインが業界の新しい要件に対応するためにどのようにサポートできるかを説明します。

 

設備ニーズの評価

次世代の低GWP冷媒への移行には、一般的に3つの選択肢があります:技術のアップグレード、冷媒の交換、または場合によっては現状維持です。トレインは自社製品に最適な冷媒の選択を行い、次世代冷媒を使用する際に必要な運用方法や制御方法の変更を決定します。私たちは、長年の広範なテストに基づいて、お客様のニーズに最適な選択肢を選ぶお手伝いをします。また、サービス契約により、既存設備の寿命を延ばし、使用終了時の冷媒放出を避けることができます。

 

現場でのリスクの軽減

一部の移行計画では、システムの改修が必要となる場合があります。トレインは、お客様のHVACシステムを準拠させる方法をお伝えします。トレインの認定サービスエンジニアは、EPAセクション608に準拠したプロフェッショナルな冷媒取り扱いを実践しています。正確な漏えい率の計算、冷媒活動の記録管理と報告を行い、必要に応じてすぐにドキュメントにアクセスできるようにします。

 

漏えい検知の管理

トレインの機器は、重要な情報を監視することで早期に漏れを検出することで、米国暖房冷凍空調学会 (ASHRAE®) 規格 15の要件に準拠できます。トレインのポートフォリオの多くのユニットには、標準で工場設置の漏れ検知システムが搭載されており、追跡や報告の手間を省きます。このシステムが搭載されていない機器については、ビルオートメーションシステムを用いた常時リモート監視が適しているかどうか、また現場で設置可能な機器のオプションについてもご相談いただけます。

 

新しい現場安全基準と分類の実施と実践

トレインは、炭素排出量の削減と安全性およびエネルギー効率の向上を同時に支援することで、建物所有者と環境の両方にとってより良い未来を創造することに重点を置いています。そのため、すべてのトレイン技術者は、安全な冷媒の取り扱いに関する ESCO Institute の最新のトレーニングを修了し、次世代冷媒の取り扱いに適したツールを装備します。また、トレインのサービス車両には、安全性を高めるための密閉された仕切りが設けられています。

業界が低燃焼性の低GWP冷媒に移行する中で、ASHRAEはA2Lという分類を作成しました。これは、家庭や商業スペースで安全に使用でき、二酸化炭素(CO2)と比較して環境に良い影響を与える冷媒です。幸いなことに、私たちの業界では、化石燃料の CO2 排出量と比較すると冷媒の漏れはわずかです。

 

信頼できるパートナーとして

次世代の低GWP冷媒への移行を始めるためには、信頼できるパートナーを選ぶことが第一歩です。トレインは、この移行をサポートするために、アップグレードや転換、改善を通じて重要な取り組みを行ってきました。私たちは、規制に準拠した信頼できるパートナーとしてお客様をサポートします。

さあ、始めましょう!


英文の同記事を読む Read this article in English
 


トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点