エネルギー貯蔵とは?
発生したエネルギーを蓄え、必要なときに取り出して使う仕組みです。バッテリーのほか、熱や圧力などさまざまな形で蓄える方法があります。
Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
発生したエネルギーを蓄え、必要なときに取り出して使う仕組みです。バッテリーのほか、熱や圧力などさまざまな形で蓄える方法があります。
エネルギー貯蔵(蓄熱)とは何か、そして空調(HVAC)システムにおいてどのように活用されているのか。それがお客様の施設にとって最適なソリューションであるかを判断するために、トレインの空調エキスパートが詳しく解説します。
エネルギーを蓄積・利用する方法は主に5つありますが、業務用HVACシステムにおいて一般的に採用されているのは「電気化学的蓄電」と「蓄熱」の2種類です。 以下に、5つのエネルギー貯蔵方式の概要をまとめます。
| 電気化学的エネルギー貯蔵 | 最も普及している貯蔵方式で、蓄電池(バッテリー)がその代表例です。エネルギーを化学反応として蓄え、必要に応じて電気エネルギーとして取り出します。 |
| 機械的エネルギー貯蔵 | 電力を位置エネルギーや運動エネルギーに変換して貯蔵する方式です。高所に汲み上げた水を放流して発電する「揚水発電」や、回転体の慣性を利用する「フライホイール」、圧縮空気の膨張膨張エネルギーを利用する方式などがあり、主に大規模なエネルギー貯蔵に活用されます。 |
| 化学的エネルギー貯蔵 | 水素やバイオマスなど、物質の化学結合エネルギーとして貯蔵する方式です。水素燃料電池のように、化学反応を通じて必要な時にエネルギーを抽出します。 |
| 電磁的エネルギー貯蔵 | 電磁気学的な現象を利用してエネルギーを貯蔵する方式です。コンデンサ(キャパシタ)による電場への蓄電や、超電導コイルによる磁場への蓄電(SMES)などがこれに該当します。 |
| 熱エネルギー貯蔵 | エネルギーを「熱」として貯蔵する方式です。水や岩石などの温度変化を利用する「顕熱蓄熱」、氷の融解などの相変化(状態変化)を利用する「潜熱蓄熱(蓄氷など)」、および化学反応に伴う熱を利用する化学蓄熱があります。 |
バッテリーエネルギー貯蔵システム(BESS:Battery Energy Storage System)は、チラーやポンプなどのHVAC機器と高度に連携することで、特に再生可能エネルギーの有効活用や省エネにおいて大きな効果を発揮します。以下に、BESSとHVACの連携における主要なプロセスをまとめます。
1. エネルギー貯蔵
BESS(Battery Energy Storage System)は、リチウムイオン電池などの二次電池(充電式バッテリー)に電気エネルギーを蓄え、必要なタイミングで取り出して活用するシステムです。
2. 充電
系統電源(AC)や太陽光発電などの再生可能エネルギー(DC)から電力を受け取り、パワーコンディショナ(PCS)を通じてバッテリーに適したDC(直流)電圧に変換して蓄電します。
3. 電力変換
バッテリーに蓄えられたDC電力は、双方向インバータ(PCS)によってAC(交流)電力に変換されます。これにより、ビル内のHVAC機器やその他の設備で利用可能な電力となります。
4. 放電
蓄電された電力は、需要に応じてACに変換され、チラーやポンプなどのHVAC機器、あるいは施設全体に供給されます。また、必要に応じて電力網(グリッド)へ電力を逆放流(逆潮流)させることも可能です。
5. HVACとの統合・連携
BESS(蓄電池システム)は、多様な電力源からの充電に対応する柔軟性を備えています。主なエネルギー供給源と活用のメリットは以下の通りです。
| 再生可能エネルギー(太陽光・風力など) | 太陽光や風力発電による余剰電力を蓄積し、発電量が低下する時間帯に活用できます。これにより、クリーンエネルギーの自己消費率を高め、脱炭素化を推進します。 |
| 系統電力(オフピーク電力の活用) | 電気料金が安価な夜間などのオフピーク時間帯に充電し、料金が高騰するピーク時間帯に放電することで、施設全体の電力コストを戦略的に削減(ピークシフト)できます。 |
| バックアップ電源(発電機など) | 必要に応じてディーゼル発電機などからの充電も可能です。ただし、近年は環境負荷低減(化石燃料への依存脱却)の観点から、再生可能エネルギーや系統電力を主軸とした運用が一般的です。 |
熱エネルギー貯蔵(TES:Thermal Energy Storage)は、HVACシステムで最も一般的に使われる蓄エネルギー方式です。TESは、加熱や冷却に必要な熱エネルギーを一時的に蓄え、必要なときに取り出して利用する仕組みです。代表的な蓄熱媒体には、水、氷、相変化材料(PCM)があります。
| 氷蓄熱 | 電力需要の少ない時間帯(オフピーク)に氷を作って蓄え、ピーク時間帯に氷を溶かして冷却能力として利用します。電力コスト削減やピーク負荷の平準化に効果的です。 |
| 水蓄熱 | 水を加熱または冷却してタンクに貯め、必要な時に暖房・冷房用として使用します。比較的シンプルで、既存設備にも導入しやすい方式です。 |
| 相変化材料(PCM:Phase Change Materials) | 相変化(例:融解・凍結)に伴う吸熱・放熱を利用して効率的に熱を蓄える方式です。高効率でコンパクトな蓄熱が可能で、相変化塩などの材料が利用されます。 |
1. Charging(充電:蓄熱):
電力の安い時間帯や余剰エネルギーがあるときに、水を冷却・凍結、または水・PCMを加熱して熱を蓄える段階。
2. Storage(蓄熱保持):
蓄えた熱を断熱された媒体に保存する段階。
冷水タンク、氷蓄熱、PCM蓄熱 などが代表的な方式。
3. Discharging(放熱・利用):
建物で冷房・暖房が必要なときに蓄えた熱を放出。冷房は冷水・融解氷、暖房は加熱水やPCMの放熱 を利用。
| 電力(グリッド電源) | チラー、ヒートポンプ、電気ヒーターなどを稼働させて蓄熱を行います。多くの場合、電気料金が安いオフピーク時間帯に充電し、ピーク時の電力使用量を削減します。 |
| 再生可能エネルギー(太陽光など) | 太陽光発電の熱や電力を利用して水や媒体を加熱・冷却し、その熱をTESに蓄えます。余剰再エネを有効活用する方法として注目されています。 |
| 産業プロセスや発電所の廃熱 | 工場や発電設備から発生する廃熱を回収し、TESに蓄えることができます。 |
| コージェネレーション(CHP) | 電気と熱を同時に生み出すCHPの余剰熱をTESに蓄え、後で有効活用できます。 |
| 天然ガス | 天然ガスを燃料としてボイラーや熱源機器を稼働させ、TESに熱を充電します。寒冷地や工場など、高温の熱が必要な用途で利用されます。 |
エネルギー貯蔵効率とは、蓄えたエネルギーをどれだけ無駄なく取り出せるかを示す指標です。一般的には ラウンドトリップ効率(RTE:Round-Trip Efficiency) を用いて評価されます。RTE が高いほど、蓄えたエネルギーの損失が少なく、効率良く利用できることを意味します。熱エネルギー貯蔵(TES)は効率が高い傾向があり、特に化学反応を利用した熱化学蓄熱(Thermochemical Storage)は、理論的に 100% に近い効率 を達成できる場合もあります。
オンサイト(敷地内)のエネルギー貯蔵は、地域の電力会社が提供する電力網(グリッド)への依存度を低減するのに役立ちます。これは、その電力網の信頼性が低い場合に特に有用です。また、組織のサステナビリティ(持続可能性)目標の達成を支援し、運営コストを削減することもできます。
NYC最大のオフィスビル「55ウォーター・ストリート」が電動化・脱炭素化を達成、トレイン社が12ヶ月で完工