エアコンとは何ですか?
エアコンとは、冷凍サイクルを使って屋内の熱と湿気を取り除き、その熱を別の場所(通常は屋外)へ移すことで冷房を行う機械システムです。
商業施設においては、「エアコン」という言葉は、
- ルーフトップ型エアコン
- スプリットシステム
- チラー
など、建物全体やフロア、ゾーン単位で冷房を提供するさまざまな機器を指す場合があります。
Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
エアコンとは、冷凍サイクルを使って屋内の熱と湿気を取り除き、その熱を別の場所(通常は屋外)へ移すことで冷房を行う機械システムです。
商業施設においては、「エアコン」という言葉は、
業務用エアコンがどのようにして屋内の熱と湿気を取り除くのかを解説します。
エアコンは、冷媒を密閉されたループ内で循環させることで動作します。屋内側では、冷媒が蒸発器コイルを通りながら熱を吸収し、液体から気体へと蒸発します。次に、コンプレッサーがこの冷媒ガスを圧縮し、高温・高圧の状態にします。
加熱された高圧ガスは屋外の凝縮器コイルへ送られ、外気に熱を放出しながら再び液体に凝縮します。冷媒はその後、膨張装置を通過することで圧力と温度が下がり、再び蒸発器コイルへ戻ってこのサイクルを繰り返します。
この一連のプロセスによって、屋内の空気が冷やされ、湿度も調整されます。
商業施設向けの HVAC システムには、建物の規模や用途に応じてさまざまな構成があります。代表的なタイプは次のとおりです。
あらゆる建物、あらゆる規模に対応するパフォーマンス、快適性、即効性