営業・サービス拠点

技術情報

業界情報や冷媒・空調基礎、導入事例など

業界情報

Blog

カナダの施工業者が室内農業に挑戦

農業を室内に取り込むために、設計・施工エンジニアは厳密に制御された環境を作り出す必要があります。カナダの施工業者 Navada は、Lufa Farmsおよびトレインと協力して、持続可能で経済的な屋内農場を開発しました。

December 22, 2024

Blog

リモートメカニカルサービスとは?その特徴と導入メリット

リモートメカニカルサービスは、技術を活用して予防保守、コスト改善、資産パフォーマンスの向上、リモート診断を実現します。このサービスを導入することで、ダウンタイムとメンテナンスコストの削減、さらに運用効率を向上させ、長期的な成功を目指すことができます。

November 11, 2024

Blog

リモートメカニカルサービスを導入する際に考慮すべきポイント

リモートメカニカルサービス契約は、システムの互換性や拡張性、強力なデータセキュリティ、コスト効率などにより、メンテナンス業務を変革しています。適切なプロバイダーを選ぶことで、企業は設備の運転パフォーマンスを向上させ、ダウンタイムを削減し、全体的な効率を改善することができます。

September 25, 2024

業界情報一覧へ

冷媒・空調基礎

Blog

Trane® ゾーンド・ ルーフトップ・ システムとは : 使いやすさを考慮した設計

Trane®ゾーンド・ルーフトップ・システムは、小規模な建物にお求めやすい価格のオプションを提供し、快適性と効率を高めると同時に、設置、スタートアップ、メンテナンスを簡素化します。Symbio® 700制御を搭載したTraneの最新のPrecedent® (6~25トン)またはVoyager® 3 (27.5~50トン)ルーフトップユニットに対応しています。

Blog

空調基礎:冷凍トン, COP, IPLV

冷凍機やチラー等の能力や効率を表す際、様々な単位が使われます。ここでは、空調機器に関連する代表的な単位「冷凍トン」「COP」「IPLV」について解説します。

Blog

空調基礎:冷凍サイクルとp-h線図

エアコンやターボ冷凍機などの空調機器は、冷凍サイクルと呼ばれる4つの工程を繰り返すことで、冷たい水や空気を作り出しています。各行程時の冷媒の状態を1枚の線図で描くことにより、各部の状態や数値を知り、冷凍機の設計や運転状況の判断に応用することができるp-h線図について解説します。
冷媒・空調基礎一覧へ

導入事例

顧客情報

映画館の防疫対策をIAQソリューションで 更に徹底

全国 35都道府県に、国内最多の「イオンシネマ」92 劇場、785スクリーンを展開するイオンエンターテイメント様がIAQ向上対策として導入したトレイン・トリプルエアシールドについて、そのソリューション全容について項目別にわかりやすくご説明した導入事例です。

顧客情報

データセンターのノンフロンターボ冷凍機導入

フォード・モーター・カンパニーでは、高効率チラープラントの採用により、330トン以上のCO2排出量削減と、年間540,288 kWhのエネルギー消費量を削減し、極めて重要なデータセンター向け冷凍機システムの切れ目のない運用を実現した事例です。
導入事例一覧へ