1. サービス&ソリューション
  2. メンテナンス
  3. 既存設備向けサポート
  4. 振動分析
Vibration_analysis_topcard.jpg

振動分析


コンプレッサーの信頼性向上のための予測サービス

振動測定器を用いて、軸受に対して水平方向、垂直方向、軸受方向の振動加速度を計測し、基準値に対して許容できるか否かの診断を実施します。定期的に振動測定を実施することで、早期に異常兆候を検出でき、突発事故を防止しメンテナンスコストの削減が図れます。

  • 機器の振動特性の変化を分析
  • 振動の原因とレベルを検出
  • シャフトの不均衡を特定
  • トレインのコンプレッサー専門家による徹底的な分析
お問合せ
営業・サービス拠点



早期の故障検出でシステムの信頼性を向上し、リスクを防ぐ

稼働中の機器の振動特性は、赤外線や電気技術などの他の非破壊検査方法よりも内部部品の状態を詳しく知ることができます。トレインの振動分析は、すべての種類の回転式コンプレッサー技術に適用可能です。

回転部品を持つすべてのHVAC機器には独自の振動特性があります。この特性の変化は、ベアリングの摩耗、シャフトの不均衡、スクリューコンプレッサーのロータの許容範囲の劣化など、発生しつつある問題を正確に特定する手段として利用できます。監視および診断システムは、すべての欠陥の種類とその深刻度を確実に検出します。振動分析は、問題がコンプレッサーの信頼性に影響を及ぼす前に特定することができます。


VibrationTesting_ex.png
Vibration_analysis_Compressor_OneUp.jpg


Vibration_analysis_OneUp.jpg

トレインのコンプレッサー専門家による詳細な分析

トレインが使用する振動測定および分析技術は、シャフトの不整合、ベアリングの欠陥、不均衡、モーターの電気的問題など、さまざまな発生しつつある故障を特定できる包括的なコンプレッサーケアを提供します。

全体的な振動レベルを測定するだけでは不十分なため、トレインは発生しつつある問題を明らかにするために狭帯域周波数分析も行います。トレインのユニットに対してこのレベルの詳細な分析を行うために必要なコンプレッサーの運動情報を把握しているのはトレインだけです。明確で詳細なレポートにより、コンプレッサー部品の状態とメンテナンススケジュールの推奨事項が提供されます。

トレインの振動分析は、トレインのBuilding Advantageプログラム*の一部です。オイル分析やCompressor R'Newal*と組み合わせることで、システムの信頼性を向上させ、運用コストを削減するための明確で完全かつ詳細なアプローチを提供します。


振動分析が必要なタイミング

オイル分析で摩耗の兆候が見られ、ベアリングやモーターの故障の可能性が示唆された場合に振動分析が必要です。トレインのオイル分析は、オイル中の金属粒子の種類を特定します。振動分析と組み合わせることで、故障している部品を明確に特定できます。

振動分析は、機器の振動傾向を把握し、予期しないダウンタイムやコストを避けるために定期的に実施するべきです。

 

オイル分析

Analysis_Futureproof_OneUp.jpg

*日本では提供していないサービスがございます。詳しくはお問い合わせください。



お役立ち情報:保守・運用


BLOG_vibration_analysis-top.jpg
コンプレッサーの信頼性向上のための振動分析の重要性

今日の競争環境において、運用コストを最小限に抑えながら機器の高い信頼性を維持することは非常に重要です。
この目標を達成するための最も効果的な予測ツールの一つが振動分析です。この非破壊検査法は、コンプレッサーやその他のHVAC機器の状態を監視するための優れた選択肢となっており、赤外線分析や電気分析などの他の方法では得られない詳細な洞察を提供します。

<<続きはこちらから
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
トップへ戻る