夏期のスポット冷却・産業用チラーレンタルが選ばれる理由

engineer under checking the industry cooling tower air conditioner is water cooling tower air chiller HVAC of large industrial building to control air system.

企業がチラーをレンタルする最大の理由は「夏だけの冷房」です。

1年のうち数ヶ月しか使わない機器に高額な購入費用をかける必要はありません。使わない期間は無駄な資産になってしまうからです。

近年の気候変動による記録的な猛暑や突発的な熱波は、工場の生産ラインの停止や製品の品質劣化といった重大な経営リスクに直面させます。しかし、そのためだけに過剰な設備投資(CAPEX)を行うことは、財務の健全性を損ないかねません。

本記事では、財務リスクを抑えながら経営効率を最大化する「レンタルチラー」のメリットを徹底解説。突発的な熱波や設備トラブルにも柔軟に対応し、コストパフォーマンスと生産性を両立させる具体的な手法と活用事例をご紹介します。

フランス南部の食品物流プラットフォーム

フランス南部では、ある食品物流プラットフォームが、夏季に-8℃〜-4℃の温度を維持するために、自社のチラーをサポートするレンタル用バックアップシステムを必要としていました。主な要件は、夏のピーク時に低温冷房を提供できることでした。トレインのソリューションは、3台の密閉型コールドストレージユニット(移動式冷蔵・冷凍庫)と連動して動作する、空冷式チラーのレンタルを提供することでした。このレンタルシステムは、食品を保存するための完璧な環境を提供しました。


ウィーンのトップホテル

ウィーンでは、市内のトップホテルの一つが、故障したチラーの代わりに, 夏季の緊急冷房システムを必要としていました。トレインレンタルは、ホテルのさまざまなエリアのニーズをカバーする200kWの快適冷房を供給する空冷式チラーを迅速に設置しました。設置されたチラーは、高い効率性と低騒音(ホスピタリティ業界において重要な要件)を兼ね備え、信頼性も一切妥協していません。このシステムは4ヶ月間設置され、夏季シーズンを通じて、ゲストやスタッフに信頼性の高い健全な快適冷房を確保しました。

 

スイスのとある工場

スイスでは、ある工場が製造プロセスを保護するために、暑い時期に850kWの追加冷房を必要としていました。このお客様は、既存のシステムが万が一故障した場合の堅牢なバックアップとして、夏季の数ヶ月間にわたり空冷チラーシステムのレンタルを計画しました。

気候変動と異常気象

しかし、「季節限定」のニーズすら想定されていなかったケースもあります。
フランスでは、突然の熱波により、COVID-19(新型コロナウイルス)ワクチン接種センターの運営が脅かされました。これは緊急事態であり、お客様は急激な気温上昇に対処するため、即座のレンタルソリューションを必要としていました。このソリューション(100kWのルーフトップ型エアコンユニット)は迅速に導入され、センターが医療従事者や接種に訪れる市民のために、快適で健全な環境を提供し続けられるようにしました。

また、気候変動は多くの企業の製造プロセスにも悪影響を及ぼしています。
オランダの植物性タンパク質開発企業は、7℃までの冷却を地下水に頼っていましたが、夏の周囲温度が上昇したため、食品が傷むリスクに直面しました。その解決策として、トレインレンタルサービスの水冷式チラーと、食品グレードのシェル&チューブ式750kW熱交換器が組み合わされて導入されました。

サステナビリティ(持続可能性)

どのようなニーズであっても、トレインレンタルサービスはお客様の要望を単にそのまま受け入れるだけではありません。まず、最もエネルギー効率の高いソリューションを考案することを最優先事項としており、お客様のエネルギーコストの削減を後押しし、可能な限り環境への影響を低減します。

トレインは業界で初めて、地球温暖化係数(GWP)がほぼゼロの冷媒オプションを備えた、スクロール、スクリュー圧縮機チラー、および高速・低速遠心式チラーの複合ポートフォリオを提案しました。世界の大型ビルの半分以上にトレインのチラーが設置されていることから、トレインは「企業の気候コミットメント」を掲げ、世界のエネルギー消費を削減する責任も担っています。データセンターから生産現場、倉庫からイベントまで、トレインレンタルサービスは、お客様が最も野心的な環境目標を達成できるよう、優れたパフォーマンスを提供します。

サービスとしての機器

トレインは機器を「サービス」と捉え、設計から設置、監視まで一貫対応するターンキー(即座に稼働可能な)ソリューションを提供します。
単に機器を届けるだけでなく、エンジニアが顧客の要件に合致した最適なシステムを構成。短期・長期を問わず、優れたサービスネットワークが万全のサポートを行います。

また、すべてのトレインのレンタル機器は最高水準に従って完璧にメンテナンスされています。メーカー直営の技術力と迅速な対応でお客様のビジネスをサポートします。

レンタルサービス

空調機、足りてますか?急な故障やイベントに、トレインの空調機レンタルサービス


お気軽にお問合せください