3. チューブテストとは?その重要性とHVACにもたらすメリット

チューブテストとは?その重要性とHVACにもたらすメリット

Tube_testing_topcard-jp.jpg

HVACシステムにおいて、効率性と信頼性は欠かせません。そのシステムを円滑に運転するために重要な役割を果たすのが熱交換器です。これは、健康のために肺を大切にするのと同じように、HVACシステムの適切な機能と効率を維持するためにチューブテストが不可欠であることを意味します。

本記事では、トレインのチューブテストとは何か、その重要性、そしてそれがHVACシステムにどのようなメリットをもたらすかについて探ります。


トレインのチューブテスト

シェル&チューブ型熱交換器

HVAC機器において、熱交換器は冷側から熱側への熱移動を可能にします。シェル&チューブ型熱交換器には、最高の熱交換効率を実現するために高度な技術プロファイルを持つ数百本の銅管が含まれています。これらのチューブはすべて機械的なストレスを受けており、化学的腐食の影響を受けやすくなります。

 

劣化に注意 - 早期に欠陥を検出することが重要

HVAC機器が一見正常に動作しているように見えても、熱交換器のチューブの状態は徐々に劣化しており、故障が差し迫っている可能性があります。チューブの損傷は、機器の他の部分に漏れを引き起こし、冷水の生産を停止させるだけでなく、コンプレッサーのメカニズムや熱交換器の内部要素を損傷させ、最終的にはシステム全体の重大な故障につながる可能性があります。
良好なチューブの状態を維持することが機器の性能にとって重要であるにもかかわらず、標準的なメンテナンスではチューブがチェックされないことがあります。
 

化学的欠陥

- 空気の侵入による外部腐食
- 不適切な水処理による藻類やスライムの堆積腐食
- 水中の攻撃的な元素の異常な存在による内部ピッティング

 

機械的欠陥

- 蒸発器内の低水流による凍結破裂
- チューブとサポートの接触によるチューブサポート摩耗。この現象は非常に稀ですが、迅速に検出する必要があります。
- 高水流による縦方向または粒界割れの応力亀裂

 

 

トレインのチューブテストの利点

熱交換器は比較的簡単にメンテナンスできますが、修理や交換には非常に高額な費用がかかることがあります。熱交換器を最適な状態に保つことで、以下のメリットが得られます:

- 機器の90%(熱交換器およびコンプレッサー)を保護
- 機器の運転効率と信頼性の向上
- 機器の寿命の延長
- 高額な故障のリスクの軽減
- ダウンタイムの削減

 

渦電流チューブテストプロセス

トレインは30年以上にわたるチューブテストの経験を持ち、渦電流技術を適用した最初のHVACメーカーです。

最新の技術ツールを装備したトレインは、内部および外部の腐食、堆積物、摩耗、亀裂をその影響が設備に損害を与える前に検出、特定、記録することができます。トレインの専門家は、熱交換器ユニットの各チューブ内に検査プローブを使用して、渦電流によって生成される磁場を検出します。これらの渦電流によって生成される磁場は、マイクロプロセッサベースのメモリオシロスコープで監視されます。チューブ内に亀裂などの欠陥が検出されると、渦電流の磁場が通常の円形から乱れ、信号の変化が画面に表示されます。
渦電流チューブ分析は、予防保守および修復保守プログラムの一環として実施する必要があります。これは、問題の根本原因とチューブに与えられた損傷の程度を特定するための推奨される科学的方法です。

場合によっては、渦電流テストの前に堆積物を除去するためのチューブ清掃が必要となることがあります。このプロセスには通常、1~2日のダウンタイムが必要です。

 

渦電流チューブテストの結果報告とレポート

- メモリオシロスコープ上の信号解析- ストリップチャートへの欠陥記録
- 欠陥の種類の特定
- 検出された欠陥の内視鏡検査

レポート1:現場で作成される予備レポート。
レポート2:1週間以内に提供される完全なレポート。これには、テストの概要、チューブごとの結果、チューブシートの欠陥分析、グラフィック記録、欠陥箇所の写真、そして最も重要なトレインの技術的推奨事項が含まれます。

もしテスト結果でアクションが必要と示された場合、トレインの技術専門家が状況を解決するための実践的な対策を提案し、チラーの再起動を支援します。システムの性能とサービス条件に基づいた定期的なメンテナンススケジュールを提案します。より厳しい環境では、より頻繁なメンテナンスが必要となる場合があります。

 

結論

トレインのチューブテストは、見過ごすことのできないHVACの予測保守において非常に重要です。定期的なテストとメンテナンスに投資することで、HVACシステムの効率性、信頼性、そして寿命を確保できます。問題が発生するのを待たずに、今すぐ行動しましょう。

ぜひトレインにご相談ください。
 

英文の同記事を読む Read this article in English

 


トレインのサービス&ソリューション

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

  • リモートメカニカルサービス

    リモートメカニカルサービス

  • コネクティビティ&クラウドサービス

    コネクティビティ&クラウドサービス

  • 新規導入サポート

    新規導入サポート

  • 既存設備向けサポート

    既存設備向けサポート

  • チラープラントルーム レトロフィット

    チラープラントルーム レトロフィット

  • HVACシステム レトロフィット

    HVACシステム レトロフィット

トップへ戻る