営業・サービス拠点

ジオサーマル(地熱)

地熱の定義や、空調(冷暖房)システムにおける仕組み、そして施設に導入することで得られる高い省エネ効果やビジネス上のメリットについて、トレインのエキスパートがわかりやすく解説します。


ジオサーマル(地熱)とは?

ジオサーマル(地熱)とは、「地球の内部にある熱、またはそれに関連するもの」を意味します。地熱エネルギーは、地球の核(コア)から絶えず生み出されている、再生可能かつ持続可能な熱エネルギーです。この自然の熱は、発電だけでなく、建物の冷暖房や給湯など、さまざまな用途に活用することができます。

地中(地表面から数メートル下)の温度は、地域の気候にもよりますが、年間を通じて約10℃〜20℃前後と比較的一定に保たれています。この安定した地中温度は、冬は外気よりも暖かく、夏は外気よりも涼しいため、建物の冷暖房を効率的に行うための優れたエネルギー源となります。


Central Geothermal System

地熱ヒートポンプシステムとは?

商業用空調(HVAC)の分野において、この地熱エネルギーを利用するシステムが「地熱ヒートポンプ(GHP:Geothermal Heat Pump)」です。地中熱交換器とも呼ばれます。

このシステムは、年間を通じて安定した地中の温度を活用し、極めて高い効率で冷暖房を行います。システムは主に、地中に埋設された「採熱管(地中ループ)」、室内の「ヒートポンプユニット」、そして「空調配管・ダクト」の3つの要素で構成されています。

 

地熱ヒートポンプの仕組み

地熱空調システムは、地中に埋められた採熱管(地中ループ)の中に「水」や「不凍液」を循環させ、季節に応じて熱を吸収・放熱することで稼働します。

  • 暖房運転(冬):
    地中を回る循環液が、外気よりも暖かい地中から熱を吸収します(熱源)。温まった液が室内のヒートポンプに送られ、システムが熱をさらに増幅させて、ダクトや床暖房などを通じて建物全体に温風や熱を届けます。

  • 冷房運転(夏):
    冬とは逆のプロセスになります。建物内の余分な熱を室内ヒートポンプが回収し、循環液に乗せて地中へと送ります。循環液が地中を通る際、外気よりも涼しい地中へと熱が放出(放熱)されます。

さらに、高度な地熱ヒートポンプでは、建物内の人間やPC、照明などから発生する「排熱」を回収し、建物の別の場所の暖房に再利用したり、後で使うために一時的に地中へ蓄えたりすることも可能です。

 

 

地中にどれくらいの深さを掘るのか?

敷地の広さや予算に応じて、地中熱交換器の埋設方法には主に3つのタイプがあります。

  • 水平結線型(水平ループ):
    地表から約1〜2メートルの浅い溝を掘ってパイプを横方向に敷き詰めます。掘削は比較的容易ですが、広い敷地が必要となります。
  • 垂直結線型(垂直ループ):
    敷地面積が限られている場合に有効です。地中に約50〜200メートルの深さのボアホール(縦穴)を掘り、パイプを垂直に差し込みます。
  • 水体利用型(湖や大きな池):
    施設の近くに十分な深さのある湖や池がある場合、その水底を熱源・放熱先として利用します。穴を掘る必要がないため、最も経済的になる場合があります。

 

 

地熱空調システムが適している施設

地熱システムは、学校、大学、政府機関、オフィスパーク、医療施設など、幅広い商業・公共ビルで有効です。特に以下のようなケースで高い効果を発揮します。

  • 新築物件:設計の初期段階から地熱システムを組み込むことで、導入コストを最適化できます。
  • 大規模改修(リノベーション):既存の古い建物を改修する際に地熱へと転換することで、大幅な省エネ化を実現できます。
  • 敷地に余裕がある施設:地中ループを埋設するための十分なスペース(駐車場や敷地内のグラウンドの下など)がある場合に最適です。
  • エネルギーコスト(電気代)が高い地域:消費電力を大幅に抑えられるため、光熱費の削減効果がより顕著に現れます。
  • 気候の変化が激しい(極端な暑さ・寒さの)地域:外気温度に左右されないため、猛暑や極寒の環境でも常に安定した高いパフォーマンスを発揮します。

 

 

地熱ヒートポンプシステム導入のメリット

商業ビルに地熱システムを導入することは、数多くのビジネスメリットをもたらします。

  • 圧倒的な省エネ性と高い効率:
    地熱ヒートポンプは、現在利用可能な空調システムの中で最も高効率です。消費する電力「1」に対して「3〜6」の熱エネルギーを生み出すことができ(効率300%〜600%)、従来の空調システムと比較してエネルギー消費量を最大70%削減可能です。
  • 大幅なランニングコストの削減:
    高い省エネ性により、毎月の電気代を劇的に削減できます。初期投資(イニシャルコスト)は従来型より高くなりますが、多くの場合、5年〜10年で投資を回収できます。
  • 優れた環境性(脱炭素):
    化石燃料を直接燃焼させないため、施設の温室効果ガス(GHG)排出量を大幅に削減し、企業のカーボンニュートラル目標の達成に貢献します。
  • 高い快適性と静音性:
    外気温度の影響を受けにくいため、室温のムラがなく常に安定した冷暖房を提供します。また、屋外に大型のファン(室外機)を置く必要がないため、非常に静かです。
  • 優れた耐久性とメンテナンスの手間削減:
    室内の機器は20〜25年、地中のパイプにいたっては50年以上の寿命があります。動く部品が少なく、雨風にさらされないため、メンテナンス費用を最小限に抑えられます。
  • 土地の有効活用:
    熱交換パイプはすべて地下に埋まるため、地上のスペースを駐車場や公園、広場として100%有効に使い続けることができます。

 

 日本国内でのビルの脱炭素化に向けて

日本国内においては、敷地条件や掘削コストの観点から地熱の導入が難しい場合でも、トレインジャパンでは同等に高い省エネ性を発揮する「高効率な電気式ヒートポンプチラー」や「空気熱源システム」を多数ラインアップしています。
日本の環境基準やお客様の施設に合わせた最適な脱炭素ソリューションをご提案いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。


省エネオプション

トレインの環境への取り組み


お気軽にお問合せください