米通信機器大手企業が制御システム刷新で年間 130 万 kWh のエネルギー削減


ADTRAN-Page.jpg

概要

ADTRAN, Inc. は、ネットワークおよび通信機器を提供する世界的なリーディングカンパニーです。同社の製品は、多様なネットワーク環境で音声・データ・映像・インターネット通信を可能にし、通信事業者、民間企業、政府機関、そして世界中の数百万のユーザーに利用されています。

 

課題

ADTRAN のイーストタワーで使用していた制御システムがメーカーの製造中止によりサポート対象外となったため、同社はダウンタイムを最小限に抑えるべく、早急な更新対応が求められました。
また、同社が掲げるサステナビリティ方針に沿って、既存の制御システムと連携可能で、既存設備間の接続性を維持しながら、エネルギー消費の削減も実現できる代替制御システムを選定する必要がありました。

 

ソリューション

トレインの省エネルギー提案とこれまでの実績、競争力のある製品ラインアップ、地域密着のサービス体制を評価した ADTRAN は、制御システムの課題解決に最適なパートナーとしてトレインを選びました。

 

・制御システムのアップグレードとシームレスな統合: 

チラー、冷却塔、VAV(可変風量)システム、ファンコイルユニットおよびエアハンドリングユニット、ヘッドプレッシャーバルブ、熱交換器、ポンプ、冷媒パージファンの制御がアップグレードされました。
プログラマブルな Tracer™ UC600 ユニットコントローラおよび Tracer™ UC400 端末コントローラは、共通で再現性の高い一貫したプラットフォームを採用しており、高い柔軟性を提供します。PC、タブレット、その他の接続デバイスからアクセス可能で、施設管理者はこの Web ベースの管理ツールを利用して、スケジュール設定、レポート作成、アプリケーションプログラムを実施し、運用効率の向上、快適性の向上、エネルギーコスト削減を実現できます。

また、Tracer ES™ ビル管理ソフトウェア により、ADTRAN は複数施設を単一のエンタープライズとして管理できます。トレインの制御システムを既存の機器・制御・そして他の建物で使用されている Tracer Summit® システムと、LonTalk™ および BACnet® を介してシームレスに統合することが可能です。

 

・標準搭載のチラープラント制御(Out-of-the-box chiller plant control) :

チラープラント自動化システムと冷却塔のシーケンス最適化により、建物の快適性・プロセス要求と、エネルギー使用量や運用・保守コスト低減の両立に必要な機能が、運転管理者に提供されます。

システム負荷を監視して必要な冷水量を判断し、負荷維持に必要なチラーのみが稼働するよう制御します。また、凝縮水温度を継続的に監視し、設定値を満たすために必要な冷却塔ファンのみが運転するよう制御します。
チラー/冷却塔の最適化により、凝縮水温度の設定値は自動でリセットされ、冷却塔ファンとチラーの組み合わせにおける総エネルギー消費を最小化できるようシステム全体が最適運転されます。

さらに、自動スケジューリングおよびオペレーター指示によるチラーと冷却塔のローテーション運転により、全てのチラーおよび冷却塔の運転時間を均等化する仕組みを構築できます。

 

・ 静圧リセットによるクリティカルゾーン要求の確保:

静圧リセット機能は、居住者の快適性を損なうことなく、VAV システムのダクト静圧設定値を可能な限り低く維持します。制御システムは、クリティカルゾーンに必要な気流量を自動的に特定し、その通気量を維持します。
これにより、ファンの消費電力が削減され、エネルギーの節約につながります。

 

・ 需要換気制御(DCV)によるコスト削減:

ADTRAN 施設内では、各ゾーンの在室状況を把握するため、壁面およびダクトに二酸化炭素(CO₂)センサーが設置されました。
需要換気制御(Demand Control Ventilation:DCV)を活用することで、各ゾーンの実際の換気需要に応じて外気供給量を調整し、運用コストを削減しています。

また、外気導入ファンおよび排気ファンは、従来の定風量運転からインバータ(VFD)制御へ変更され、在室人数や冷房負荷に応じて風量を最適化することで、エネルギー消費を大幅に抑制しています。

 


結果

ADTRAN イーストタワーにおけるビル制御システム更新プロジェクトは、エネルギーコストの削減、システム信頼性の向上、さらに居住者快適性の改善という明確な成果をもたらしました。
今回の更新により、データセンターおよびフィットネス施設の移設、ならびにエンジニアリングラボ拡張による追加負荷があるにもかかわらず、年間 130 万 kWh のエネルギー削減効果が見込まれています。

また、本取り組みを通じて テネシー渓谷開発公社(TVA)から 133,680 ドルのエネルギーリベートを受領しています。

ADTRAN の施設管理者である Greg Smith 氏は、次のように述べています。
「TVA の要件は非常に厳格であり、同社の厳密な検証プロセスを満たすためには、詳細なモデル解析が必要でした。トレインは、当社および TVA と綿密に連携し、この前例のない複雑なプロジェクトを完遂してくれました。」

 

ADTRAN, Inc. について

ADTRAN はサステナビリティに取り組んでおり、企業活動全体および事業を展開する地域社会において、天然資源の消費削減に努めています。また、トレインは ADTRAN に対し、地域に根差したサービス体制を提供するとともに、施設管理者向けに Tracer Summit ユーザーグループの月例トレーニングセッション を実施しています。


制御・エネルギーマネジメント

お客様の設備の用途に応じて制御ソリューションを提供します

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点