地域の健康を守り、2030年までに温室効果ガス排出量を40%削減するため、カリフォルニア州の一部の地域では、商業炉から排出される窒素酸化物(NOx)を規制しています。
NOxの影響について
NOxはガス炉の燃焼過程で発生する副産物で、それ自体は比較的無害ですが、太陽光や他の化学物質と反応して危険なスモッグを発生させるため、有害とされています。スモッグとは、生命を脅かす大気汚染のことで、気道刺激性があり、心臓や肺の病気のリスクを高めるとされています。*1* 2
カリフォルニア州のHVAC超低NOx規制とは?
南海岸大気質管理地区(SCAQMD)は、NOx排出量を65%削減した炉の製造・設置を企業に促すことを目的とした規則1111を制定しました。
サンホアキンバレー大気汚染防止地区(SJVAPCD)の規則4905では、天然ガス燃焼のファン式中央炉からのNOx排出を40ng/jから14ng/jに制限しています(定格熱入力が175000Btu/時未満で、冷却能力が65000Btu/時未満の冷暖房併用機用)。*3
低NOx、超低NOx基準が業務用暖房機器に与える影響
建物のオーナーや、請負業者や製造業者を含む炉の設置パートナーは、これらの商業用設置ガイドラインを満たすことが要求されます。地域のNOx排出要件を満たさない商業用炉の製造や設置を選択した企業は、毎日多額の罰金に直面することになります。