スイスのデータセンター、トレインのヒートポンプで大規模熱回収を実現

case_study_infomaniak_hpa.jpg

課題

スイスのジュネーブに位置するInfomaniakデータセンターは、従来エネルギー集約型とされる施設を、持続可能で効率的なデジタルインフラのモデルに変革するという課題に直面していました。

住宅街に位置する地下施設であるため、周囲の環境と調和しながら、その運用による環境への影響に対処する必要がありました。
主な課題は、サーバーやその他のコンポーネントから発生する廃熱を最大限に回収し再利用することでした。これは、従来のデータセンター設計においては廃棄されるものです。

 

ソリューション

Infomaniakのデータセンター冷却システムは、従来のチラーを使用せず、革新的な2つのモードに依存しています。
これにより、従来の機械的冷却の必要性を排除し、環境への影響を軽減しています。

通常モード:
サーバーから発生する熱をヒートポンプで回収・アップグレードし、地域暖房ネットワークに供給します。
このプロセスで放出される冷気はサーバーの冷却に利用され、非常に効率的な循環型エネルギーシステムを構築しています。


バックアップモード:
ヒートポンプが一時的に稼働しない場合(例えば、暖房ネットワークが回収されたエネルギーを吸収できないとき)、システムはフィルターを通した外気を利用した直接的なフリークーリングに切り替わります。このモードでは、アクティブな冷却生産は行われません。

エネルギー回収システムの中心には、2台のトレインRTWFヒートポンプがあります。これらのヒートポンプは、リサイクルされたグレードの低いサーバー熱を夏には45°Cから67°Cに、冬には最大85°Cにまで温度を上昇させます。この温度範囲は、地元の地域暖房事業者(ジュネーブの産業サービス - SIG)の仕様に合わせるために必要です。

設置前に、トレインのヒートポンプはフランスのシャルムにある最先端のラボで厳格な条件下でテストされ、その性能が検証されました。このテストにより、厳しい運用環境でも一貫した性能を発揮できることが確認されました。

 

結果

トレインのヒートポンプの導入により、Infomaniakは1.7 MWの熱を回収することができました。これにより、冬には6,000世帯を暖房し、夏には20,000回の5分間のシャワーを提供することが可能です。

データセンターは年間14.9 GWhの出力を生み出し、年間で天然ガスの燃焼による3600 tCO2eq、またはペレットの燃焼による5500 tCO2eqの排出を回避するのに貢献しています。これにより、年間200回以上の大型車両の運行が不要となり、排出ガスや粒子状物質の汚染が減少します。

このプロジェクトは、スイス倫理賞やカントン持続可能開発賞など、複数の賞を受賞しており、データセンター業界における持続可能なエネルギー実践の模範となっています。

施設は2028年までに完全な運用能力に達し、少なくとも20年間は熱供給を続ける予定です。これにより、ICTインフラが住宅地とシームレスに統合され、クリーンで循環型のエネルギーシステムに貢献できる可能性を示しています。

このストーリーの詳細やビデオは、Infomaniakのウェブサイトでご覧いただけます。


お気軽にお問合せください