3. オイル分析:予測的なHVACメンテナンス

オイル分析:予測的なHVACメンテナンス

BLOG_oil_analysis.jpg

平均的なチラーやヒートポンプには、主に内部部品、特にコンプレッサーの潤滑のために5~80リットルのオイルが含まれています。
オイルの品質をどのように維持していますか?高品質のオイルを維持することは、ユニットの信頼性の高い運転にとって重要です。

簡単な血液検査が健康上の問題を検出できるように、簡単なオイル分析も問題が発生する前に潜在的な問題を検出できます。これにより、機器の健康状態を予測することができます。

 

オイル分析で検出される一般的な問題は何ですか?
  • 化学的な問題:高い酸性度など。オイル温度の変化による異常な粘度が高い酸性度を引き起こします。これらの問題は、冷媒の変質やオイルの加水分解などの内部化学反応によって引き起こされることが多く、モーター巻線の腐食を引き起こし、コンプレッサーモーターの焼損につながる可能性があります。
  • オイル中の固体粒子:ベアリングなどの部品に高い摩耗を引き起こし、コンプレッサーの寿命を短くします。
  • オイル中の水分の存在:水分の混入は、ローラーベアリングの寿命を大幅に減少させ、腐食や重大な損傷を引き起こす可能性があります。これらの問題は、オイルの過熱、不良な真空、水、冷媒または空気の漏れ、添加剤などによって引き起こされることが多いです。
     
定期的なオイル分析を怠るとどのような結果が生じますか?

コンプレッサーオイルの品質が低下すると、コンプレッサーの早期摩耗、損傷、故障のリスクが高まります。短期的な影響としては、コンプレッサーの故障によりユニットが停止し、修理が必要になります。さらに、建物の居住者の快適性に即座に悪影響を与えるか、ビジネスの運営が停止する可能性があります。長期的には、HVAC機器の全体的な寿命が短くなり、所有コストが増加することが含まれます。

トレインのオイル分析レポートにはどのような情報が含まれていますか?

トレインのオイル分析は、オイルの品質や状態、およびコンプレッサーの摩耗を評価するために複数のテストを実施します。
理解しやすいように、Trivectorコンセプトを使用して詳細な技術レポートが提供されます。
テストは以下の項目に焦点を当てています:

摩耗に関するテスト内容:

  • スペクトロメトリック分析:摩耗の量を特定するための分析
  • 粒子の量(ppm):オイル中の粒子の量を測定
  • 粒子の性質:粒子の性質を特定(添加剤、摩耗、汚染)
     

化学特性に関するテスト内容:

  • 全酸価(TAN):オイルの酸性度を測定
  • 粘度:オイルの粘度を測定

汚染/水分の存在 / カール・フィッシャー試験:コンプレッサーの技術と元のオイルの特性に基づいて、分析は3つの軸それぞれに対して5つのアラームレベルを決定します。
オイル分析の結果に応じて、さらなる安心のために振動分析を推奨する場合があります。
 

施設管理者が信頼できるオイル分析ラボを選ぶ際に注意すべき点は何ですか?

質の高いサービスプロバイダーを選ぶことが重要です。
単なるオイル分析以上のサービスを提供できる専門家を探しましょう。
例えば、以下のような予防保守や予測保守の手順を提供できるパートナーが理想です:

  • コンプレッサーの振動分析
  • 熱交換器のチューブテスト

また、究極の包括的なケアを求める場合は、フルサービス契約を提供するプロバイダーを選ぶと良いでしょう。
 

オイル分析を受けるにはどうすればよいですか?

トレインのオイル分析を行うには、地元のトレイン担当者から詳細な指示が記載された分析キットを受け取ります。オイルサンプルをトレインのオイルラボに送るだけです。
結果は5~10日以内に、緊急の場合はさらに早く返送されます。
 

最適な結果を得るためには、どのくらいの頻度でオイル分析を行うべきですか?

定期的なオイル分析は、故障検出時間を短縮し、適切なメンテナンスの計画を立てるのに役立ちます。オイル交換の頻度を半減させることができ、運用コストの削減と環境への影響の低減につながります。トレインは、冷媒回路ごとに年に一度のオイル分析を推奨しています。定期的なオイル分析は、早期の損傷リスクを減らし、オイル交換のコストと頻度を削減するのに役立ちます。

高品質のオイルは最終的に以下を保証します:

  • コンプレッサーの最長寿命
  • HVAC機器の稼働時間とプロセス稼働時間の増加
  • 安定した信頼性の高い建物の居住者の快適性
  • ビジネスの生産性向上:より良い可視性により、オイル交換を閑散期や定期的な停止期間に計画できます。

トレインの専門家は、最新の技術と機器を使用し、豊富な経験を活かしてHVACオイル分析を通じて問題を特定します。トレインのオイルラボは、スクロール、スクリュー、遠心コンプレッサーを含むあらゆるタイプおよびブランドの機器のオイルをテストする能力と経験を持っています。

HVAC機器の動作状況をチェックしましょう。ぜひお問い合わせください。

 

英文の同記事を読む Read this article in English

 

 

トレインのオイル分析

Blog_bottom_oil.jpg

トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

  • リモートメカニカルサービス

    リモートメカニカルサービス

  • コネクティビティ&クラウドサービス

    コネクティビティ&クラウドサービス

  • 新規導入サポート

    新規導入サポート

  • 既存設備向けサポート

    既存設備向けサポート

  • チラープラントルーム レトロフィット

    チラープラントルーム レトロフィット

  • HVACシステム レトロフィット

    HVACシステム レトロフィット