先進的なアイスプラントソリューションで施設効率が大幅に向上

マニング・スポーツセンター・アリーナ


wave condominium

トレインの先進的なアイスプラントソリューションにより、マニング・スポーツセンター・アリーナはコスト削減、エネルギー効率の向上、そしてアイスの質の向上を実現し、施設の長期的な成功に貢献しました。


課題

カナダのアルバータ州にある町、マニングは、マニング・スポーツセンター・アリーナの老朽化したアンモニアベースのアイスプラントに関して深刻な問題に直面していました。
たびたび発生する故障、増加する光熱費、そして時代遅れの安全基準などの問題が、高額な修理費用と運用経費の増大を引き起こしていました。
高額な光熱費は町の資源を圧迫し、既存のシステムは現代の安全基準を満たしておらず、コミュニティにリスクをもたらしていました。
この規模のアリーナでは最大で100トンの冷却が必要となるため、効率的で信頼性が高く、かつ手頃なソリューションの導入が町にとって重要でした。

 

 

解決策

これらの課題に対処するため、町のリーダーはトレインと共に、財政および運用上の圧力を軽減するための戦略を練り、以下の方法でプロジェクトに取り組みました。
 

 町独自のアプローチ

町の代表者たちは、コミュニティに最適なソリューションを検討するために、アルバータ州内でトレインのアイスプラントを運用しているアリーナを視察しました。これらのシステムの効率性と最新機能に感銘を受けた代表者たちは、トレインに依頼することに決めました。トレインのカスタマイズプランには、空冷パッケージチラー、先進的なアイスプラント自動化システム、そしてマンニングの寒い冬を活用する「フリークーリング」流体クーラーが含まれていました。
 

コスト削減のための戦略的支援

CGAM空冷スクロールチラーと「フリークーリング」流体クーラーの施設外への設置により、機械室のスペースが大幅に解放され、建物の改修や高度な安全システムが不要になりました。この資本コストの削減(46万ドル以上)は、より効果的な予算配分を可能にしました。
 

システムの包括的な更新

アイスプラントのアップグレードに加え、施設の暖房および家庭用温水システムも更新されました。新しいコンデンシングボイラー、オンデマンド温水システム、暖房分配ポンプ用の可変周波数ドライブ(VFD)が設置され、温度の問題が解決され、容量と効率が向上しました。全体としてコスト効果が高く、エネルギー効率が良く、維持が容易になりました。

 

 

結果

先進技術と持続可能な取り組みを採用することで、町は施設の問題を解決しただけでなく、将来にわたってスポーツセンターが利用され続けるようにしました。この包括的なアップグレードにより、戦略的なインフラ投資の変革的な影響を示すさまざまな改善が実現しました。
 

コミュニティの認知と資金調達の確保

この革新的なプロジェクトにより、町はコミュニティ施設強化プログラム(Community Facility Enhancement Program)助成金を受け取り、プロジェクト費用のほぼ半分をカバーすることができました。
 

大幅なエネルギー節約

新しいアイスプラントシステムは2023年9月に稼働を開始し、2023/2024シーズン中に全体の電気代を50%削減するなど、即座に効果を発揮しました。
エネルギー効率の高い設計と「フリークーリング」機能により、光熱費が大幅に削減されました。
 

施設効率の向上

新しいシステム設計により、外気温が低い時にはエネルギー効率比(EER)が最大72%向上します。「フリークーリング」流体クーラーはコンプレッサーの稼働を大幅に削減し、冬の週によっては全く稼働が必要ない場合もあります。強化された温度制御システムと可変流量ポンプにより、エネルギー消費が削減され、ホッケーシーズンを通じて効率が向上します。
 

アイスの質の向上

トレインのチラーは、10華氏度(-12摂氏度)という低温の流体を効率的に生成できます。アイスの温度に直接基づく可変流量制御により、正確な温度管理が可能となり、すべてのシステム負荷において最高品質のアイスを提供します。この正確な温度管理により、優れたアイスの一貫性が確保され、スケート体験が大幅に向上します。
 

運用とメンテナンスの簡素化

新しいシステムは、旧アンモニアプラントと比較してメンテナンスがほとんど必要なく、オイル交換、コンプレッサーのオーバーホール、高額なメンテナンスが不要になります。トレインのTracer® SC+ビルディングオートメーションシステム(BAS)を使用することで、町はPC、タブレット、スマートフォンを通じてすべてのアリーナシステムを遠隔監視および制御できます。この使いやすいインターフェースにより、スケジュール設定、設定の調整、アラームの管理などの作業が簡素化され、デバイス間でカスタマイズ可能なアラーム通知を提供します。


制御・エネルギーマネジメント

お客様の設備の用途に応じて制御ソリューションを提供します


トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点