消費エネルギー15%削減。見える化と制御強化で実現したビル運用改革

JohnsonDevelopment_535x339.jpg

課題

Johnson Development Associates, Inc.は、工業用、不動産用、貸倉庫、商業用物件を手掛ける複数部門を持つ全国的な不動産開発業者です。
テナントの快適性と省エネを最優先事項として、常に物件の改善を追求しています。米国サウスカロライナ州にある2つの類似したオフィスビルで、予想以上に高額な光熱費と快適性の問題がメンテナンス担当者によって指摘されたため、プロパティマネージャーは調査を開始しました。

 

ソリューション

システム運用の可視化

トレインの機器・制御・サービスを長年利用してきたオーナーは、システム性能の評価を依頼しました。
Johnson Development とともに、2か月間のデータを収集するインテリジェントサービスを活用し、システム全体を詳細に分析しました。

プロパティマネージャーの Lori Comer 氏は次のように述べています。
「建設年の差がわずか1年の2棟のビルで、エネルギー消費に大きな違いが見られました。評価を通じて、エネルギー使用量が多い箇所や潜在的な問題点、改善のチャンスを明確にすることができました。」

 

省エネ機会の特定

トレインのインテリジェントサービスチームは、ビルパフォーマンスレポートを詳細に分析し、エネルギー削減の可能性を特定しました。
さらに、デューク・エナジーの節電プログラムを活用した場合に、どの程度のエネルギー削減が見込めるか、そしてそれがどれだけの金銭的メリットにつながるかを検証しました。

プロジェクトコストやリベート情報、分析データをもとにエグゼクティブサマリーを作成し、Johnson Development に提示。
同社は内容を確認したうえで、推奨された省エネ施策の実施を決定しました。

エネルギーパフォーマンスと効率の向上

Trane® BAS R’newal®を導入し、既存の制御システムをTracer® SCビルオートメーションシステム(BAS)にアップグレードしました。
BAS R’newalは、高額な全システムの交換をせずにエネルギーパフォーマンスを向上させ、効率を改善します。
アップグレードされたBASのWeb対応技術を使用することで、施設管理者は空調機、VAVボックス、冷却水プラントなどの建物システムにリモートでアクセスできます。これにより、運転状況の監視、温度や湿度の調整、設定値の変更、スケジュールの設定、問題のトラブルシューティングが可能になります。

エネルギー節約措置の実施

ビルディングパフォーマンス分析により、空調ユニットとVAVボックスが設定値に達しない問題、冷却塔システムの圧力トランスミッタのキャリブレーションの必要性、24時間稼働するポンプと塔システムなど、いくつかの改善点が特定されました。
Tracer SCを使用してこれらの問題に対処し、ダクト静圧の最適化、供給空気温度の最適化、冷却塔システムの最適化、重要な建物センサーと運用シーケンスの再調整など、いくつかのエネルギー節約措置を実施しました。
トレインとJohnson Developmentのチームは、四半期ごとに会合を開き、実施されたエネルギー節約プロジェクトをレビューし、追加の節約機会を議論しています。
「スパータンバーグのイーストメインストリートにあるこれらの物件は、高品質な設備を備えたクラスAのオフィスビルです」とComer氏は述べています。
「その設備を交換する必要はなく、ビルディングパフォーマンスとTracer SCを使用してシステムを監視し、潜在的な問題を分析し、運用と快適性を向上させるための調整を行いました。」

 

結果

トレイン インテリジェントサービス ビルディングパフォーマンスと組み合わせたビルオートメーションシステムのアップグレードにより、サウスカロライナ州にあるJohnson Developmentの2つのクラスAオフィスビルの運用が微調整されています。
このアップグレードとエネルギー管理サービスの結果、エネルギー節約は予想を上回り、エネルギー消費を約15%削減し、年間約12,700ドルの節約が見込まれています。実施された節約措置により、2つのビルで25,000ドルのユーティリティリベートが得られました。プロジェクトの投資回収期間は約1.2年と見積もられています。

「すでにエネルギー節約を実感していますが、主な利点はシステムを制御できるようになり、建物内の状況を監視する可視性を得たことです」とComer氏は述べています。

 

英文の同記事を読む Read this article in English

 


リモートメカニカルサービス

オンサイト保守からリモート保守へ ~「つながる予防保守」が変える未来


お気軽にお問合せください