コスト削減と柔軟性を実現~レンタル暖房のビジネスケース

Trane-Blog_Winter_535x339.jpg

寒さが厳しくなる欧州で、建物の管理者はエネルギー効率を重視した暖房方法の選択が求められています。従来の化石燃料ボイラーに代わり、ヒートポンプのレンタルが柔軟で持続可能な選択肢として注目されています。本記事では、その利点や導入時に検討すべきポイントを分かりやすく紹介します。

 

レンタル暖房のビジネスケース

  1. コスト効果 
    ヒートポンプをレンタルすることは、新しいシステムを一括購入するよりも、または年間を通じて需要を満たすためにシステムを過大に設計するよりも、はるかにコスト効果が高い場合があります。新しい暖房システムに投資する資本がない企業にとって、レンタルは柔軟で手頃な代替手段を提供します。また、過大なシステムの運用コストを避けることができます。さらに、トレインのレンタルソリューションにはメンテナンスとサービスが含まれており、予期せぬ修理費用の負担を軽減します。

  2. 柔軟性とスケーラビリティ 
    レンタルの主な利点の一つは、その柔軟性です。短期間の暖房が必要な場合でも、長期的なアレンジメントが必要な場合でも、レンタル会社は特定のニーズに合わせて提供内容を調整できます。これは、暖房需要が変動する企業や改装中の企業にとって特に有益です。

  3. エネルギー効率 
    エネルギー効率の高いソリューションを重視する人々にとって、ヒートポンプのレンタルは炭素排出量を削減する優れた方法です。ヒートポンプは高いエネルギー効率を持ち、暖房と冷房の両方を提供できるため、汎用性が高く環境に優しいオプションです。ヒーティング・アズ・ア・サービスを選択することで、最新の技術を直接体験し、恒久的な設置にコミットすることなく即座にエネルギーを節約できます。

  4. 循環型経済
    レンタルソリューションを選択することは、循環型経済を促進する責任ある選択です。循環型経済では、製品や材料が循環し続けることで、資源の採取が遅くなり、ビジネスの回復力が高まります。実際、2024年の世界経済フォーラムの調査では、回答したトップエグゼクティブの75%が、循環型経済に取り組むことがすでにビジネスモデルの重要な部分であると述べています。

 

実際のシナリオ

ヒートポンプのレンタルがビジネスケースに最適な典型的なシナリオを考えてみましょう。

シナリオ1:コミットする前に試す

持続可能性担当マネージャーが、サイトの炭素排出量を削減することを目標にしています。戦略の一環として、化石燃料の暖房システムに代わる低炭素の選択肢を検討しています。技術をテストし、その利点を証明するために、冬の間にボイラーを停止し、ヒートポンプをレンタルしてその性能と運用コストへの影響を評価することを考えています。

ヒートポンプのレンタルを選択することで、以下のことが可能になります:

  • 試してみる: 長期的なコミットメントなしに、ヒートポンプの性能と効率を評価する。
  • 炭素排出量の削減: ヒートポンプは電力を使用し、再生可能エネルギーから供給されることができるため、化石燃料のボイラーと比較して炭素排出量を大幅に削減できます。
  • エネルギー節約の監視: 冬の間にエネルギー消費と節約を追跡し、将来の意思決定に役立つ貴重なデータを提供します。
     
シナリオ2:改装中のコスト管理

施設管理者が、老朽化したHVACシステム(チラーとボイラー)を交換する必要があると判断しました。新しいボイラーとチラーを購入するか、ヒートポンプに投資するかで悩んでいます。

この場合、ヒートポンプのレンタルにはいくつかの利点があります:

  • 統合ソリューション: ヒートポンプは暖房と冷房の両方を提供し、別々のシステムの必要性を排除し、メンテナンスを簡素化します。
  • エネルギー効率: ヒートポンプは従来のボイラーよりも3〜4倍効率的です。
  • 試用期間: レンタルにより、企業は大規模な投資を行う前にヒートポンプの性能と効率を評価できます。

 

今が行動する時

寒い季節に備える中で、暖房ソリューションの需要が高まります。今すぐヒートポンプのレンタルを確保することで、冬のシーズンに備えることができます。さらに、レンタル会社は在庫が限られていることが多いため、迅速に行動することで、利用可能性を確保し、潜在的な遅延を避けることができます。

寒さが本格化する前に、今すぐ行動しましょう!


トレインが提供するサービス

機器の性能、省エネルギー、メンテナンスコスト、故障発⽣頻度、サービスコールに対する対応など、あらゆる⾯でお客様にご満⾜いただけるサービスの提供を⽬指しています。国内自社エンジニアと、サービスネットワークに参加されている協力業者様と連携して、迅速に対応いたします。

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点