温室効果ガス(GHG)とは何か、空調(HVAC)システムとどのように関係しているのかを詳しく解説します。GHGの基礎知識をはじめ、建物の省エネや気候変動緩和に向けて、いま私たちが取り組むべき対策について学びましょう。
温室効果ガス(GHG)とは?
温室効果ガス(GHG)とは?
温室効果ガス(GHG:Greenhouse Gas)とは、地球の大気中に熱を閉じ込める性質を持つガスのことで、この働きは「温室効果」と呼ばれます。
本来、温室効果ガスは地球を適温に保つ役割を果たしていますが、近年の私たちの日常生活や経済活動によって大気中の濃度が急激に上昇しました。その結果、温室効果が過剰に強まり、地球規模の深刻な気候変動を引き起こしています。
また、一部の温室効果ガスは数十年から数百年にわたって大気中に残留するため、国や企業が策定する長期的な気候変動対策・脱炭素戦略において、最も重要な削減対象となっています。
主な温室効果ガスの種類と特徴
気候変動に大きな影響を与える代表的な温室効果ガスには、以下のようなものがあります。それぞれ発生源や環境への影響度が異なります。
- 二酸化炭素(CO₂):
化石燃料の燃焼などにより発生し、地球温暖化の最大の原因となっています。 - メタン(CH₄):
農業(家畜など)、廃棄物埋立地、ガス生産プロセスなどから排出されます。 - 一酸化二窒素(N₂O):
農業活動や燃料の燃焼によって排出されます。 - 空調(HVAC)システムで使用される冷媒:
- HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン):
オゾン層破壊および地球温暖化への影響が大きいため、すでに生産・モディファイが段階的に廃止されています(例:R-22)。 - HFC(ハイドロフルオロカーボン):
代替フロンとして普及しましたが、地球温暖化係数(GWP)が高く、現在は国際的な枠組みに基づき削減が進められています(例:R-410A)。 - HFO(ハイドロフルオロオレフィン):
GWP(地球温暖化係数)が極めて低い、次世代の環境配慮型冷媒です(例:R-454B)。
- HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン):
- 自然由来のガス:水蒸気やオゾンなど(人為的なコントロールが難しいもの)。
なぜ建物や施設においてGHG対策が重要なのか?
温室効果ガス(GHG)の濃度上昇に伴う気候変動は、ビジネスや施設の運用に以下のような直接的なリスクをもたらします。
- 深刻な異常気象の増加:
猛暑(熱波)による空調負荷の増大、台風や洪水による施設ダメージのリスク。 - 経済的・運用的影響:
電力需要の逼迫に伴うエネルギーコストの上昇、予期せぬ操業停止リスク。 - 環境規制の強化:
建築物の省エネ基準の厳格化や、非化石燃料への転換(電化)を求める規制の導入。
ビルオーナー、施設管理者、サステナビリティ担当者にとって、所有・管理する建物のGHG排出量を削減することは、環境への配慮にとどまらず、「企業の事業継続(BCP)」および「運用コスト削減」に直結する重要な経営課題です。
空調(HVAC)システムとGHG排出の関係
国連の「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」によると、温暖化に最も大きな影響を与えているのは二酸化炭素(CO₂)です。産業革命以降におけるCO₂増加の主な原因は、暖房や輸送などで化石燃料を燃焼させてきた、私たちの日常生活や経済活動です。
商業ビルや工場において、空調システムはGHGを排出する大きな要因となっており、対策として以下の2点が重視されています。
燃焼暖房から「熱源の電化」へ
ガスフロンやボイラーなど、化石燃料を直接燃焼させる暖房・給湯システムは、稼働時に直接CO₂を排出します。また、電気を使用する空調であっても、効率の悪いシステムは発電所での間接的なCO₂排出量を増やしてしまいます。
高効率な電気式ヒートポンプシステムを導入し、再生可能エネルギー由来の電力と組み合わせることで、施設からのCO₂排出量を大幅に(理論上ゼロまで)削減することが可能です。
低GWP冷媒への移行
空調システムに使用される冷媒は、大気中に漏洩した場合、非常に強力な温室効果ガスとなります。従来のR-22やR-410AはGWP(地球温暖化係数)が高いですが、これらをR-454Bなどの超低GWP冷媒を搭載した最新システムへ移行することで、万が一の漏洩リスク時にも環境負荷を最小限に抑えることができます。
トレインの温室効果ガス(GHG)削減への取り組み
トレインでは、HVAC の技術革新を長期的な気候目標および規制動向と整合させながら進めています。
当社は Gigaton Challenge(ギガトン・チャレンジ) を通じて、2030年までにお客様の事業運用から排出される 10億トンの CO₂ 削減 を支援することを公約しています。これは、イタリア・フランス・英国の年間排出量を合わせた規模に相当します。
詳細な取り組みは、トレインの公式サイトでご確認いただけます。