最もエネルギーに強く影響を与えることとは?そしてその活用方法について

December 26, 2023

green city

ピーク負荷効率の評価で機器を購入することは、潜在的な省エネ効果全体において氷山の一角に過ぎません。優れたビルオートメーションシステムは、内部および外部ソースからのデータを使用して、更なるエネルギー削減を実現することが可能です。コスト面でも大きなメリットとなります。

 

● CO2センサーにより、一定のスケジュールではなく、実際の稼働率に基づいた換気が可能になります。

● 地域の気象観測所からストリーミングされる情報により、フリークーリングとエコノマイズモードへの切り替えが自動に行われます。これは、機械的な調節の代わりに自然冷却を使用することを意味します。

● 天文表は、日の出、日の入り、日長に基づいて屋外の標識や照明を駆動するために使用されます。 場合によっては、夜間の調整と日中の冷暖房を制御するために使用することも可能です。

● 必要に応じてシステム スケジュールを社内ソフトウェアと統合して、POS(販売情報管理)、従業員のスケジュール、店舗の営業時間、特別なイベント、部門の営業時間を管理します。

● 地域の電力会社と協力して、より高いピーク料金を回避するために運用の変更を通知します。

● エネルギー浪費の問題をデジタルで検知し、サービスやメンテナンスをより早く開始することで、コストを削減します。

● マルチベンダーの制御と通信プロトコルにより、企業全体で正規化されたエネルギー管理が可能になります。
 

 

省エネ効果をもたらす内部および外部ソース

ソリューションは複製可能なため、建物の数が増えれば増えるほど、より多くのコストを節約できます。 ビジネスのエネルギープロファイルに影響を与えるデータポイントを発掘する準備はできていますか?

英文の同記事を読む Read this article in English

お気軽にお問い合わせください

お問合せ サービス拠点