ASHRAE(アシュレイ)の全容:組織の概要から、その重要性、活動を支える会員メンバーまで詳しく解説します。
ASHRAE(アシュレイ)とは
ASHRAE(アシュレイ)とは?
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers(米国暖房冷凍空調学会) の略称です。
1894年に設立された、暖房、換気、空調、冷凍(HVAC&R)に関わる国際的な学術団体です。世界130カ国以上に5万人以上の会員を擁し、建物の設備システムやエネルギー効率、室内空気質(IAQ)に関する世界基準を策定する、この分野で最も権威のある組織の一つです。
日本国内では「JIS(日本産業規格)」や「建築基準法」が優先されますが、ASHRAEは「グローバルスタンダード(国際標準)」として極めて重要な役割を担っています。
ASHRAE(アシュレイ)の会員構成
主な会員は次の通りです。
- コンサルティングエンジニア、ビル設備エンジニア
- 建築家(アーキテクト)
- 機械設備工事業者(メカニカルコントラクター)
- 建物オーナー
- 製造企業の従業員
- 教育機関・研究機関の専門家
- 行政機関の担当者
- 大学生・大学院生などの学生会員
ASHRAE は、このような幅広い専門家によって支えられ、建築環境・HVAC・エネルギー効率分野の発展を推進しています。
ASHRAE基準(ASHRAE Standards)
ASHRAE(アシュレイ)は、暖房・冷凍・空調(HVAC)に関する国際的な専門家団体です。建物の環境性能や設計ガイドラインとして、世界中で参照される多くの基準(Standard)を発行しています。
これらの基準は、コンサルティングエンジニア、機械設備業者、建築家、政府機関などに幅広く利用され、建物のエネルギー効率、換気、快適性、安全性の向上に貢献しています。
日本国内においても、外資系企業のプロジェクトや、国際的な環境性能評価システムである「LEED(リード)認証」などの取得において、これらグローバルスタンダードへの準拠が強く求められるケースが増えています。
特に重要とされる代表的なASHRAE基準と、日本市場における位置づけは以下の通りです。
ASHRAE Standard 90.1(エネルギー効率基準) | 新築建物(低層住宅を除く)の設計において、最低限満たすべきエネルギー効率の要件を定めた基準です。省エネ建築やサステナブルな建物設計における“世界標準”の中核を担っています。※ 日本では「建築物省エネ法」に基づく計算が一般的ですが、LEED認証の取得を目指すグローバルプロジェクトでは、この「Standard 90.1」の遵守が必須の評価基準となります。 |
ASHRAE Standards 62.1 / 62.2(換気・IAQ基準) | 建物利用者が健康的に過ごせるよう、必要最小限の換気量と室内空気質(IAQ)基準を規定しています。
|
ASHRAE Standard 15(冷凍システムの安全基準) | 冷媒を使用する空調・冷凍システムにおいて、設計、設置、運用時の安全対策やリスク管理を定めた国際的な安全基準です。冷媒漏えい時の検知・換気要件、システムの許容圧力、安全弁(圧力逃がし弁)の取り扱いなどに関する重要なルールが規定されています。※日本国内では「高圧ガス保安法」が法的義務として適用されますが、環境負荷の低い低GWP(低地球温暖化係数)冷媒や、微燃性冷媒(A2L)への世界的な移行が進む中、グローバル水準のリスク管理指標としてStandard 15の考え方が国内でも非常に重視されています。 |
ASHRAE Standard 55(熱的快適性の基準) | 人が快適と感じるために必要な温度・湿度・気流・ふく射熱など、室内の熱環境条件を規定しています。 建物の快適性評価・室内環境設計に広く活用されています。 |
ASHRAE(アシュレイ)が業務用空調(HVAC)に与える影響
新築計画や既存建物の改修において、ASHRAEが定める基準やガイドラインは、設計・施工プロセスに極めて大きな影響を及ぼします。
主な理由は以下の通りです。
- グローバルな法規制や許認可へのスムーズな対応
多くの建築基準や省エネ基準は、ASHRAE 62.1/62.2(換気)や90.1(エネルギー効率)を引用しています。これらに準拠した設計を行うことで、特に外資系企業の案件やグローバルプロジェクトにおける申請・承認プロセスが円滑に進みます。
- 健康・快適性・安全性の高度な担保
換気、ろ過、温熱環境、冷媒の安全性、レジオネラ菌対策など、建物利用者の健康を守るための具体的な数値目標がASHRAE基準には明示されています。これに従うことで、客観的な根拠に基づいた「安全で安心な空間」づくりが可能になります。
- エネルギー・運用コストの最適化(LCC削減)
ASHRAEのエネルギー基準や設計ガイドは、効率的な設備計画とインテリジェントな制御を促進します。これにより、高い省エネ性能を実現し、建物のライフサイクルコスト(LCC)の大幅な削減に貢献します。
- 資産価値の向上とパフォーマンスの維持
ASHRAEのベストプラクティス(最善の手法)を導入することで、設備の信頼性とメンテナンス性が向上します。オフィスや商業施設に不可欠な「快適性」と「安定稼働」を長期にわたって維持できます。
- 補助金や環境認証(LEED・WELL)取得の鍵
多くの省エネ補助金プログラムや、世界基準の建物環境認証であるLEEDやWELLは、ASHRAE基準を評価の「基盤」として採用しています。基準の遵守は、これら国際認証を取得するための最短ルートとなります。
- 未来の規制変化への即応
ASHRAEは、低GWP冷媒の採用や高度なIAQ(室内空気質)管理など、最新の技術知見に基づき基準を定期的に更新しています。これに沿った計画は、将来の規制強化に対するリスクヘッジとなり、建物投資の価値を長期的に守ります。
ASHRAEの基準策定に深く関わり、その基準を熟知して設計・施工を行うトレインのようなパートナーと協働することで、建物オーナー様は、安全性・効率性・性能が世界最高水準で確保されているという、大きな安心感と確かな資産価値を得ることができます。