営業・サービス拠点

熱エネルギーとは

熱エネルギーの定義、保存方法、そして業務用HVACシステムでの利用方法について、トレインの専門家が解説します。

 

Modern Office Interior with Abundant Greenery and Natural Lighting

熱エネルギーとは?

熱エネルギーとは、システムが持つ総エネルギーのことで、温度によって測定されます。これは、物体の原子や分子(粒子)がランダムに運動する際の総運動エネルギー(動き)と位置エネルギー(位置)の合計です。これらの粒子が速く動くほど、熱エネルギーは高くなります。熱エネルギーの一般的な例としては、沸騰した水やヒートポンプ内の加熱された空気があります。

 

熱エネルギーの貯蔵

熱エネルギーを後で使用するために、熱バッテリーが使用されます。HVACシステムでは、熱バッテリーは非同時熱回収や、熱エネルギーの生成コストが低いときにエネルギーを貯蔵するために利用されます。これは、水タンクや相変化材料など、熱を保持する材料を使用して実現されます。熱バッテリーはエネルギー負荷のバランスを取り、効率を向上させ、暖房や冷房の生産をピーク時間外にシフトすることでコストを削減します。

 

HVACシステムにおける熱エネルギーの重要性

暖房と冷房:
HVACシステムは、快適な室内環境を維持するために熱エネルギーの移動を管理します。熱エネルギーの貯蔵、移動、制御は、効率的な暖房、換気、空調ソリューションを設計する上で基本的な要素です。 

 熱エネルギーの貯蔵:
需要が低い時期に熱エネルギーを貯蔵し、需要が高い時期に放出することで、HVACシステムはより効率的に運転し、ピーク時のエネルギー消費を抑え、運用コストを削減できます。 

 再生可能エネルギーとの統合:
地熱ヒートポンプシステムや太陽熱コレクターは、再生可能なエネルギー源を利用して熱エネルギーを変換、移動、貯蔵し、暖房に利用することで化石燃料の使用を減らします。
 

英文の同記事を読む Read this article in English

 


トレインの技術者にご相談ください

お客様の空調機器、及びシステム機器の性能を常にベストな状態に保つためにあらゆる面でお客様をサポートします。