冷却能力とは何か、そして冷却能力がどのようにHVAC(空調)システムの適切なサイズを決定するために使われているのかをトレインの専門家が解説します。
Selecting a language changes the language and content on the Trane site.
冷却能力とは何か、そして冷却能力がどのようにHVAC(空調)システムの適切なサイズを決定するために使われているのかをトレインの専門家が解説します。
冷却能力とは、HVAC(暖房・換気・空調)システムが一定の時間内に屋内空間からどれだけの熱を除去できるかを表す指標です。
通常はキロワット(kW)、1時間あたりの英国熱量単位(BTU/h)、または冷凍トン数で表されます。商業施設においては、冷却能力を正しく理解することが、屋内快適性の維持、エネルギー使用の管理、および建物運営への投資保護にとって非常に重要です。
空調機やチラーがどれだけの熱を取り除けるかを表す指標で、主に RT(冷凍トン) と kW(キロワット) が使われます。
英国熱量単位(BTU:British Thermal Unit) は、“水1ポンド(約0.45kg)の温度を華氏1度(約0.56℃)変化させるために必要な熱量”を表す単位です。
空調や冷凍分野で使われる代表的な熱量の指標です。
冷凍トン(RT:Refrigeration Ton) は、冷却能力を示す単位で、1 RT = 12,000 BTU/h(約3.517 kW) に相当します。
日本でも、チラーなど大型冷凍機の能力表記に広く使用されています。
商業施設における計算は、住宅用のサイズ決定よりも複雑です。エンジニアや空調専門家は、以下を含む幅広い要素を考慮します。
建物にとって最適な冷却能力を決定することは非常に重要です。規模が小さすぎる(過小な)システムでは、快適性への不満、運転時間の増加、機器への過度な負荷が発生します。一方、規模が大きすぎる(過大な)システムでは、冷却が速すぎて湿度問題や短時間運転(ショートサイクル)、不要な設備投資や運用コストが発生することがあります。どちらの場合も、運用費が増加し、システムの信頼性が低下します。
英文の同記事を読む Read this article in English
建物に最適な冷却能力を正確に算定するためには、Manual Nという負荷計算や、大規模な施設の場合は建物全体のエネルギーモデルを作成することが重要です。こうした計算によって、用途に合わせた最適な冷却能力をしっかりと把握することができます。
新築の設計段階や設備の入れ替え・アップグレード時には、信頼できる商業用空調設備の専門会社に早めに相談することをおすすめします。これにより、効率性や性能、長期的なコスト削減をバランスよく考慮した最適なシステム設計・導入が可能となります。
トレインは、さまざまな種類・規模の建物に対してHVAC(空調)システムの設計・導入に幅広い経験を持っています。私たち専門スタッフは、建物の設備やニーズに合わせて、最適な冷却能力や先進的な省エネ機能を持ったシステムを提案します。ルーフトップユニットからチラーまで、快適性の向上、温室効果ガス排出の削減、総所有コストの低減など、最適なソリューションをご提供します。